Startseite
Dokumentation
Lernzentrum
DoF
Werkzeuge
Veranstaltungen
Kontakt Karriere Support
 

Entlasten Sie Ihre Belegschaft

Inbetriebnahme einer Roboter-Schraubzelle in zwei Wochen und mehr freie Zeit der Mitarbeiter für höherwertige Aufgaben

Über 13.000 befreite Menschenhände seit 2008
Erste Schritte
Sie vertrauen Robotiq

Lernen Sie die Schraublösung kennen

Produktionsumstellung in 5 Minuten

"Die" Robotiq Schraublösung wurde entwickelt, um Umstellungsprobleme zu beseitigen. Die Lösung kann innerhalb von 5 Minuten auf eine alternative Produktion konfiguriert werden.

Konstante Schraubarbeiten rund um die Uhr

Setzen Sie dem Risiko von Produkt-Rückrufaktionen und Fließband-Ausfallzeiten ein Ende. Steigern Sie Ihren Durchsatz mit einer verlässlichen und effizienten Lösung.

Intuitiv einsatzfähig

Nutzen Sie die Schraublösung um einen Cobot Schraubaufgaben übernehmen zu lassen. Es ist dermaßen einfach, dass keine Erfahrung im Bereich der Robotik erforderlich ist.

Keine weiteren Verletzungen und eine zufriedenere Belegschaft

Durch die Automatisierung einer Schraubaufgabe werden die Mitarbeiter vor Schaden bewahrt und können sich wertschöpfenden Aufgaben widmen. Machen Sie sie zufriedener!

Richten Sie Ihre Anwendung
in wenigen Minuten ein

Werkzeugleiste
Befehl zur Entnahme
Befehl zum Schrauben

Die Robotiq Screwdriving URCap erleichtert die Programmierung, denn es automatisiert die Krafterfassung sowie die Kommunikation zwischen Schrauber, Schraubenzuführer, Roboter und Vakuumtechnik.

  • #1. Werkzeugleiste
    Steuerung der Schraubendreherfunktionen direkt über die UR-Werkzeugleiste, um sie zu verwenden oder zu testen.
  • #2 Befehl zur Entnahme
    Automatische Erkennung, wenn eine Schraube zur Entnahme bereit ist und der Platz vor der Zuführung frei ist.
  • #3. Befehl zum Schrauben
    Anlernen durch Vorführung mit Krafterfassungsfunktionen.

Passt das Produkt in Ihren Betrieb?

So automatisieren Sie eine Schraubzelle

Möchten Sie den Schritt zur Automatisierung einer Schraubarbeit wagen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Das vorliegende eBook enthält Tipps und Tricks, die den Einstieg in die erfolgreiche Automatisierung des Schraubprozesses vereinfachen.

Machbarkeitsnachweis

Falls erforderlich, werden wir die kritischen Elemente Ihrer Lösung testen, um sicherzustellen, dass es auch funktioniert, bevor Sie sich für den Erwerb verpflichten.

Hinweis: Es können Gebühren anfallen.

Was ist in der Verpackung enthalten?

  1. Robotiq Schraubendreher SD-100
  2. Robotiq-Schraubenzuführgerät SF-300
  3. Bausatz Vakuumhülsen
  4. Schraubendreher-Bits-Kit
  5. Robotiq Force Copilot mit Lizenz-Dongle
  6. Robotiq Screwdriving URCap (Anwendungssoftware)

Mit Cobots loslegen

Neu im Bereich Cobots? Kein Problem! Mit dieser Schulung sind Sie bestens vorbereitet.

Wo Sie Ihr Projekt beginnen

  • In Zusammenarbeit mit Ihrem zertifizierten Robotiq-Partner vor Ort beraten wir Sie bei der Auslegung der kompletten Anwendung mit unseren Produkten.
  • Somit werden Sie die Gesamtlösung bei unserem Partner vor Ort erhalten.
  • Sie werden Sie bei der Installation und der Schulung Ihrer Belegschaft unterstützen, damit Sie mit Ihrem Cobot loslegen können.
  • Falls Sie zusätzliche Hilfe benötigen, steht unser technisches Support-Team hinter all unseren Produkten und Partnern, und dass mit einer Kundenzufriedenheitsrate von 99 %.
  • Sie haben vollen Zugang zu unserer Benutzer-Community und unseren eLearning-Ressourcen, um das Expertenwissen Ihres Teams auszubauen.