Dual Hand-E Machine tending Robotiq and Fusion OEM

Études de cas

Fusion OEM

Fusion OEM double sa capacité de production dans les opérations d'usinage CNC

Robotiq logotype as a home icon Centre de ressources Études de cas Fusion OEM

4

Robots collaboratifs déployés

50%

Réduction des retards de livraison

9

Machines CNC automatisées

À propos de Fusion OEM

Fusion OEM est un intégrateur de systèmes CNC primé pour les robots collaboratifs, qui se concentre sur l'automatisation des solutions d'alimentation des machines pour les machines de tournage et de fraisage CNC afin d'augmenter la productivité. Voici l'histoire d'un employé qui a proposé l'idée des robots à son supérieur hiérarchique.

Industrie

Aérospatiale

Emplacement

États-Unis

Nombre d'employés

250

Produits

Solution d'alimentation des machines

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Fusion OEM double sa capacité de production dans le domaine de l'usinage CNC
Je peux consacrer plus de temps à la programmation des machines puisque je ne dois pas les charger. De plus, le chargement est plus cohérent. Cela élimine une partie de l'erreur humaine.
Brian Machinest
Brian Wrobliski
Machiniste, Fusion OEM

Relever les défis : Nos solutions

Le problème

Fusion OEM est un petit atelier d'usinage de la région de Chicago. Nommée parmi les 25 meilleures petites entreprises américaines par Forbes en 2017, elle a toujours eu pour objectif de garder une longueur d'avance grâce à l'innovation. Mais recruter un bon machiniste dans la région de Chicago est une tâche difficile pour tout atelier d'usinage.

La solution

Le machiniste Davin Erickson a vu une vidéo d'un robot collaboratif s'occupant d'une machine CNC sur les médias sociaux et a immédiatement entrepris de convaincre le PDG Craig Zoberis d'en acheter un. Aujourd'hui, un an plus tard, Fusion OEM possède quatre robots Universal Robots équipés de pinces adaptatives Hand-E de Robotiq, du logiciel Force Copilot pour une programmation simple du contrôle de la force et du logiciel de surveillance Insights pour améliorer la capacité de production.
Dual Hand-E Machine tending at Fusion OEM
Les résultats

Automatisation de 9 machines CNC.

La solution Machine Tending de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :

  • Augmentation de la production : Au cours de l'année à venir, les membres de l'équipe espèrent doubler la capacité de production, augmenter le temps de fonctionnement des machines et, surtout, continuer à maximiser leur potentiel humain. 
  • Collaboratif : Les humains et les robots s'entendent plutôt bien. Pour les machinistes, ces robots sont des équipements comme les autres dans l'atelier.
  • Facile à utiliser : La solution Robotiq Machine Tending est facile à utiliser et à programmer. Chaque nouveau programme peut être mis en œuvre en quelques minutes. 

La solution Robotiq

Quatre cellules Robotiq Machine Tending ont été déployées chez Fusion OEM en moins d'un an. Un processus facilité par l'utilisation de Force Copilot.
Robotiq Machine Tending solution with Hand-E Gripper at Fusion OEM
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Applications

Entretien des machines

Chez Fusion OEM, les employés ont trouvé un moyen d'augmenter la productivité en ajoutant quatre robots Universal Robots, équipés de Hand-E, Force Copilot et Insights de Robotiq, en l'espace d'un an. L'exécution d'un travail avec cette configuration est désormais quatre fois moins coûteuse que l'exécution manuelle.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.