Robotiq Palletizing Solution installed at Korea Pelagic

Études de cas

Korea Pelagic

Comment la palettisation automatisée a aidé Korea Pelagic à résoudre les enjeux de main-d'oeuvre et à augmenter sa productivité de 200%

Robotiq logotype as a home icon Centre de ressources Études de cas Korea Pelagic

2 m

Hauteur de la palette

200%

Productivité accrue

3

Partenaires pour une collaboration exceptionnelle

À propos de Korea Pelagic

Korea Pelagic est une entreprise dans l'univers de l'emballage de produits de la mer surgelés qui existe depuis 2006. Axée sur la technologie, l'entreprise utilise le commerce électronique, le marketing numérique et les dernières technologies de production pour proposer des solutions innovantes adaptées au monde moderne. Elle exploite trois installations d'emballage à Busan, en Corée du Sud, et emploie plus de 100 personnes au siège social et en sous-traitance. Elle possède également une usine en Indonésie. L'entreprise est spécialisée dans l'emballage et la palettisation de poisson surgelé. La mission de Korea Pelagic est de fournir des livraisons rapides afin de garantir aux clients la meilleure qualité et des produits frais.

L'industrie

Alimentation et boissons

Nombre d'employés

15 | 100 Outsourced

Produits

Solution de palettisation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Robotiq a toujours été un partenaire exemplaire tout au long du processus d'achat et de déploiement. Ils se sont surpassés pour s'assurer que le palettiseur nous convenait parfaitement, en effectuant des visites sur site et en se rendant en Corée si nécessaire. Même après un déploiement réussi, Robotiq continue de nous soutenir en nous offrant des conseils d'optimisation et des services de maintenance. Je n'hésiterais pas à faire appel à Robotiq pour son service à la clientèle et la qualité de ses produits.
Corée-Pellagique_témoignages
Se-young Choi
Directeur, Corée Pelagic

Relever les défis : Nos solutions

Le problème

Korea Pelagic cherchait à résoudre les problèmes de main-d'œuvre et à améliorer son processus de palettisation. Les pénuries de main-d'œuvre affectaient particulièrement la tâche de palettisation, qui impliquait l'empilage de boîtes sur une hauteur de 2 mètres dans un environnement froid. Une tâche difficile et peu gratifiante qui entraînait un taux de rotation élevé.

La solution

Korea Pelagic a utilisé la solution de palettisation Robotiq pour optimiser son processus de palettisation, réduire la charge de travail de sa main-d'œuvre et augmenter sa productivité de 200 %.
Palettiseur Robotiq dans une installation de Korea Pelagic
Les résultats

Les défis résolus.

Le cobot de palettisation de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :

  • Adoption par les employés : Les travailleurs sont heureux de travailler aux côtés du robot, car ils savent qu'il est digne de confiance et fiable. L'automatisation de la palettisation leur permet d'effectuer des tâches plus gratifiantes.
  • Productivité : Une fois le robot opérationnel, Korea Pelagic a constaté que la production de palettes avait augmenté de 200 % par rapport à la palettisation manuelle.

La solution Robotiq

La solution de palettisation Robotiq a permis de réduire la charge de travail de la main-d'œuvre de Korea Pelagic et d'augmenter sa productivité de 200 %.
Korea Pellagic Robotiq Palletizing Solution in action
Solution de palettisation - PE
Applications

Palettisation

La solution de palettisation Robotiq a transformé les opérations de Napco : elle a non seulement entraîné une augmentation de 15 % de la production, mais elle a également réduit le risque de blessures et a permis à l'entreprise de réaffecter huit travailleurs par jour à des tâches plus spécialisées.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.