Casos prácticos
Fusión OEM
Fusion OEM duplica su capacidad de producción en operaciones de mecanizado CNC
4
Robots colaborativos desplegados
50%
Reducción de los retrasos en las entregas
9
Máquinas CNC automatizadas
Acerca de Fusion OEM
Fusion OEM es un galardonado integrador de sistemas CNC para robots colaborativos, centrado en soluciones de automatización de máquinas de torneado y fresado CNC para aumentar la productividad. Esta es una historia sobre cómo los empleados llevaron la idea de los robots a sus jefes.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superar los retos: Nuestras soluciones
El problema
Fusion OEM es un pequeño taller mecánico de la zona de Chicago. Nombrada una de las 25 pequeñas empresas estadounidenses más importantes de Forbes en 2017, siempre ha tenido como objetivo mantenerse a la vanguardia a través de la innovación. Pero contratar a un buen maquinista en la zona de Chicago es una tarea difícil para cualquier taller mecánico.
La solución
El maquinista jefe Davin Erickson vio un vídeo de un robot colaborativo atendiendo una máquina CNC en las redes sociales e inmediatamente se dispuso a convencer al director ejecutivo Craig Zoberis de que comprara uno. Ahora, un año después, Fusion OEM cuenta con cuatro Universal Robots equipados con pinzas adaptables Hand-E de Robotiq, el software Force Copilot para una programación sencilla del control de fuerza y el software de supervisión Insights para mejorar la capacidad de producción.
Automatización de 9 máquinas CNC.
La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:
- Aumento de la producción: En el próximo año, los miembros del equipo esperan duplicar la capacidad de producción, aumentar el tiempo de funcionamiento de las máquinas y, sobre todo, seguir maximizando su potencial humano.
- En colaboración: Los humanos y los robots se llevan bastante bien. Para los maquinistas, estos robots son como cualquier otro equipo dentro del taller.
- Fácil de usar: La solución de mantenimiento de máquinas Robotiq es fácil de usar y programar. Cada nuevo programa puede estar en funcionamiento en cuestión de minutos.
La solución Robotiq
Cuidado de máquinas
En Fusion OEM, los empleados encontraron una forma de aumentar la productividad añadiendo cuatro robots Universal Robots, equipados con Hand-E, Force Copilot e Insights de Robotiq, en el plazo de un año. Ejecutar un trabajo con esta configuración es ahora cuatro veces más barato que hacerlo manualmente.