Maximieren Sie das menschliche Potenzial bei der CNC-Bearbeitung
Problem
Fusion OEM ist eine kleine Fabrik in der Region Chicago. Forbes führt das Unternehmen im Jahr 2017 in seiner Liste der 25 führenden amerikanischen Kleinunternehmen an. Stets war das Unternehmen war bestrebt, den anderen durch Innovation einen Schritt voraus zu sein. Aber das Rekrutieren eines guten Maschinisten in der Region Chicago ist für jede Fabrik eine schwierige Sache.
Lösung
Der Leiter des Maschinistenteams Davin Erickson sah in einem sozialen Netzwerk ein Video mit einem kollaborativen Roboter, der eine CNC-Maschine beschickt, und machte es sich sofort zur Aufgabe, seinen CEO Craig Zoberis zu einer solchen Anschaffung zu überreden. Heute – ein Jahr später – verfügt Fusion OEM über vier Universalroboter, die mit den Adaptivgreifern Hand-E von Robotiq, der Force Copilot-Software zur einfachen Programmierung der Kraftsteuerung und der Insights-Überwachungssoftware zur Steigerung der Produktionskapazität ausgestattet sind.
Eingesetzte Produkte
Anwendungen