Robotiq Palletizing Solution installed at Korea Pelagic

Casos prácticos

Corea Pelágica

Cómo la paletización automatizada ayudó a Korea Pelagic a resolver los problemas de escasez de mano de obra y aumentar la productividad en un 200%.

Robotiq logotype as a home icon Centro de recursos Casos prácticos Corea Pelágica

2 m

Altura de la paleta

200%

Aumento de la productividad

3

Socios para una colaboración excepcional

Acerca de Korea Pelagic

Korea Pelagic es una empresa de productos del mar que lleva funcionando desde 2006. La empresa se centra en la tecnología y utiliza el comercio electrónico, el marketing digital y las últimas tecnologías de producción para ofrecer soluciones innovadoras que se adapten al mundo moderno. La empresa cuenta con tres plantas de envasado en Busan (Corea del Sur) y emplea a más de 100 personas entre su sede central y el personal subcontratado. También cuenta con una fábrica en Indonesia. La empresa está especializada en el envasado y paletizado de pescado congelado. La misión de Korea Pelagic es ofrecer entregas rápidas para garantizar que los clientes reciban productos frescos y de la mejor calidad.

Industria

Alimentación y bebidas

Número de empleados

15 | 100 Subcontratados

Productos

Solución de paletización

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Robotiq ha sido siempre un socio ejemplar durante todo el proceso de adquisición e implantación. Han ido más allá para asegurarse de que el paletizador se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades, realizando visitas in situ y volando a Corea si era necesario. Incluso después del éxito de la implantación, Robotiq sigue prestándonos apoyo con consejos de optimización y servicios de mantenimiento. No dudaría en recurrir a Robotiq por su servicio de atención al cliente y sus productos de calidad.
Korea-Pellagic_testimonials
Se-young Choi
Director, Korea Pelagic

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

Korea Pelagic buscaba formas de resolver los problemas de mano de obra y mejorar su proceso de paletizado. La escasez de mano de obra afectaba especialmente a la tarea de paletizado, que implicaba apilar cajas de 2 metros de altura en un entorno frío. Una tarea difícil y poco gratificante que provocaba una elevada rotación de personal.

La solución

Korea Pelagic utilizó la solución de paletizado Robotiq para optimizar su proceso de paletizado, reducir la carga de trabajo y aumentar la productividad en un 200%.
Paletizador Robotiq en las instalaciones Pelagic de Corea
Los resultados

Los retos resueltos.

El cobot de paletizado de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:

  • Adopción por parte de los empleados: Los trabajadores están encantados de trabajar junto al robot, al ver que es fiable y digno de confianza. Al automatizar la tarea de paletizado, pueden emplear mejor a esos trabajadores en tareas más gratificantes.
  • Productividad: Una vez puesto en marcha el robot, Korea Pelagic descubrió que había aumentado la producción de paletizado en un impresionante 200% en comparación con el paletizado manual.

La solución Robotiq

La solución de paletizado Robotiq redujo la carga de trabajo de Korea Pelagic y aumentó su productividad en un 200%.
Korea Pellagic Robotiq Palletizing Solution in action
Palletizing Solution - PE
Aplicaciones

Paletización

La solución de paletizado de Robotiq transformó las operaciones de Napco: no sólo supuso un aumento del 15% en la producción, sino que también redujo el riesgo de lesiones y permitió a la empresa reasignar ocho trabajadores al día a tareas más especializadas.

Descubra cómo podemos ayudarle a conseguir resultados como estos