Fusión OEM

Casos prácticos

Automatización del manejo de máquinas para fabricantes del sector aeroespacial | Fusion OEM

Fusion OEM duplica su capacidad de producción en operaciones de mecanizado CNC

Robotiq logotype as a home icon • Centro de recursos • Casos prácticos • Café Cascade

4

Robots colaborativos desplegados

50%

Reducción de los retrasos en las entregas

9

Máquinas CNC automatizadas

Acerca de Fusion OEM

Fusion OEM es un galardonado integrador de sistemas CNC para robots colaborativos, centrado en soluciones de automatización de máquinas de torneado y fresado CNC para aumentar la productividad. Esta es una historia sobre cómo los empleados llevaron la idea de los robots a sus jefes.

Industria

Aeroespacial

Ubicación

Estados Unidos de América

Número de empleados

250

Productos

Solución para el cuidado de máquinas

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Fusion OEM duplica su capacidad de producción en operaciones de mecanizado CNC
Puedo dedicar más tiempo a programar máquinas, ya que no tengo que cargarlas. Además, la carga es más uniforme. Ha eliminado parte del error humano.
Brian Wrobliski
Brian Wrobliski
Maquinista, Fusion OEM

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

Fusion OEM es un pequeño taller mecánico de la zona de Chicago. Nombrada una de las 25 pequeñas empresas estadounidenses más importantes de Forbes en 2017, siempre ha tenido como objetivo mantenerse a la vanguardia a través de la innovación. Pero contratar a un buen maquinista en la zona de Chicago es una tarea difícil para cualquier taller mecánico.

La solución

El maquinista jefe Davin Erickson vio un vídeo de un robot colaborativo atendiendo una máquina CNC en las redes sociales e inmediatamente se dispuso a convencer al director ejecutivo Craig Zoberis de que comprara uno. Ahora, un año después, Fusion OEM cuenta con cuatro Universal Robots equipados con pinzas adaptables Hand-E de Robotiq, el software Force Copilot para una programación sencilla del control de fuerza y el software de supervisión Insights para mejorar la capacidad de producción.

Automatización de 9 máquinas CNC.
Resultados

Automatización de 9 máquinas CNC.

La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:

  • Aumento de la producción: En el próximo año, los miembros del equipo esperan duplicar la capacidad de producción, aumentar el tiempo de funcionamiento de las máquinas y, sobre todo, seguir maximizando su potencial humano. 
  • En colaboración: Los humanos y los robots se llevan bastante bien. Para los maquinistas, estos robots son como cualquier otro equipo dentro del taller.
  • Fácil de usar: La solución de mantenimiento de máquinas Robotiq es fácil de usar y programar. Cada nuevo programa puede estar en funcionamiento en cuestión de minutos. 

La solución Robotiq

En menos de un año se instalaron en Fusion OEM cuatro células de alimentación de máquinas Robotiq. Un proceso facilitado gracias al uso de Force Copilot.
Robotiq Machine Tending solution with Hand-E Gripper at Fusion OEM
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Aplicacións

Cuidado de máquinas

En Fusion OEM, los empleados encontraron una forma de aumentar la productividad añadiendo cuatro robots Universal Robots, equipados con Hand-E, Force Copilot e Insights de Robotiq, en el plazo de un año. Ejecutar un trabajo con esta configuración es ahora cuatro veces más barato que hacerlo manualmente.

Descubra cómo podemos ayudarle a conseguir resultados como estos