Alliora case study

ÉTUDES DE CAS

Alliora

Comment un fabricant de boîtes en carton s'est attaqué aux problèmes de main-d'œuvre en automatisant les tâches de palettisation

Robotiq logotype as a home icon Centre de ressources Case Studies Alliora

23

Tonnes métriques : La quantité approximative de poids qu'un travailleur déplace par quart de travail.

1

Semaine : Passer de la réception de la solution à l'empilage des boîtes

18 mois

ROI

À propos d'Alliora

Alliora est située à Fougères, une petite ville de la région Bretagne, dans le nord-ouest de la France, où elle fabrique des boîtes pour un large éventail de clients dans des secteurs tels que les jeux de société, les cosmétiques et le champagne. Depuis un certain temps, Alliora souhaitait automatiser ses lignes de production. Malheureusement, la première expérience a été difficile. Les robots industriels étaient trop complexes. Ils en ont acheté un, mais n'ont jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Entre-temps, le besoin d'automatisation demeurait, car l'entreprise était obligée d'embaucher de nombreux travailleurs temporaires pour répondre à la demande saisonnière. En collaboration avec Sterkelec, le partenaire local de Robotiq, ils ont ciblé la fin de ligne et mis en œuvre la solution de palettisation robotisée collaborative de Robotiq. Les employés sont reconnaissants et la ligne de production fonctionne mieux que jamais.

L'industrie

Biens de consommation

Nombre d'employés

50

Produits

Solution de palettisation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Solution de palettisation Robotiq: Comment un fabricant de boîtes s'est attaqué aux problèmes de main-d'œuvre en automatisant les tâches de palettisation.
Pourquoi automatiser d'abord la palettisation ? Les boîtes pèsent entre 5 et 12 kg. C'est un travail très répétitif, très lourd et très physique. Les gens n'aiment pas faire de la palettisation.
Headshot Alliora
Antoine Bruno
Président Alliora

RELEVER LES DÉFIS : NOS SOLUTIONS

Le problème

Alliora est spécialisée dans la création et la fabrication d'emballages haut de gamme. Comme il s'agit d'une entreprise saisonnière, elle embauche plusieurs salariés temporaires lorsque les commandes commencent à affluer. La direction avait besoin d’un moyen permettant de stabiliser la production afin de réduire le nombre de salariés temporaires et d’aider ses employés à temps plein à accomplir des tâches d’empilage difficiles.

La solution

Après quelques heures de recherche, ils ont communiqué avec Sterkelec, un partenaire local de Robotiq. Ensemble, ils n’ont pas trop hésité et mis en œuvre directement la solution de palettisation de la série AX de Robotiq. Les employés en sont reconnaissants, et la chaîne de production fonctionne maintenant de manière plus efficace.
alliora_case_study_347
LES RÉSULTATS

Un retour sur investissement rapide

La solution de palettisation Robotiq aide à stabiliser la ligne de production :

  • Productivité : La présence du cobot permet à Alliora d'embaucher deux intérimaires de moins pendant les périodes de forte production, ce qui contribue à stabiliser la ligne de production.
  • ROI : Alliora estime le retour sur investissement à 18 mois, ce qui est rapide. Il s'agit d'une expérience réussie qu'elle prévoit  reproduire bientôt, l'objectif étant d'ajouter une solution de palettisation Robotiq sur trois ou quatre autres lignes de production.

La solution Robotiq

Comme cette solution permet aux utilisateurs finaux de créer rapidement différents programmes, elle convenait parfaitement à Alliora, qui fabrique un produit unique pour chaque client.
Alliora Palletizing Solution
Palletizing Solution - PE
APPLICATIONS

Palettisation

Une palettisation efficace est essentielle pour relier les produits aux clients. Compte tenu des défis de l'industrie, tels que le taux de rotation élevé et les pénuries de main-d'œuvre, dépendre des humains pour des tâches répétitives comme la palettisation est de plus en plus impraticable.

La solution de palettisation Robotiq, plus qu'un simple cobot, s'adapte rapidement à vos opérations, garantissant une satisfaction efficace et cohérente de la demande avec un temps d'arrêt minimal. Son logiciel convivial simplifie le processus, préparant votre entreprise aux défis actuels et futurs.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.