Fallstudien
Palettierautomatisierung für Verpackungshersteller | Alliora
Wie ein Schachtelhersteller durch die Automatisierung von Palettieraufgaben die Arbeitsprobleme in den Griff bekam
23
Metrische Tonnen: Die ungefähre Menge an Gewicht, die ein Arbeiter pro Schicht bewegt.
1
Woche: Vom Erhalt der Lösung zum Stapeln von Kisten
18 Monate
ROI
Über Alliora
Alliora hat seinen Sitz in Fougères, einer kleinen Stadt in der Bretagne im Nordwesten Frankreichs, und stellt dort Schachteln für eine Vielzahl von Kunden aus Branchen wie Brettspiele, Kosmetik und Champagner her. Alliora wollte seine Produktionslinien schon seit einiger Zeit automatisieren. Leider waren die ersten Erfahrungen schwierig. Industrieroboter waren zu komplex. Sie kauften zwar einen, konnten ihn aber nie richtig zum Laufen bringen. In der Zwischenzeit blieb der Bedarf an Automatisierung bestehen, da das Unternehmen gezwungen war, viele Zeitarbeiter einzustellen, um die saisonale Nachfrage zu decken. In Zusammenarbeit mit Sterkelec, dem lokalen Partner von Robotiq, wurde die kollaborative Roboter-Palettierlösung von Robotiq am Bandende implementiert. Die Mitarbeiter sind dankbar, und die Produktionslinie läuft besser als je zuvor.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen
Das Problem
Alliora ist auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Verpackungen spezialisiert. Da es sich um ein saisonales Unternehmen handelt, stellt es bei Auftragseingang viele Zeitarbeiter ein. Das Unternehmen brauchte eine Möglichkeit, die Produktion zu stabilisieren, um die Anzahl der Zeitarbeiter zu reduzieren und die Stammbelegschaft bei anstrengenden Stapelarbeiten zu unterstützen.Die Lösung
Nach einigen Stunden der Recherche kontaktierten sie Sterkelec, einen lokalen Robotiq-Partner. Gemeinsam nahmen sie das Ende der Linie ins Visier und implementierten die Palettierlösung der AX-Serie von Robotiq. Die Mitarbeiter sind dankbar, und die Produktionslinie läuft jetzt besser.
Ein schneller ROI
Robotiq Palletizing Solution trägt zur Stabilisierung der Produktionslinie bei:
- Produktivität: Dank der Anwesenheit des Cobots kann Alliora in Zeiten hoher Produktion zwei Aushilfskräfte weniger einstellen, was zur Stabilisierung der Produktionslinie beiträgt.
- ROI: Alliora schätzt den ROI auf 18 Monate, was sehr schnell ist. Es ist eine erfolgreiche Erfahrung, die sie bald wiederholen wollen - mit dem Ziel, drei oder vier weitere Produktionslinien mit einer Robotiq-Palettierlösung auszustatten.
Die Robotiq-Lösung
Palettieren
Eine effiziente Palettierung ist entscheidend für den Transport von Produkten zum Kunden. Angesichts der Herausforderungen in der Branche, wie hohe Fluktuation und Arbeitskräftemangel, ist die Abhängigkeit von Menschen für sich wiederholende Aufgaben wie das Palettieren zunehmend unpraktisch.
Die Robotiq-Palettierlösung ist mehr als nur ein Roboter. Sie passt sich schnell an Ihre Betriebsabläufe an und gewährleistet eine effiziente, konsistente Bedarfsdeckung bei minimalen Ausfallzeiten. Die benutzerfreundliche Software vereinfacht den Prozess und bereitet Ihr Unternehmen auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen vor.