Études de cas
Automatisation de la palettisation pour les fabricants de produits alimentaires | Biolintec
Biolintec déploie une solution de palettisation en un temps record, réduisant ainsi le risque de TMS et augmentant le rendement
10 kg
de boîtes à palettiser
1 heure
de formation
2 jours
d'installation
À propos de Biolintec
Fondé en 2009, Biolintec est un fabricant spécialisé ancré au cœur de la France, dédié à la production d'une variété de produits à base de soja tels que la protéine de soja texturée et la farine de soja micronisée. Engagée dans le développement durable, Biolintec s'assure que toutes les graines utilisées dans ses produits proviennent de matières certifiées 100% biologiques, en mettant l'accent sur les pratiques non-OGM. L'entreprise est fière de sa tradition de qualité et d'intégrité biologique, ce qui fait d'elle un leader dans l'industrie agroalimentaire respectueuse de l'environnement.
Présentation de l'entreprise
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Le Problème
Le principal défi pour Biolintec était le processus de palettisation manuelle, qui exigeait non seulement beaucoup de travail physique, mais présentait également des risques pour la santé de la main-d'œuvre, en particulier des troubles musculo-squelettiques (TMS). Ce problème était exacerbé par le poids et la nature répétitive des tâches, ce qui entraînait une fatigue accrue des employés, des problèmes de santé et des difficultés à conserver une main-d'œuvre motivée. En plus, l'entreprise cherchait à augmenter la vitesse de son processus de fin de ligne afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale.
La Solution
Pour relever ces défis, Biolintec a mis en place la Solution de Palettisation UR20-PE20 d'Universal Robots et de Robotiq en un temps record de deux jours. Cette configuration a été choisie pour sa facilité d'installation, sa simplicité opérationnelle et sa capacité à manipuler efficacement de grandes charges allant jusqu'à 25 kg. Parmi les principaux avantages, figurent la réduction considérable des contraintes physiques traditionnellement associées aux tâches de palettisation et l'augmentation du débit de la station de palettisation.
Solution de palettisation Robotiq : Résultats convaincants
PRODUCTIVITÉ ACCRUE
L'introduction du cobot de palettisation a marqué une nouvelle ère de productivité pour Biolintec. La Solution de Palettisation UR20-PE20 a non seulement accéléré le rythme de traitement des palettes, mais a également réaffecté des ressources humaines précieuses à des tâches plus stratégiques. Ce changement a permis à l'équipe de se concentrer davantage sur le contrôle de la qualité et l'optimisation des processus, contribuant ainsi de manière significative au débit global de l'entreprise et à la réduction des goulets d'étranglement dans la chaîne de production.
OPTIMISATION ERGONOMIQUE
La conception ergonomique du système robotique a joué un rôle crucial dans la transformation de l'environnement de travail à Biolintec. En prenant en charge la tâche physiquement exigeante de la palettisation de charges lourdes, le système a considérablement réduit la pression physique exercée sur les travailleurs. Cette réduction du travail manuel s'est traduite directement par une diminution des lésions dues aux troubles musculo-squelettiques (TMS), ce qui a considérablement amélioré le moral des employés et réduit l'absentéisme. La santé et la sécurité de la main-d'œuvre se sont remarquablement améliorées, faisant de Biolintec un meilleur lieu de travail.
EFFICACITÉ RENFORCÉE
Le déploiement de la solution cobot a permis à Biolintec d'atteindre des niveaux d'efficacité opérationnelle sans précédent. La technologie a minimisé le risque d'erreurs manuelles et réduit les temps d'arrêt et les ajustements physiques habituellement nécessaires dans les processus manuels. Cette amélioration de la précision et de la fiabilité a garanti des opérations plus fluides et plus cohérentes, permettant à l'entreprise de respecter plus efficacement les délais de production et de maintenir un niveau plus élevé de qualité des produits.
The Robotiq solution
Palettisation
La solution UR20-PE20 est dotée d'une interface conviviale et d'une conception robuste capable de gérer des charges allant jusqu'à 25 kg. Elle améliore la précision et la cohérence du placement des palettes de boîtes de 10 kg. La collaboration entre Biolintec, Robotiq et Universal Robots illustre l'innovation dans l'automatisation des tâches physiquement exigeantes, améliorant la productivité tout en assurant la sécurité et le confort des travailleurs.