Estudios de caso
Automatización del paletizado para fabricantes de productos alimenticios | Biolintec
Biolintec implanta una solución de paletización en un tiempo récord, reduciendo el riesgo de TME y aumentando el rendimiento
10 kg
cajas para paletizar
1 hora
formación
2 días
de instalación
Acerca de Biolintec
Fundada en 2009, Biolintec es un fabricante especializado arraigado en el corazón de Francia, dedicado a la producción de una variedad de productos a base de soja, como proteína de soja texturizada y harina de soja micronizada. Comprometida con el desarrollo sostenible, Biolintec garantiza que todos los granos utilizados en sus productos proceden de materiales certificados 100% ecológicos, haciendo hincapié en las prácticas no transgénicas. La empresa se enorgullece de su tradición de calidad e integridad orgánica, lo que la convierte en líder de la industria ecológica de procesamiento de alimentos.
Visión general de la empresa
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

El Problema
El principal reto para Biolintec era el proceso de paletizado manual, que no sólo requería una gran cantidad de trabajo físico, sino que también presentaba riesgos para la salud de los trabajadores, en particular trastornos musculoesqueléticos (TME). Este problema se veía agravado por el peso y la naturaleza repetitiva de las tareas, lo que provocaba un aumento de la fatiga de los empleados, problemas de salud y dificultades para retener a una plantilla motivada. Además, la empresa buscaba aumentar la velocidad de su proceso de final de línea para mejorar la eficacia operativa general.
La Solución
En respuesta a estos retos, Biolintec implantó la solución de paletizado UR20-PE20 de Universal Robots y Robotiq en un tiempo récord de dos días. Se eligió esta configuración por su facilidad de instalación, sencillez operativa y capacidad para manipular eficazmente grandes cargas de hasta 25 kg. Entre las principales ventajas se incluyen una reducción considerable del esfuerzo físico asociado tradicionalmente a las tareas de paletizado y el aumento del rendimiento de la estación de paletizado.
Solución de paletización de Robotiq: Éxitos convincentes
MAYOR PRODUCTIVIDAD
La introducción del cobot de paletizado marcó una nueva era de productividad para Biolintec. La solución de paletizado UR20-PE20 no sólo aceleró el ritmo de procesamiento de palés, sino que también reasignó valiosos recursos humanos a tareas más estratégicas. Este cambio ha permitido al equipo centrarse más en el control de calidad y la optimización de procesos, contribuyendo de forma significativa al rendimiento global de la empresa y reduciendo los cuellos de botella en la cadena de producción.
MEJORAS ERGONÓMICAS
El diseño ergonómico del sistema robotizado ha desempeñado un papel crucial en la transformación del entorno de trabajo en Biolintec. Al asumir la tarea físicamente exigente de paletizar cargas pesadas, el sistema ha reducido considerablemente la presión física ejercida sobre los trabajadores. Esta reducción del trabajo manual se ha traducido directamente en una reducción de las lesiones por trastornos musculoesqueléticos (TME), lo que ha mejorado significativamente la moral de los empleados y ha reducido el absentismo. La salud y la seguridad de la plantilla han mejorado notablemente, haciendo de Biolintec un lugar mejor para trabajar.
MAYOR EFICIENCIA
La implantación de la solución cobot ha permitido a Biolintec alcanzar niveles de eficiencia operativa sin precedentes. La tecnología ha minimizado el riesgo de errores manuales y ha reducido el tiempo de inactividad y los ajustes físicos que suelen requerir los procesos manuales. Esta mejora de la precisión y la fiabilidad ha garantizado unas operaciones más fluidas y coherentes, lo que ha permitido a la empresa cumplir los plazos de producción con mayor eficacia y mantener un mayor nivel de calidad de los productos.
The Robotiq solution
Paletización
La solución UR20-PE20 presenta una interfaz fácil de usar y un diseño robusto capaz de manipular cargas de hasta 25 kg. Mejora la precisión y consistencia de la colocación de palés de cajas de 10 kg. La colaboración entre Biolintec, Robotiq y Universal Robots, ilustra la innovación en la automatización de tareas físicamente exigentes, mejorando la productividad y garantizando al mismo tiempo la seguridad y comodidad de los trabajadores.