Biolintech palletizing solution 7

CASI DI STUDIO

Automazione della pallettizzazione per l'industria alimentare | Biolintec

Biolintec implementa una soluzione di pallettizzazione in tempi record, riducendo il rischio di DMS e aumentando la produttività

10 kg

di scatole da pallettizzare

1 ora

di formazione

2 giorni

di installazione

Logo_biolintec_50cmdelarge-comp308115

Informazioni su Biolintec

Fondata nel 2009, Biolintec è un'azienda specializzata radicata nel cuore della Francia, che si dedica alla produzione di una varietà di prodotti a base di soia, come le proteine di soia testurizzate e la farina di soia micronizzata. Impegnata nello sviluppo sostenibile, Biolintec garantisce che tutti i fagioli utilizzati nei suoi prodotti provengano da materiali biologici certificati al 100%, con particolare attenzione alle pratiche non OGM. L'azienda è orgogliosa della sua tradizione di qualità e integrità biologica, che la rende leader nel settore della trasformazione alimentare ecologica.

Panoramica dell'azienda

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Biolintech palletizing solution 3
Alla Biolintec i progetti si svolgono molto rapidamente. La velocità di installazione e la capacità di adattarsi al nostro spazio molto ridotto hanno reso l'UR20-PE20 la soluzione ideale.
Nina Estrade
Nina Estrade
Responsabile di produzione, Biolintec

Il problema

La sfida principale per Biolintec era il processo di pallettizzazione manuale, che non solo richiedeva una grande quantità di lavoro fisico, ma presentava anche rischi per la salute della forza lavoro, in particolare disturbi muscoloscheletrici (DMS). Il problema era aggravato dal peso e dalla natura ripetitiva dei compiti, con conseguente aumento dell'affaticamento dei dipendenti, dei problemi di salute e delle difficoltà a mantenere una forza lavoro motivata. Inoltre, l'azienda voleva aumentare la velocità del processo di fine linea per migliorare l'efficienza operativa complessiva.

La soluzione

In risposta a queste sfide, Biolintec ha implementato la soluzione di pallettizzazione UR20-PE20 di Universal Robots e Robotiq in un tempo record di due giorni. Questa configurazione è stata scelta per la facilità di installazione, la semplicità operativa e la capacità di gestire in modo efficiente grandi carichi fino a 25 kg. I vantaggi principali sono stati una notevole riduzione dello sforzo fisico tradizionalmente associato alle attività di pallettizzazione e l'aumento della produttività della stazione di pallettizzazione.

Soluzione di pallettizzazione Robotiq: Successi convincenti


PRODUTTIVITÀ MIGLIORATA

L'introduzione del cobot di pallettizzazione ha segnato una nuova era di produttività per Biolintec. La soluzione di pallettizzazione UR20-PE20 non solo ha accelerato il ritmo di lavorazione dei pallet, ma ha anche riassegnato preziose risorse umane a compiti più strategici. Questo cambiamento ha permesso al team di concentrarsi maggiormente sul controllo della qualità e sull'ottimizzazione dei processi, contribuendo in modo significativo alla produttività complessiva dell'azienda e riducendo i colli di bottiglia nella catena di produzione.


MIGLIORAMENTI ERGONOMICI

Il design ergonomico del sistema robotico ha svolto un ruolo cruciale nel trasformare l'ambiente di lavoro di Biolintec. Assumendo il compito fisicamente impegnativo di pallettizzare carichi pesanti, il sistema ha ridotto notevolmente la pressione fisica esercitata sui lavoratori. Questa riduzione del lavoro manuale si è tradotta direttamente in una riduzione delle lesioni da disturbi muscoloscheletrici (MSD), che ha migliorato significativamente il morale dei dipendenti e ridotto l'assenteismo. La salute e la sicurezza della forza lavoro sono notevolmente migliorate, rendendo Biolintec un posto migliore in cui lavorare.


MAGGIORE EFFICIENZA

L'implementazione della soluzione cobot ha permesso a Biolintec di raggiungere livelli di efficienza operativa senza precedenti. La tecnologia ha minimizzato il rischio di errori manuali e ha ridotto i tempi di inattività e le regolazioni fisiche solitamente necessarie nei processi manuali. Questo miglioramento dell'accuratezza e dell'affidabilità ha garantito operazioni più fluide e coerenti, consentendo all'azienda di rispettare le scadenze di produzione in modo più efficiente e di mantenere un livello più elevato di qualità dei prodotti.

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.
JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20
PE20vac
Applicazioni

Pallettizzazione

La soluzione UR20-PE20 è dotata di un'interfaccia di facile utilizzo e di un design robusto in grado di gestire carichi fino a 25 kg. Migliora l'accuratezza e la coerenza del posizionamento dei pallet di scatole da 10 kg. La collaborazione tra Biolintec, Robotiq e Universal Robots illustra l'innovazione nell'automazione di attività fisicamente impegnative, migliorando la produttività e garantendo al contempo la sicurezza e il comfort dei lavoratori.

Scopri come possiamo aiutarti a ottenere risultati simili.