Alliora case study

Fallstudien

Alliora

Wie ein Schachtelhersteller durch die Automatisierung von Palettieraufgaben die Arbeitsprobleme in den Griff bekam

Robotiq logotype as a home icon Ressourcenzentrum Fallstudien Alliora

23

Metrische Tonnen: Die ungefähre Menge an Gewicht, die ein Arbeiter pro Schicht bewegt.

1

Woche: Vom Erhalt der Lösung zum Stapeln von Kisten

18 Monate

ROI

Über Alliora

Alliora hat seinen Sitz in Fougères, einer kleinen Stadt in der Bretagne im Nordwesten Frankreichs, und stellt dort Schachteln für eine Vielzahl von Kunden aus Branchen wie Brettspiele, Kosmetik und Champagner her. Alliora wollte seine Produktionslinien schon seit einiger Zeit automatisieren. Leider waren die ersten Erfahrungen schwierig. Industrieroboter waren zu komplex. Sie kauften zwar einen, konnten ihn aber nie richtig zum Laufen bringen. In der Zwischenzeit blieb der Bedarf an Automatisierung bestehen, da das Unternehmen gezwungen war, viele Zeitarbeiter einzustellen, um die saisonale Nachfrage zu decken. In Zusammenarbeit mit Sterkelec, dem lokalen Partner von Robotiq, wurde die kollaborative Roboter-Palettierlösung von Robotiq am Bandende implementiert. Die Mitarbeiter sind dankbar, und die Produktionslinie läuft besser als je zuvor.

Industrie

Konsumgüter

Anzahl der Mitarbeiter

50

Produkte

Palettierlösung

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Robotiq Palletizing: Wie ein Schachtelhersteller die Arbeitsprobleme durch die Automatisierung von Palettieraufgaben in den Griff bekam
Warum zuerst die Palettierung automatisieren? Die Kartons wiegen zwischen 5 kg und 12 kg. Sie sind sehr repetitiv, sehr schwer und sehr körperlich. Die Menschen mögen die Palettierarbeit nicht.
Headshot Alliora
Antoine Bruno
Präsident Alliora

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Alliora ist auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Verpackungen spezialisiert. Da es sich um ein saisonales Unternehmen handelt, stellt es bei Auftragseingang viele Zeitarbeiter ein. Das Unternehmen brauchte eine Möglichkeit, die Produktion zu stabilisieren, um die Anzahl der Zeitarbeiter zu reduzieren und die Stammbelegschaft bei anstrengenden Stapelarbeiten zu unterstützen.

Die Lösung

Nach einigen Stunden der Recherche kontaktierten sie Sterkelec, einen lokalen Robotiq-Partner. Gemeinsam nahmen sie das Ende der Linie ins Visier und implementierten die Palettierlösung der AX-Serie von Robotiq. Die Mitarbeiter sind dankbar, und die Produktionslinie läuft jetzt besser.
alliora_case_study_347
Die Ergebnisse

Ein schneller ROI

Robotiq Palletizing Solution trägt zur Stabilisierung der Produktionslinie bei:

  • Produktivität: Dank der Anwesenheit des Cobots kann Alliora in Zeiten hoher Produktion zwei Aushilfskräfte weniger einstellen, was zur Stabilisierung der Produktionslinie beiträgt.
  • ROI: Alliora schätzt den ROI auf 18 Monate, was sehr schnell ist. Es ist eine erfolgreiche Erfahrung, die sie bald wiederholen wollen - mit dem Ziel, drei oder vier weitere Produktionslinien mit einer Robotiq-Palettierlösung auszustatten.

Die Robotiq-Lösung

Da diese Lösung es den Endbenutzern ermöglicht, schnell verschiedene Programme zu erstellen, war sie ideal für Alliora, das für jeden Kunden ein eigenes Produkt herstellt.
Alliora Palletizing Solution
Palettierlösung - PE
Anwendungen

Palettieren

Eine effiziente Palettierung ist entscheidend für den Transport von Produkten zum Kunden. Angesichts der Herausforderungen in der Branche, wie hohe Fluktuation und Arbeitskräftemangel, ist die Abhängigkeit von Menschen für sich wiederholende Aufgaben wie das Palettieren zunehmend unpraktisch.

Die Robotiq-Palettierlösung ist mehr als nur ein Roboter. Sie passt sich schnell an Ihre Betriebsabläufe an und gewährleistet eine effiziente, konsistente Bedarfsdeckung bei minimalen Ausfallzeiten. Die benutzerfreundliche Software vereinfacht den Prozess und bereitet Ihr Unternehmen auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen vor.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen