FALLSTUDIEN
Hack AG
Tradition automatisieren: Wie die Hack AG die Bäckereiproduktion mit einer flexiblen Cobot-Palettierlösung revolutioniert
14-16 monate
Amortisationszeit
8:20 mins
Um die Lösung zwischen den Zeilen zu verschieben
800
Verschiedene SKUs zu handhaben
Über Hack AG
Die Hack AG ist ein 1930 gegründetes deutsches Familienunternehmen, das sich auf hochwertige Bäckerei- und Konditoreiprodukte spezialisiert hat. Mit über 90 Jahren Tradition hat es sich zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt, das heute frische und tiefgekühlte Backwaren für den Groß- und Einzelhandel sowie für das Hotel- und Gaststättengewerbe anbietet. Die Hack AG setzt auf Innovation, Nachhaltigkeit und moderne Technologie. Das Unternehmen wird von der Familie Hack geführt und lebt weiterhin von seinem Engagement für Spitzenleistungen und Kundenservice in den verschiedenen Tochtergesellschaften.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Das Problem
Die größte Herausforderung für die Hack AG war die Ineffizienz und Ermüdung, die mit dem manuellen Stapeln von Paletten als Teil des Verpackungsprozesses verbunden war. Die Mitarbeiter mussten die Paletten von Hand stapeln, was im Laufe eines Tages zu körperlicher Erschöpfung führte. Da das Werk über mehrere Verpackungslinien verfügte, wurde eine flexible, mobile Lösung benötigt, die sich leicht in die verschiedenen Prozesse integrieren ließ. Aufgrund der Vielfalt der Verpackungslinien war Mobilität ein Schlüsselfaktor, und das Unternehmen benötigte eine Lösung, die die Arbeitsbelastung vereinfachen würde, ohne den bestehenden Betrieb zu stören.Die Lösung
Das Unternehmen entschied sich für die Palettierlösung von Robotiq auf Universal Robots aufgrund ihrer Flexibilität. Die Roboterlösung konnte in nur 8:20 Minuten von einer Produktionslinie auf eine andere umgestellt werden, was den Verpackungsprozess auf mehreren Linien rationalisierte. Der Integrationsprozess verlief reibungslos und effizient, und die meisten Bediener konnten sich nach nur einem Tag Schulung mit dem System vertraut machen. Die Palettierlösung von Robotiq fügte sich nahtlos in den bestehenden Arbeitsablauf des Unternehmens ein, wodurch der physische Druck auf die Mitarbeiter verringert und gleichzeitig die Flexibilität bei der Produktionsplanung verbessert wurde.
Unerwartete Siege.
Der Palettierroboter von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:
- Schnelle Amortisationszeit: Das Unternehmen wird eine Amortisationszeit von 14-16 Monaten erreichen, was die Kosteneffizienz der Robotiq-Palettierlösung beweist.
- Effiziente Mobilität: Der Zeitaufwand für das Umsetzen der Lösung zwischen den Produktionslinien wurde auf etwas mehr als 8 Minuten optimiert, wodurch die betriebliche Effizienz an mehreren Verpackungslinien erheblich gesteigert wurde.
- SKU-Vielseitigkeit: Die Robotiq-Palettierlösung verarbeitet rund 800 verschiedene Artikel und gewährleistet so Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an das vielfältige Produktsortiment des Unternehmens.
DIE ROBOTIQ-LÖSUNG
Palettieren
Die Hack AG hat ihren Palettierbetrieb effektiv in ein effizienteres, anpassungsfähiges und benutzerfreundliches System umgewandelt. Dadurch wurden nicht nur die Prozesse optimiert, sondern auch ein besseres und produktiveres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter geschaffen.