DSC03030-1 Kopie-Sep-20-2024-07-16-27-8068-PM

FALLSTUDIEN

Palettierautomatisierung für Hersteller von Backwaren | Hack AG

Tradition automatisieren: Wie die Hack AG die Bäckereiproduktion mit einer flexiblen Cobot-Palettierlösung revolutioniert

14-16 monate

Amortisationszeit

8:20 mins

Um die Lösung zwischen den Zeilen zu verschieben

800

Verschiedene SKUs zu handhaben

Über Hack AG

Die Hack AG ist ein 1930 gegründetes deutsches Familienunternehmen, das sich auf hochwertige Bäckerei- und Konditoreiprodukte spezialisiert hat. Mit über 90 Jahren Tradition hat es sich zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt, das heute frische und tiefgekühlte Backwaren für den Groß- und Einzelhandel sowie für das Hotel- und Gaststättengewerbe anbietet. Die Hack AG setzt auf Innovation, Nachhaltigkeit und moderne Technologie. Das Unternehmen wird von der Familie Hack geführt und lebt weiterhin von seinem Engagement für Spitzenleistungen und Kundenservice in den verschiedenen Tochtergesellschaften.

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Hack AG: Die Palettierlösung bewältigt 800 Artikel und bewegt sich in etwas mehr als 8 Minuten zwischen den Linien.
Das wichtigste Ergebnis für unseren Produktionsprozess ist, dass wir jetzt noch flexibler in unseren Prozessen und in der Produktplanung sind, und wir haben die harte Arbeit unserer Mitarbeiter verringert.
Simon Hack AG
Simon Gunnemann
Geschäftsführerin Zentrale Produktion, Hack AG

Das Problem

Die größte Herausforderung für die Hack AG war die Ineffizienz und Ermüdung, die mit dem manuellen Stapeln von Paletten als Teil des Verpackungsprozesses verbunden war. Die Mitarbeiter mussten die Paletten von Hand stapeln, was im Laufe eines Tages zu körperlicher Erschöpfung führte. Da das Werk über mehrere Verpackungslinien verfügte, wurde eine flexible, mobile Lösung benötigt, die sich leicht in die verschiedenen Prozesse integrieren ließ. Aufgrund der Vielfalt der Verpackungslinien war Mobilität ein Schlüsselfaktor, und das Unternehmen benötigte eine Lösung, die die Arbeitsbelastung vereinfachen würde, ohne den bestehenden Betrieb zu stören.

Die Lösung

Das Unternehmen entschied sich für die Palettierlösung von Robotiq auf Universal Robots aufgrund ihrer Flexibilität. Die Roboterlösung konnte in nur 8:20 Minuten von einer Produktionslinie auf eine andere umgestellt werden, was den Verpackungsprozess auf mehreren Linien rationalisierte. Der Integrationsprozess verlief reibungslos und effizient, und die meisten Bediener konnten sich nach nur einem Tag Schulung mit dem System vertraut machen. Die Palettierlösung von Robotiq fügte sich nahtlos in den bestehenden Arbeitsablauf des Unternehmens ein, wodurch der physische Druck auf die Mitarbeiter verringert und gleichzeitig die Flexibilität bei der Produktionsplanung verbessert wurde.

DSC03003-1 Kopie-1
DIE ERGEBNISSE

Unerwartete Siege.

Der Palettierroboter von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:

  • Schnelle Amortisationszeit: Das Unternehmen wird eine Amortisationszeit von 14-16 Monaten erreichen, was die Kosteneffizienz der Robotiq-Palettierlösung beweist.
  • Effiziente Mobilität: Der Zeitaufwand für das Umsetzen der Lösung zwischen den Produktionslinien wurde auf etwas mehr als 8 Minuten optimiert, wodurch die betriebliche Effizienz an mehreren Verpackungslinien erheblich gesteigert wurde.
  • SKU-Vielseitigkeit: Die Robotiq-Palettierlösung verarbeitet rund 800 verschiedene Artikel und gewährleistet so Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an das vielfältige Produktsortiment des Unternehmens.

DIE ROBOTIQ-LÖSUNG

Die Robotiq-Palettierlösung reduzierte die manuelle Arbeit und setzte die Mitarbeiter der Hack AG für wertvollere Aufgaben frei.
DSC03030-1 Kopie-Sep-20-2024-07-16-27-8068-PM
PE20-Edited
ANWENDUNGEN

Palettieren

Die Hack AG hat ihren Palettierbetrieb effektiv in ein effizienteres, anpassungsfähiges und benutzerfreundliches System umgewandelt. Dadurch wurden nicht nur die Prozesse optimiert, sondern auch ein besseres und produktiveres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter geschaffen.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen