CASOS PRÁCTICOS
Automatización del paletizado para fabricantes de productos de panadería | Hack AG
Automatizar la tradición: Cómo Hack AG revoluciona la producción panadera con la solución de paletización flexible Cobot
14-16 meses
Periodo de amortización
8:20 minutos
Para mover la solución entre líneas
800
Diferentes SKU a gestionar
Acerca de Hack AG
Hack AG es una empresa familiar alemana fundada en 1930, especializada en productos de panadería y pastelería de alta calidad. Con más de 90 años de tradición, se ha convertido en una empresa de éxito, que hoy ofrece productos de panadería frescos y congelados a mayoristas, minoristas y al sector de la hostelería. Hack AG se centra en la innovación, la sostenibilidad y la tecnología moderna. La empresa está dirigida por la familia Hack y sigue prosperando gracias a su compromiso con la excelencia y el servicio al cliente en sus distintas filiales.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
El problema
El principal reto al que se enfrentaba Hack AG era la ineficacia y la fatiga asociadas al apilamiento manual de palés como parte de su proceso de embalaje. Los empleados tenían que apilar los palés a mano, lo que provocaba agotamiento físico a lo largo del día. Como la planta tenía varias líneas de embalaje, se necesitaba una solución flexible y móvil que pudiera integrarse fácilmente en los distintos procesos. La movilidad era un factor clave debido a la diversidad de las líneas de envasado, y la empresa necesitaba una solución que simplificara la carga de trabajo sin interrumpir sus operaciones existentes.La solución
La empresa eligió la solución de paletizado Robotiq con Universal Robots por su flexibilidad. La solución cobot podía trasladarse de una línea de producción a otra en sólo 8:20 minutos, agilizando su proceso de embalaje multilínea. El proceso de integración fue fluido y eficaz, y la mayoría de los operarios se familiarizaron con el sistema en un solo día de formación. La solución de paletizado de Robotiq se integró perfectamente en el flujo de trabajo existente de la empresa, reduciendo la presión física sobre los empleados y mejorando al mismo tiempo la flexibilidad en la planificación de la producción.
Victorias inesperadas.
El cobot de paletizado de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:
- Rápido periodo de amortización: La empresa conseguirá un periodo de amortización de entre 14 y 16 meses, lo que demuestra la rentabilidad de la solución de paletización Robotiq.
- Eficacia de la movilidad: El tiempo empleado en mover la solución entre líneas de producción se optimizó a poco más de 8 minutos, aumentando significativamente la eficiencia operativa en varias líneas de envasado.
- Versatilidad de SKU: La solución de paletización Robotiq gestiona alrededor de 800 referencias diferentes, lo que garantiza la flexibilidad y adaptabilidad a la diversa gama de productos de la fábrica.
La solución Robotiq
Paletización
Hack AG ha transformado eficazmente sus operaciones de paletizado en un sistema más eficaz, adaptable y fácil de usar. Esto no solo ha optimizado los procesos, sino que también ha creado un entorno más propicio y productivo para los trabajadores.