Casos prácticos
Alliora
Cómo un fabricante de cajas abordó los problemas de mano de obra automatizando las tareas de paletizado
23
Toneladas métricas: La cantidad aproximada de peso que mueve un trabajador por turno.
1
Semana: Pasar de recibir la solución a apilar cajas
18 meses
ROI
Acerca de Alliora
Alliora está situada en Fougères, una pequeña ciudad de la región de Bretaña, en el noroeste de Francia, donde fabrica cajas para una amplia gama de clientes de sectores como los juegos de mesa, la cosmética y el champán. Alliora llevaba tiempo queriendo automatizar sus líneas de producción. Por desgracia, su primera experiencia fue difícil. Los robots industriales eran demasiado complejos. Compraron uno, pero nunca consiguieron que funcionara correctamente. Mientras tanto, la necesidad de automatización persistía, ya que se veían obligados a contratar a muchos trabajadores temporales para satisfacer la demanda estacional. En colaboración con Sterkelec, socio local de Robotiq, se centraron en el final de línea e implantaron la solución de paletizado con robots colaborativos de Robotiq. Los empleados están agradecidos, y la línea de producción fluye mejor que nunca.Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superar los retos: Nuestras soluciones
El problema
Alliora está especializada en la creación y fabricación de envases de alta gama. Al ser un negocio estacional, contratan a muchos trabajadores temporales cuando llegan los pedidos. Necesitaban una forma de estabilizar la producción para poder reducir el número de trabajadores temporales y ayudar a su grupo principal de empleados con las agotadoras tareas de apilamiento.La solución
Tras unas horas de investigación, se pusieron en contacto con Sterkelec, un socio local de Robotiq. Juntos estudiaron el final de línea e implantaron la solución de paletización de la serie AX de Robotiq. Los empleados están agradecidos y la línea de producción ahora fluye mejor.Un rápido retorno de la inversión
La solución de paletización Robotiq ayuda a estabilizar la línea de producción:
- Productividad: La presencia del cobot permite a Alliora contratar a dos trabajadores temporales menos durante los periodos de alta producción, lo que ayuda a estabilizar la línea de producción.
- RETORNO DE LA INVERSIÓN: Alliora calcula que la rentabilidad de la inversión es de 18 meses, lo cual es rápido. Es una experiencia de éxito que planean repetir pronto, con el objetivo de añadir una solución de paletizado Robotiq en tres o cuatro líneas de producción más.
La solución Robotiq
Paletización
Un paletizado eficaz es crucial para conectar los productos con los clientes. Dados los retos del sector, como la alta rotación y la escasez de mano de obra, depender de los humanos para tareas repetitivas como el paletizado es cada vez menos práctico.
La solución de paletizado Robotiq, más que un simple cobot, se adapta rápidamente a sus operaciones, garantizando un cumplimiento de la demanda eficiente y constante con un tiempo de inactividad mínimo. Su software fácil de usar simplifica el proceso y prepara a su empresa para los retos actuales y futuros.