Casos prácticos
Usinatech
El arte de implantar cobots en una planta de producción ajetreada
3 CNC
Número de estaciones que un operador puede gestionar simultáneamente (en lugar de una sola).
6 Kits Robotiq para el cuidado de máquinas
Para hacer frente a la escasez de mano de obra y aumentar la productividad de los operarios
50%
Menor coste de implantación que los robots industriales
Acerca de Usinatech
Ubicada en Melbourne (Quebec), Usinatech lleva fabricando componentes críticos para transmisiones y trenes de transmisión, como engranajes y ejes, desde 1986. Emplea a 300 personas en Canadá y a 50 más en México. Usinatech lleva muchos años automatizando sus células de producción. Sin embargo, la creciente escasez de mano de obra y la necesidad de ser aún más competitivos en el mercado han obligado a Usinatech a acelerar su cambio hacia la automatización.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superar los retos: Nuestras soluciones
El problema
Desde 2017, la creciente escasez de mano de obra y la necesidad de ser aún más competitivos en el mercado han creado mucha presión en la planta de fabricación. Según Usinatech, ¡la automatización era el camino a seguir!
La solución
Usinatech aceleró su paso a la automatización. Patrick Coté y Vincent Roussy se complacen en afirmar que este cambio se ha traducido en un aumento significativo de la productividad, una reducción de los costes operativos y un menor índice de rotación de personal, lo que ha estabilizado todos los aspectos de la producción y la distribución.
Retorno efectivo de la inversión.
La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:
- Fácil de usar: Usinatech integró los tres primeros cobots por su cuenta. Una vez probado y estandarizado, el proceso se hizo tan sencillo y eficiente que las implantaciones de cobots son ahora un proyecto de prácticas para estudiantes universitarios.
- RETORNO DE LA INVERSIÓN: El coste total del proyecto de implantación de un cobot en Usinatech es al menos un 50% inferior al de un robot industrial.
La solución Robotiq
Cuidado de máquinas
La decisión de Usinatech de automatizar las células utilizando tanto la solución Robotiq Machine Tending como los conocimientos de la robótica ajustada ha permitido obtener un retorno de la inversión más rápido.