Casi di studio
Automazione dell'asservimento delle macchine per i produttori di componenti automobilistici | Usinatech
L'arte di implementare i cobot in un'area di produzione affollata
3 CNC
Il numero di stazioni che un operatore può gestire contemporaneamente (invece di una sola).
6 Kit per la manutenzione delle macchine Robotiq
Per far fronte alla carenza di manodopera e aumentare la produttività degli operatori
50%
Costi di implementazione inferiori rispetto ai robot industriali
Informazioni su Usinatech
Situata a Melbourne, in Quebec, Usinatech produce componenti critici per la trasmissione, come ingranaggi e alberi, dal 1986. Impiega 300 persone in Canada e altre 50 in Messico. Usinatech ha automatizzato le sue celle di produzione per molti anni. Tuttavia, la crescente carenza di manodopera e la necessità di diventare ancora più competitivi sul mercato hanno costretto Usinatech ad accelerare il passaggio all'automazione.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superare le sfide: Le nostre soluzioni
Il problema
Dal 2017, la crescente carenza di manodopera e la necessità di diventare ancora più competitivi sul mercato hanno creato una forte pressione sui reparti produttivi. Secondo Usinatech, l'automazione era la strada da percorrere!
La soluzione
Usinatech ha accelerato il passaggio all'automazione. Patrick Coté e Vincent Roussy sono lieti di affermare che questo passaggio si è tradotto in un significativo aumento della produttività, in una riduzione dei costi operativi e in un minor tasso di turnover dei dipendenti, che ha stabilizzato tutti gli aspetti della produzione e della distribuzione.
ROI efficace.
La soluzione Robotiq per il Machine Tending ha portato benefici a molti livelli:
- Facile da usare: Usinatech ha integrato da sola i primi tre cobot. Una volta testato e standardizzato, il processo è diventato così semplice ed efficiente che l'implementazione dei cobot è ora un progetto di stage per gli studenti universitari.
- ROI: Il costo totale del progetto per l'implementazione di un cobot presso Usinatech è inferiore di almeno il 50% rispetto a quello di un robot industriale.
La soluzione Robotiq
Manutenzione delle macchine
La decisione di Usinatech di automatizzare le celle utilizzando sia la soluzione Robotiq Machine Tending che le intuizioni della robotica snella ha portato a un ROI più rapido.