CASOS PRÁCTICOS
Automatización del paletizado para fabricantes de bebidas espirituosas | Eckerts Wacholder Brennerei GmbH
Automating the art of distillation with a safe and efficient palletization solution
500 cajas
manipuladas por hora
8 kg
cajas para paletizar
15 tipos
de cajas para mover
Acerca de Eckerts
Eckerts Wacholder Brennerei GmbH es una destilería familiar especializada en la producción de bebidas espirituosas de alta calidad para una amplia gama de clientes. Conocida por su dominio de la destilación, Eckerts combina técnicas tradicionales con la innovación moderna para producir bebidas aromáticas de alta calidad. Con sede en Alemania, la empresa se enorgullece de sus meticulosos estándares de producción, utilizando ingredientes de origen local para garantizar sabores excepcionales. Centrada en prácticas sostenibles y auténtica artesanía, Eckerts se ha ganado la reputación de socio fiable en el sector de las bebidas espirituosas, manteniendo su herencia y adaptándose al mismo tiempo a las demandas de sus clientes.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
El problema
Eckerts Wacholder Brennerei GmbH quería simplificar sus operaciones y reducir los costes de personal, pero la automatización de su proceso de paletizado presentaba dificultades. Las cajas de cartón de sus clientes eran excepcionalmente pesadas y estructuralmente débiles, lo que dificultaba la idea de una automatización eficaz. Además, a Eckerts le preocupaban la seguridad, las limitaciones del espacio de trabajo y las posibles curvas de aprendizaje de los empleados, lo que hacía escéptica la implantación de la robótica en la planta de producción.
La solución
Para resolver estos problemas, Eckerts colaboró con Robotiq en una prueba de concepto. Enviaron sus cajas más pesadas y difíciles de manipular a la oficina de Robotiq en Lyon, donde se probó y validó la solución de paletizado. Una vez finalizada con éxito la prueba, Robotiq impartió formación completa in situ, garantizando que los empleados de Eckerts pudieran manejar el sistema de forma autónoma. La instalación abierta del robot, sin cerramientos de seguridad, permitió conservar el máximo espacio en la planta de producción, al tiempo que garantizaba paradas de seguridad automáticas cuando los trabajadores se acercaban a la máquina.
Victorias inesperadas.
El cobot de paletizado de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:
- Mayor eficacia: La solución automatizada gestionó sin problemas cargas pesadas, reduciendo la carga de trabajo manual y los costes operativos.
- Rápida adopción: Los empleados pudieron utilizar el cobot con confianza al día siguiente de la formación, lo que demuestra un diseño fácil de usar.
- Mayor seguridad: El sistema ayudó a mantener un entorno seguro, con paradas automáticas que garantizaban que no se produjeran accidentes.
LA SOLUCIÓN ROBOTIQ
Paletización
La solución de paletizado Robotiq ha transformado las operaciones en Eckerts Wacholder Brennerei GmbH, aumentando la eficiencia y eliminando la tarea físicamente exigente del paletizado manual. Esta automatización ha agilizado el proceso de embalaje al tiempo que maximiza el espacio de producción en el taller. Su diseño abierto garantiza una interacción segura, por lo que es ideal para el uso diario cerca de los empleados, y manipula incluso las cajas más pesadas con facilidad, mejorando la productividad general.