Fusion OEM

Casi di studio

Fusion OEM

Fusion OEM raddoppia la capacità produttiva nelle operazioni di lavorazione CNC

Robotiq logotype as a home icon Centro risorse Casi di studio Caffè Cascade

4

Robot collaborativi impiegati

50%

Riduzione dei ritardi di consegna

9

Macchine CNC automatizzate

Informazioni su Fusion OEM

Fusion OEM è un pluripremiato integratore di sistemi CNC per robot collaborativi, focalizzato sull'automazione delle soluzioni di assistenza alle macchine per torni e fresatrici CNC per aumentare la produttività. Ecco la storia di come i dipendenti hanno portato l'idea dei robot ai loro manager.

Industria

Aerospaziale

Posizione

Stati Uniti d'America

Numero di dipendenti

250

Prodotti

Soluzione per la manutenzione delle macchine

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Fusion OEM raddoppia la capacità produttiva delle operazioni di lavorazione CNC
Posso dedicare più tempo alla programmazione delle macchine, dato che non devo caricarle. Inoltre, c'è più coerenza nel caricamento. Si è eliminato un po' di errore umano.
Brian Wrobliski
Brian Wrobliski
Macchinista, Fusion OEM

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Fusion OEM è una piccola officina meccanica dell'area di Chicago. Nominata da Forbes tra le 25 migliori piccole aziende americane nel 2017, ha sempre puntato a rimanere all'avanguardia attraverso l'innovazione. Ma reclutare un buon macchinista nell'area di Chicago è un compito difficile per qualsiasi officina meccanica.

La soluzione

Il capo macchinista Davin Erickson ha visto sui social media un video di un robot collaborativo che si occupava di una macchina CNC e si è subito impegnato a convincere il CEO Craig Zoberis ad acquistarne uno. Ora, un anno dopo, la Fusion OEM ha quattro Universal Robots equipaggiati con le pinze adattive Hand-E di Robotiq, il software Force Copilot per una semplice programmazione del controllo della forza e il software di monitoraggio Insights per migliorare la capacità produttiva.

Automatizzazione di 9 macchine CNC.
I risultati

Automatizzazione di 9 macchine CNC.

La soluzione Robotiq per il Machine Tending ha portato benefici a molti livelli:

  • Aumento della produzione: Entro il prossimo anno, i membri del team sperano di raddoppiare la capacità produttiva, aumentare il tempo di attività delle macchine e, soprattutto, continuare a massimizzare il loro potenziale umano. 
  • Collaborativo: Gli esseri umani e i robot vanno abbastanza d'accordo. Per i macchinisti questi robot sono come qualsiasi altra attrezzatura all'interno dell'officina.
  • Facile da usare: Robotiq Machine Tending Solution è facile da usare e da programmare. Ogni nuovo programma può essere attivato in pochi minuti. 

La soluzione Robotiq

Quattro celle Robotiq Machine Tending sono state installate presso Fusion OEM in meno di un anno. Un processo reso semplice grazie all'uso di Force Copilot.
Robotiq Machine Tending solution with Hand-E Gripper at Fusion OEM
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Applicazioni

Manutenzione delle macchine

Alla Fusion OEM, i dipendenti hanno trovato il modo di aumentare la produttività aggiungendo quattro Universal Robot, dotati di Hand-E, Force Copilot e Insights di Robotiq, nell'arco di un anno. L'esecuzione di un lavoro con questa configurazione è ora quattro volte più economica di quella manuale.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi