지능이 물리적 형태를 갖추다
작동하고, 적응하고, 손쉽게 배포되는 스마트 자동화
왜 자동화가 중요한가
사람의 역량을 강화하세요
반복적이고 신체적으로 부담이 큰 작업을 줄여, 사람들이 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있게 하세요.
생산성을 높이세요
수작업에 의존하지 않고도 처리량과 일관성을 높이세요.
적응력을 강화하세요
정상 상태의 생산뿐 아니라 변화에도 대응할 수 있는 자동화를 배포하세요.실제 현장에서 작동하도록 설계된 자동화
대부분의 자동화는 통합이 복잡하고 맞춤형이기 때문에 어려움을 겪습니다.
Robotiq는 배포하는 대상에 지능을 직접 내장함으로써 이를 단순화하여, 자동화가 그저 작동하도록 만듭니다.
내장형 작업 지능

지능은 작업을 수행하는 시스템과 구성 요소 내부에 자리 잡고 있어, 공장 현장에서의 신뢰성, 일관성, 성능을 향상시킵니다.
지금 배포할 수 있는 것
워크셀
빠르게 배포되고 예측 가능한 성능을 발휘하도록 설계된, 생산 준비가 완료된 솔루션
현장에서 입증된 성과
전 세계 수만 개의 공장이 Robotiq 제품을 사용하고 있습니다.
이 사례들은 제조업체와 시스템 구축업체가 자동화를 어떻게 실질적인 성과로 전환했는지 보여줍니다.
SEL: 무재해, 품질 향상, 더 빠른 ROI
SEL이 어떻게 인체공학적 부상을 없애고 Robotiq 협동로봇 구성 요소와 스크류드라이빙 워크셀로 연간 140만 개의 나사를 자동으로 체결하게 되었는지 알아보세요.
예산을 초과하지 않고도 로봇과 스크류드라이버를 도입하여 문제를 해결할 수 있다는 것이 정말 멋진 일이었습니다.
Tyler Marines
Schweitzer Engineering Laboratories 개발 리드 엔지니어
Cascade Coffee: 마침내 팔레타이징이 확장되다
Cascade Coffee가 6대의 린 팔레타이징 워크셀로 안전성, 성능, 직원 만족도를 어떻게 향상시켰는지 알아보세요.
ROI는 처음부터 확실했습니다, 절감된 인건비만 봐도요. 설치 과정은 제가 28년간 경험한 그 어떤 장비 설치보다도 매끄러웠습니다.
Greg Thayer
Cascade Coffee 부사장
Sennheiser: 생산 속도를 늦추지 않고 품질 검사를 확장하다
Sennheiser는 Robotiq의 2F-85 적응형 그리퍼 덕분에 115가지 서로 다른 PCB 유형을 처리하면서도 검사 처리량을 33% 늘렸습니다 — 유연한 자동화가 복잡성을 더하지 않고도 품질을 높일 수 있음을 입증합니다.
협동로봇은 빠르지만 저도 따라갈 수 있습니다 — 그리고 수치가 이렇게 늘어난 게 정말 대단합니다.
Marcella Segovia
Sennheiser Manufacturing PCB 테스트 오퍼레이터
Glenhaven: 빠른 속도의 자동화
Glenhaven이 린 팔레타이징을 도입하여 운영을 최적화하고, 인력 의존도를 줄이며, 지속적인 성장의 기반을 마련한 방법을 살펴보세요.
사용자에게 있어 협동로봇의 단순함, 그리고 그것이 얼마나 사용자 친화적인지가 제 마음을 사로잡은 부분이었습니다.
Stephen Murphy
Glenhaven 프로젝트 매니저
Deanan Popcorn: 작은 설치 공간, 큰 효과
Deanan Popcorn이 린 팔레타이징 워크셀의 빠른 설치를 통해 레이아웃을 방해하지 않고도 운영을 확장한 방법을 알아보세요.
It doesn't have the big cage around it, and the footprint is so small, like it's half a pallet, and it's movable. Those two things sold me right away. On top of that, it had a third of the budget that all the other robot companies had proposed.
TREF HODGE
Chief Operations Officer, Deanan Gourmet Popcorn
Eckerts GmbH: 안전하게 증류 공정을 자동화하다
Robotiq의 린 팔레타이징 워크셀이 Eckerts의 소규모 팀에 힘을 실어주고, 무거운 상자 취급의 효율성을 높이며, 양조장의 좁은 작업 공간에 적응하는 방법을 알아보세요.
이 솔루션은 최근 몇 년간 저희가 구매한 것 중 최고의 제품 중 하나입니다. 시스템은 첫날부터 완벽하게 작동해 왔습니다.
Andreas Klemp
Eckerts GmbH 생산 매니저
Raumland GmbH: 안전하고 효율적으로 무거운 와인 상자 팔레타이징을 자동화하다
린 팔레타이징 워크셀이 연간 500만 병 이상, 2,500종의 와인을 어떻게 처리하며 직원들을 수작업에서 해방시키는지 확인하세요.
이 협동로봇은 저희가 필요로 하는 것을 완벽하게 반영합니다. 유연하고, 컴팩트하며, 빠르게 설치할 수 있고, 무엇보다 합리적인 가격입니다. 극도로 지루했던 작업을 자동화할 수 있었습니다. 이제 아무도 허리 통증을 호소하지 않습니다. 적어도 팔레타이징 때문에는요.
Sebastian Raumland
Raumland GmbH 상무이사
Hack AG: 다중 라인 베이커리 생산을 위한 린 팔레타이징
Robotiq 린 팔레타이징은 Hack AG가 여러 라인에서 800개의 SKU를 처리하도록 도와, 수작업과 피로를 줄여줍니다. 라인 간 이동이 빠르고 교육이 쉬운 이 팔레타이저는 효율성, 유연성, 직원 만족도를 높이며 투자 회수 기간은 단 14~16개월입니다.
The key result for our production process is that we are now further flexible in our processes and product planning, and we decreased the hard work of our employees.
Simon Gunnemann
Managing director central production, Hack AG