Robotiq 머신 텐딩 솔루션
간소화된 로봇 자동화로 CNC 기계 생산성을 극대화하다
문제점
CNC 기계의 저조한 가동률
가공 공장은 일반적으로 CNC 기계를 가동 용량의 60~70%로만 운영합니다. 가동 시간의 30%를 낭비하면 매출 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 저조한 가동률은 주로 숙련된 오퍼레이터 부족 때문이며, 이는 반복적이고 저숙련 업무에 대한 전반적인 관심 저하가 부분적인 원인입니다. 게다가 로봇 자동화에 대한 복잡성과 높은 비용에 대한 인식이 많은 기업들에게 걸림돌이 되고 있습니다.
해결책
효율성을 극대화하세요
로봇 머신 텐딩 솔루션은 생산성을 높여 매장 운영자가 기존 인력을 더 높은 부가가치 업무에 투입할 수 있는 기회를 제공합니다. 협동로봇의 등장 이후 머신 텐딩 자동화는 더욱 간편해졌습니다. 이는 일관성을 높이고 제품 품질을 보장합니다.
소개
쉼 없이 기계에 소재를 넣고 빼세요
Robotiq 머신 텐딩 솔루션은 CNC 밀링 및 선반 기계의 로딩 및 언로딩을 빠르게 자동화하는 저위험, 비용 효율적인 시스템입니다.
1년 이내 ROI로, Robotiq의 솔루션은 손실된 CNC 가동 시간을 회복하는 데 도움을 줍니다. Robotiq의 접근 방식은 맞춤형 프로그래밍이나 CNC 기계 제어판의 영구적인 개조가 필요 없도록 하여 자동화 과정을 단순화합니다. Robotiq 머신 텐딩 솔루션에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 CNC 기계와 독립적으로 연결되며, 숙련된 오퍼레이터의 동작을 모방하도록 프로그래밍됩니다.
Robotiq만의 차별점
생산성 향상
머신 텐딩 작업을 자동화하면 한 명의 오퍼레이터가 여러 협동로봇의 품질 관리와 부품 관리를 동시에 처리할 수 있습니다. 이를 통해 직원들이 더 높은 부가가치 작업에 참여할 수 있게 되며, 고성능 인력을 최대한 활용하여 전체 노동 효율성(OLE)을 높입니다.
인력 역량 강화
Robotiq의 솔루션은 숙련된 직원들을 자율성과 다양성을 제공하는 고부가가치 업무 영역에 재배치할 수 있게 해줍니다. 구성이 사용자 친화적이어서 직원들이 새로운 기술을 개발할 수 있도록 돕습니다. 또한, 기존 프로그래밍 방식보다 75% 더 빠르게 프로그램을 만들 수 있습니다.
적응성 촉진
이 솔루션의 검증되고 표준화된 접근 방식은 복잡한 문제를 사전에 해결하여 구축 속도를 높입니다. 모델, 종류, 연식에 관계없이 모든 기계와의 호환성을 보장하며, 범용 솔루션, 언어, 교육을 제공하여 확장을 간소화합니다.
Robotiq 머신 텐딩 솔루션이 여러분을 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보세요
사양 및 구성 요소
| 공압 연결 방식 | BSPP 3/8인치 암 (NPT 3/8인치 수 어댑터 제공) | ||
|---|---|---|---|
| 최소 필요 공기 유량 | 6바 기준 400 l/m (14.1 cfm) | ||
| 필요 매체 (압축 공기) | ISO 8573-1 클래스 7.4.4.1 | ||
| 정격 공급 전압 | 24V | ||
| 전원 종류 | DC | ||
| 그립력 | 20~180N | ||
| Hand-E IP 등급 | IP67 | ||
| 최대 부품 무게 (Hand-E EoAT 싱글) | UR5e 3.9kg (8.6lb) / UR10e & UR20 5kg (11lb) | ||
| 최대 부품 무게 (Hand-E EoAT 듀얼) | UR5e 1.3kg (2.8lb) / UR10e & UR20 2X 5kg (11lb) | ||
| Hand-E 최대 부품 크기 | 최대 127mm (5인치) |
Hand-E 적응형 그리퍼
Hand-E 적응형 그리퍼는 단일 모터로 손가락이 작동하는 그리퍼입니다. 부품 핸들링, 워크홀딩 장치 내 부품 위치 지정, 기계 도어 개폐 등 다양한 머신 텐딩 작업을 수행할 수 있습니다. 싱글 또는 듀얼 모드로 구성할 수 있습니다.
버튼 작동기
버튼 작동기는 기계적 움직임으로 다양한 종류의 제어 구성 요소를 작동시키는 공압 작동기입니다. 일반적으로 제어판의 "사이클 시작" 버튼에 설치되어 기계 사이클을 시작하거나, 다른 장치를 작동시키는 버튼에 설치됩니다. 추가 버튼 작동기는 별도로 구매할 수 있습니다.
핑거팁 키트
핑거팁은 Hand-E 그리퍼에 장착되는 기계식 조립체입니다. 이 솔루션에는 다양한 부품 크기에서 안정적인 파지를 보장하기 위한 축형, 방사형, 프리즘형 핑거팁 세트가 포함되어 있습니다.
에어 노즐
에어 노즐은 압축 공기를 전달하도록 설계되었습니다. Hand-E 그리퍼에 부착되며 다양한 각도로 위치를 조정할 수 있습니다.
멀티크롬 신호등 감지기
Robotiq 머신 텐딩 솔루션은 CNC 기계와 연결하기 위해 지능형 센서를 사용합니다. 이 센서들은 신호등의 색상과 주파수를 읽어 CNC 기계와 통신합니다. 신호등에 직접 부착되도록 설계되어, 변환된 전기 신호를 전선을 통해 전송합니다.
공압 패널
이 패널에는 에어 노즐과 버튼 작동기를 작동시키는 데 필요한 밸브와 레귤레이터가 포함되어 있습니다.
Robotiq 컨트롤러
Robotiq 컨트롤러는 고급 엔지니어링이 집약되어 있어, 사용자는 간단한 구성 작업만으로 솔루션을 가동할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 Robotiq 머신 텐딩 솔루션의 모듈을 관리하고 Universal Robots 컨트롤러와 간편하고 최적화된 연결을 제공합니다.
Wrist 카메라 (옵션)
Wrist 카메라는 다양한 부품을 처리합니다. 배경이나 조명에 관계없이 안정적으로 물체를 감지합니다. 사용자 친화적인 소프트웨어와 시각적 인터페이스가 몇 분 만에 구성 과정을 안내합니다. 로보틱스나 비전 시스템에 대한 전문 지식이 필요 없습니다.
풋스위치 작동기 (옵션)
옵션인 풋스위치 작동기는 선반 CNC 기계의 바이스를 여닫는 데 사용됩니다. 공압 구성 요소(밸브 및 튜브)가 포함되어 있습니다.
조절 가능한 받침대 (옵션)
받침대는 견고한 금속 재질의 속이 빈 기둥입니다. 받침대 높이는 13가지 위치로 수동 조정할 수 있습니다.
소프트웨어
Robotiq 소프트웨어는 시각적 가이드와 머시니스트의 언어로 구성된 간단한 액션 메뉴를 제공하여 프로그래밍을 단순화합니다. 이 솔루션은 사전 엔지니어링된 구성을 제공하며, 웨이포인트 간 로봇 궤적을 자동으로 최적화하여 가장 빠른 경로를 찾고 충돌을 방지합니다.
프로세스
범용 호환성을 위한 표준화된 설계
Robotiq 머신 텐딩 솔루션은 모든 CNC 기계와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 직관적인 핏 체크 도구를 통해 빠른 구성이 가능하며, 특정 요구 사항에 완벽하게 맞출 수 있습니다.
원활한 통합으로 CNC 자동화를 단순화합니다
Robotiq와의 통합은 맞춤형 프로그래밍이나 CNC 제어판의 영구적인 개조가 필요 없으므로 구축 시간을 크게 단축합니다.
Copilot 소프트웨어는 프로그래밍을 간소화하며, CNC 기계 유형에 맞춘 템플릿을 75% 더 빠르게 생성합니다. 프로그램 생성기 기능은 작업 목록 생성을 자동화하여 사용자가 프로그램 로직을 이해해야 할 필요성을 줄여줍니다.
효율적인 CNC 운영을 위한 가동 시간 및 적응성 극대화
이 솔루션의 Copilot 소프트웨어는 구성을 그룹화하고 사용자를 단계별로 안내하는 어시스턴트 도구를 갖추고 있으며, 시각적 이미지를 통해 이해를 돕고 직원의 전문성과 자립성을 키웁니다.
외부 통신 모듈은 솔루션의 적응성을 보장하여, 특히 소량 생산 시 자동화 방식과 수동 소재 공급 방식 간의 원활한 전환을 가능하게 합니다.
고객 사례
CNC 운영에서 생산성 향상
Robotiq 머신 텐딩 솔루션은 CNC 가동 시간을 최대 30% 늘려, 초과 근무 인력 배치가 수익성에 영향을 미치는 환경에서 전체 설비 효율(OEE)을 향상시킵니다. 한 명의 오퍼레이터가 여러 협동로봇의 품질 관리를 담당할 수 있게 하여 직원들을 더 높은 가치의 업무에 투입하고 전체 노동 효율성(OLE)을 높여 효율을 크게 향상시킵니다.
Walt Machine이 한 번에 1,000개를 생산하던 것에서 어떻게 45,000개를 생산하게 되었는지 확인해 보세요.
지속 가능한 생산성을 위한 유연한 자동화
Robotiq 머신 텐딩 솔루션은 다목적이며 모든 CNC 모델과 호환되어, 비용이 많이 드는 배선 작업과 맞춤형 프로그래밍을 생략할 수 있습니다. CNC 활용도를 극대화하며 일반적으로 1년 이내에 빠른 ROI를 제공하여, 지속 가능하고 수익성을 높이는 투자임을 입증합니다.
Zago라는 한 제조업체가 Robotiq 머신 텐딩 솔루션을 사용하여 다양한 고객의 요구에 어떻게 적응했는지 알아보세요.
인력난과 시장 변화 속에서 직원 역량 강화
제조업체들은 심각한 인력난 속에서 생산성을 높이고 끊임없이 변화하는 시장 수요에 적응해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 숙련된 오퍼레이터를 찾고 유지하기 위한 지속적인 어려움은 CNC 기계의 생산량을 제한하고, 직원들을 흥미롭지 않은 반복 작업에 묶어두어 그들의 잠재력을 온전히 발휘하지 못하게 합니다.
Robotiq 머신 텐딩 솔루션이 Usinatech의 인력 문제 해결에 어떻게 도움이 되었는지 알아보세요.