피지컬 AI를 구현하는
Robotiq
Robotiq는 로봇에게 실제 세계에서 학습하고 작동하는 데 필요한 촉각과 제어 능력을 부여하여 피지컬 AI를 구현합니다.
AI를 위한 피지컬 기반
Robotiq는 적응형 그리퍼 및 액세서리 분야에서 널리 인정 받고 있는 선두 기업으로서, 전 세계적으로 23,000대 이상의 제품을 배포하고 있습니다.
당사의 제품들은 함께 작동하면서 멀티모달 학습, 로봇 조작 및 피지컬 AI 기반 모델 훈련에 필요한 핵심 물리적 상호작용 및 감지 기능을 제공합니다.
Robotiq는 검증 받은 견고한 하드웨어와 다양한 감지 방식을 결합함으로써, 오늘날 피지컬 AI가 직면한 두 가지 주요 과제, 즉, 실제 세계 상호작용에서의 민첩성과 지속 가능한 비용에 확장성 구현의 문제를 해결합니다.
피지컬 AI 분야에서 빠르게 혁신을 단행하고 계십니까?
인식부터 작동까지
Robotiq 제품은 AI 시스템이 현실 세계에서 작동할 수 있도록 물리적 상호작용 및 피드백 계층을 제공합니다.
적응형 그리퍼가 물체의 가변성에 기계적으로 적응하면서 정밀한 파지 계획을 세워야 할 필요성을 줄이고, 힘, 토크 및 촉각 감지 기능이 폐루프 제어 및 학습을 위한 물리적 신호를 실시간으로 전달합니다.
Robotiq는 최신 로봇 공학 및 AI 모델과 통합되어 AI가 내린 결정을 데이터가 풍부한 탄탄한 물리적 동작으로 바꿉니다.
Repositories
Community & Third-Party
고객 적용 사례
2FC 피지컬 AI 그리퍼
촉각 센싱과 내장 인텔리전스를 갖춘 양산 대응 적응형 그리퍼로, 로봇이 물리적 상호작용에서 학습하고 학습한 내용을 안정적으로 실행하도록 돕습니다. 연구실에서 생산 현장까지.
내장 인텔리전스: 그리퍼에 내장된 연산 기능으로 2FC는 파지 스킬을 로컬에서 실시간으로 실행합니다.
접촉 중심 데이터: 더 많은 모달리티를 타임스탬프와 함께 동기화하고 자동 라벨링으로 제공합니다.
내구성과 신뢰성: 동일한 하드웨어에서 학습하고 배포하세요.
적응형 그리퍼
적응형 그리퍼는 피지컬 AI 조작의 기반을 형성합니다. Robotiq의 2F-85, 2F-140 및 Hand-E 그리퍼는 다양한 실제 세계 물체와 상호작용할 수 있는 심플하면서도 든든한 방법을 제공합니다.
높은 가동 시간: 특허 받은 포괄형 그립으로, 예측할 수 없는 환경에서 안정적인 조작이 가능
일관된 규모: 23,000개 이상의 그리퍼를 배포하며 입증 받은, 반복 가능하고 견고한 하드웨어
유연한 통합: 표준 통신 프로토콜을 사용한, 최신 AI 파이프라인을 위한 설계
높은 가치: 10% 비용으로 90% 작업 수행
촉각 센서 핑거팁
TSF-85는 기반 모델 훈련을 위한 풍부한 멀티모달 데이터를 제공하고, 의사결정 능력 및 안정성을 높이며, 물체 및 접촉 형상 전반적으로 일반화 성능을 향상시킴으로써 일관된 그립 역량을 제공합니다.
28개의 택셀을 이용하여 접촉을 감지하는 압력
1000Hz에서 미끄러짐을 감지하는 진동
IMU 센싱을 통한 정확한 손가락 방향 설정을 가능하게 하는 고유수용감각
힘 토크 센서
FT300-S는 피지컬 AI 시스템에 정밀한 고해상도 접촉 인식 기능을 제공하여 유연하고 접촉이 많은 조작을 구현하는 6-DOF 힘-토크 센서입니다.
이 센서는 상호작용하는 힘을 정확하게 감지하고 측정함으로써 실제 작업 환경에서 접촉을 조절하고 가변성에 적응하며 불확실성으로부터 복구함으로써, 조정의 필요성을 줄이고 프로그래밍을 간소화하며 시뮬레이션에서 실제 배포로의 전환을 가속화할 수 있습니다.
Contact Core
Contact Core는 피지컬 AI를 위한 Robotiq의 소프트웨어 레이어입니다. 모델 개발자가 Robotiq 구성 요소로 조작 모델을 훈련하고 실제 로봇에 배포하는 데 필요한 NVIDIA Isaac Sim 시뮬레이션 자산, ROS2 제어 패키지, 동기화된 접촉 데이터 인터페이스를 제공합니다.

자주 묻는 질문
피지컬 AI란 무엇인가요?
피지컬 AI(임바디드 AI라고도 함)는 현실 세계를 인식하고, 판단하고, 행동하는 로봇과 결합된 AI입니다. 기계가 환경을 해석하고 의사결정을 내리며 작업을 자율적으로 수행할 수 있게 합니다 — 물건에 다가가고, 붙잡고, 조작하고, 상호작용하는 것입니다. 이러한 동작은 실제 물리적 접촉에 의존하기 때문에, 하드웨어와 감지 기능이 피지컬 AI를 작동시키는 데 핵심적인 역할을 합니다.
피지컬 AI에서 데이터가 주요 병목 현상인 이유는 무엇인가요?
피지컬 AI는 현재 존재하는 것보다 훨씬 더 많은 실제 세계 상호작용 데이터를 필요로 합니다. 텍스트와 달리 이러한 데이터는 스크래핑할 수 없으며, 실제 로봇에서 한 번에 하나의 궤적씩 생성해야 합니다. 신뢰할 수 있고 접촉이 풍부한 데이터를 수집하는 속도가 범용 로봇 정책이 개선되는 속도를 결정짓습니다.
로봇 조작에 비전만으로 충분하지 않은 이유는 무엇인가요?
비전은 물체가 어떻게 생겼는지를 보여줄 뿐, 그것을 붙잡을 때 어떤 느낌인지는 알려주지 않습니다. 힘, 토크, 압력, 진동은 접촉이 발생할 때만 감지되며, 이러한 신호가 파지가 유지되는지, 삽입이 성공하는지, 취약한 부품이 손상되지 않는지를 결정합니다. 가장 강력한 조작 모델은 엔드 이펙터에서 비전과 힘-토크, 촉각 데이터를 결합하며, 이것이 계측형 그리퍼와 손목 센서가 피지컬 AI 파이프라인에서 표준이 되어가고 있는 이유입니다.
Robotiq는 피지컬 AI 기반 모델 훈련을 어떻게 지원하나요?
Robotiq는 피지컬 AI 모델에 필요한 물리적 상호작용 및 피드백 계층을 제공합니다. 적응형 그리퍼, FT-300-S 힘-토크 센서, TSF-85 촉각 핑거팁은 정책 학습을 위해 힘, 토크, 압력, 진동, 고유수용감각과 같은 동기화된 멀티모달 데이터를 생성합니다. 표준화된 ROS 패키지와 NVIDIA Isaac Sim 자산은 시뮬레이션과 현실을 연결하며, 17년간 쌓아온 산업용 등급 하드웨어 설계 노하우는 이렇게 생성된 데이터가 대규모로도 신뢰할 수 있도록 보장합니다.
피지컬 AI 스택의 핵심이 되는 Robotiq 제품은 무엇인가요?
인식부터 작동까지 이어지는 루프를 세 가지 제품군이 담당합니다. 적응형 그리퍼: 2F-85(스트로크 85mm, 페이로드 5kg), 2F-140(140mm, 2.5kg), Hand-E(50mm, 7kg). 촉각 핑거팁: 2F-85와 2F-140에 장착 가능한 TSF-85. 힘-토크: ±300N 범위와 500% 과부하 용량을 갖춘 6-DOF 센서인 FT-300-S. 모두 ROS, ROS2, NVIDIA Isaac Sim과 통합됩니다.
Robotiq 하드웨어는 얼마나 신뢰할 수 있나요?
Robotiq 그리퍼는 산업용 듀티 사이클에 맞게 제작되었습니다. 2F-85와 2F-140은 IP40 기준 200만 사이클 보증을, Hand-E는 IP67 기준 500만 사이클 보증을 제공합니다. 실제로는 대부분의 제품이 이 수치를 훨씬 상회하여 작동합니다. TSF-85는 150만 사이클 이상을 견디도록 설계되었습니다. 이러한 내구성은 피지컬 AI에서 중요한데, 로봇이 가동되는 매 시간이 훈련 데이터를 수집할 수 있는 시간이기 때문입니다.
TSF-85 촉각 센서는 무엇을 측정하나요?
TSF-85는 핑거팁에서 세 가지 신호를 포착합니다. 압력은 28개의 택셀로 구성된 정전용량식 배열을 통해 접촉 형태와 강도를 읽어냅니다. 진동은 1000Hz로 샘플링되어 미끄러짐을 감지합니다. IMU는 핑거팁의 방향을 추적합니다. 그리퍼의 스트로크를 줄이지 않고도 2F-85와 2F-140에 장착할 수 있습니다.