오토매틱 통합
통합을 자동화하여 자동화가 확장될 수 있도록 합니다
오토매틱 통합이란?
통합은 여전히 수작업으로 이루어지며, 전문가에 의존하고, 예측이 어렵고, 비용이 많이 듭니다. 수천 가지의 작은 디테일이 프로젝트의 성패를 좌우할 수 있습니다.
오토매틱 통합은 맞춤형 엔지니어링에서 생성형 워크셀로의 전환을 의미합니다. 팀은 IQ를 사용하여 Robotiq 구성 요소와 배포 노하우로부터 워크셀을 생성함으로써, 자동화를 더 빠르게 배포하고, 더 예측 가능하게 만들며, 좋은 재무적 성과를 이끌어낼 수 있습니다.
린 로보틱스가 뒷받침합니다
린 로보틱스는 Robotiq가 창안했으며, 전 세계 수천 명의 자동화 전문가들에 의해 검증되었습니다. 이는 우리가 지금도 계속 쌓아가고 있는 기반입니다.
IQ는 이 노하우를 이어받아 린 로보틱스 원칙을 모든 생성형 워크셀에 담아냄으로써, 팀이 더 낮은 위험으로, 더 빠르게, 예측 가능한 성과와 함께 배포할 수 있도록 합니다.
생태계
구성 요소
작업 단위에서 안정적으로 작동하도록 설계된 지능형 자동화 구성 요소입니다.
작업이 이루어지는 바로 그 지점에서 감지하고, 작동하고, 적응하여 원천에서부터 복잡성을 줄입니다.
소프트웨어
오토매틱 통합을 뒷받침하는 지능 및 워크플로우 레이어입니다. IQ는 Robotiq 구성 요소와 배포 노하우로부터 워크셀을 생성하며, 고객의 실제 현장 상황을 파악하고, 각 단계를 안내하며, 첫 상담부터 배포까지 예측 가능한 워크셀 경로를 만들어냅니다.
생성형 워크셀
IQ가 Robotiq 구성 요소로부터 생성한 완전한 로봇 애플리케이션입니다. 팔레타이징 워크셀은 그 첫 번째 증거로서, 예측 가능한 성능과 좋은 재무적 성과를 지닌 신뢰할 수 있는 팔레타이징을 제공합니다.
오토매틱 통합이 가능하게 하는 것
- 맞춤형 통합 작업의 대폭적인 감소
- 더 예측 가능한 결과와 함께 더 빠른 배포
- 시간이 지날수록 개선되는 산출물 단위 비용, 안전성, 신뢰성