Biolintech palletizing solution 7

Fallstudien

Biolintec

Biolintec führt in Rekordzeit eine Palettierlösung ein, die das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen verringert und den Durchsatz erhöht

10 kg

Kisten zum Palettieren

12 Kartons

in 7,5 Minuten palettiert

2-tägige

Installation

Logo_biolintec_50cmdelarge-comp308115

Über Biolintec

Das 2009 gegründete Unternehmen Biolintec ist ein spezialisierter Hersteller mit Sitz im Herzen Frankreichs, der sich auf die Herstellung verschiedener Produkte auf Sojabasis wie texturiertes Sojaprotein und mikronisiertes Sojamehl spezialisiert hat. Biolintec setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein und stellt sicher, dass alle Bohnen, die in seinen Produkten verwendet werden, aus zertifizierten, 100 % biologischen Materialien stammen, wobei der Schwerpunkt auf gentechnikfreien Verfahren liegt. Das Unternehmen ist stolz auf seine Tradition der Qualität und ökologischen Integrität, die es zu einem führenden Unternehmen in der umweltfreundlichen Lebensmittelindustrie macht.

Unternehmensübersicht

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Biolintech palletizing solution 3
Bei Biolintec verlaufen Projekte sehr schnell. Die schnelle Installation des UR20-PE20 und seine Fähigkeit, in unseren sehr kleinen Raum zu passen, machten es sofort zur idealen Lösung.
Nina Estrade
Nina Estrade
Produktionsleiter, Biolintec

Das Problem

Die größte Herausforderung für Biolintec war der manuelle Palettierprozess, der nicht nur viel körperliche Arbeit erforderte, sondern auch Gesundheitsrisiken für die Mitarbeiter mit sich brachte, insbesondere Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSD). Dieses Problem wurde durch das Gewicht und den repetitiven Charakter der Aufgaben noch verschärft, was zu einer erhöhten Ermüdung der Mitarbeiter, zu Gesundheitsproblemen und zu Schwierigkeiten bei der Bindung motivierter Arbeitskräfte führte. Darüber hinaus wollte das Unternehmen die Geschwindigkeit seines End-of-Line-Prozesses erhöhen, um die betriebliche Effizienz insgesamt zu steigern.

Die Lösung

In response to these challenges, Biolintec implemented the UR20-PE20 Palletizing Solution from Universal Robots and Robotiq in a record time of two days. This configuration was chosen for its ease of installation, operational simplicity and ability to efficiently handle large loads up to 25 kg. Key benefits included a considerable reduction in the physical strain traditionally associated with palletizing tasks, and increasing the palletizing station throughput.

Überzeugende Erfolge mit der Robotiq-Palettierungslösung


VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT

Mit der Einführung des Palettierroboters begann für Biolintec eine neue Ära der Produktivität. Die UR20-PE20 Palettierlösung beschleunigte nicht nur das Tempo der Palettenverarbeitung, sondern setzte auch wertvolle Personalressourcen für strategischere Aufgaben ein. Durch diese Veränderung konnte sich das Team stärker auf die Qualitätskontrolle und die Prozessoptimierung konzentrieren, was einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtdurchsatz des Unternehmens leistete und Engpässe in der Produktionskette reduzierte.


ERGONOMISCHE VERBESSERUNGEN

Das ergonomische Design des Robotersystems hat eine entscheidende Rolle bei der Veränderung der Arbeitsumgebung bei Biolintec gespielt. Durch die Übernahme der körperlich anstrengenden Aufgabe des Palettierens schwerer Lasten hat das System die körperliche Belastung der Mitarbeiter erheblich reduziert. Diese Verringerung der manuellen Arbeit hat sich direkt in einer Verringerung der Verletzungen durch Muskel-Skelett-Erkrankungen niedergeschlagen, was die Arbeitsmoral der Mitarbeiter deutlich verbessert und die Fehlzeiten verringert hat. Die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft hat sich deutlich verbessert, was Biolintec zu einem besseren Arbeitsplatz macht.


HÖHERE EFFIZIENZ

Durch den Einsatz der Cobot-Lösung konnte Biolintec ein noch nie dagewesenes Maß an betrieblicher Effizienz erreichen. Die Technologie hat das Risiko manueller Fehler minimiert und die Ausfallzeiten sowie die physischen Anpassungen reduziert, die bei manuellen Prozessen normalerweise erforderlich sind. Diese Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit hat für einen reibungsloseren, konsistenteren Betrieb gesorgt, so dass das Unternehmen die Produktionsfristen effizienter einhalten und ein höheres Maß an Produktqualität beibehalten kann.

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.
JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20
PE20vac
Anwendungen

Palettieren

Die UR20-PE20-Lösung verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ein robustes Design, das Lasten von bis zu 25 kg handhaben kann. Er verbessert die Genauigkeit und Konsistenz der Palettenplatzierung von 10 kg schweren Kartons mit der Fähigkeit, 12 Kartons in 7,5 Minuten zu organisieren. Die Zusammenarbeit zwischen Biolintec, Robotiq und Universal Robots ist ein Beispiel für Innovation bei der Automatisierung körperlich anstrengender Aufgaben, die die Produktivität erhöht und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort der Mitarbeiter gewährleistet.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, solche Ergebnisse zu erzielen.