FALLSTUDIEN
Raumland GmbH
Familientradition und Innovation verbinden sich: Die automatisierte Lösung der Raumland GmbH zur Palettierung von Weinkartons.
40 Tonnen
Gesamtgewicht der Verpackung
5 Millionen
Verarbeitete Flaschen pro Jahr
2500
Verschiedene Weine, die jährlich verarbeitet werden
Über Raumland GmbH
Die Raumland GmbH bietet komplette Abfülllösungen für ein breites Spektrum von Weinproduzenten. Die Dienstleistungen umfassen die Weinanalyse, Filtration, Etikettierung, Abfüllung und den Versand und gewährleisten einen schlanken und effizienten Prozess für die Kunden. Dank ihres Teams aus erfahrenen Önologen, Getränketechnologen und Technikern garantiert die Raumland GmbH ihren Kunden einen transparenten und durchgängigen Prozess. Mit diesem integrierten Ansatz hat sich die Raumland GmbH zu einem vertrauenswürdigen Partner für die gesamte Weinindustrie entwickelt, ohne dabei den Fokus auf Qualität und Kompetenz zu verlieren.

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Das Problem
Die Raumland GmbH verarbeitet jährlich über fünf Millionen Flaschen und 2.500 verschiedene Weine, was zu einer enormen Vielfalt bei der Abfüllung führt. In einer einzigen 8-Stunden-Schicht mussten die Mitarbeiter bis zu 40 Tonnen an Verpackungen handhaben, was ineffizient und körperlich anstrengend war. Darüber hinaus stießen alle vorgeschlagenen Automatisierungslösungen auf große Schwierigkeiten, wie z. B. mangelnde Flexibilität, überdimensionierte Systeme oder zu hohe Kosten, was es schwierig machte, eine auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnittene Lösung zu finden.
Die Lösung
Um dieses Problem zu lösen, setzte die Raumland GmbH erfolgreich die PE20 Palettierlösung von Robotiq mit dem UR 20 Cobot ein. Die Lösung ist am Ende der Abfüllanlage zwischen zwei Europaletten positioniert. Sie nutzt einen Vakuumgreifer, um gleichzeitig zwei Kartons mit Wein vom Förderband zu nehmen und präzise zu palettieren. Wenn eine Palette voll ist, wird sie von einem Mitarbeiter ausgetauscht, während der Cobot mit der zweiten Palette fortfährt. Das kollaborative Design des Roboters ermöglicht es ihm, ohne Schutzgehäuse sicher mit dem Personal zu arbeiten, was sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit verbessert.

Unerwartete Siege.
Der Palettierroboter von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:
- Erhöhte Effizienz: Der Cobot palettiert kontinuierlich, vermeidet Engpässe und rationalisiert den Prozess.
- Arbeitsentlastung: Die körperlich anstrengende Aufgabe des manuellen Stapelns schwerer Weinkartons entfällt, wodurch die Mitarbeiter entlastet werden.
- Schnelle Anpassung: Die Lösung verarbeitet effizient verschiedene Kartontypen und Palettiermuster und bietet die notwendige Flexibilität, um sich an die Vielfalt der jährlich verarbeiteten Weine anzupassen.
DIE ROBOTIQ-LÖSUNG

Palettieren
Die Palettierlösung von Robotiq hat den Betrieb der Raumland GmbH verändert: Sie hat nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die körperlich anstrengende Aufgabe des manuellen Stapelns eliminiert. Dadurch konnte das Unternehmen seinen Verpackungsprozess rationalisieren und die Gesamtproduktivität verbessern, während gleichzeitig die empfindliche Handhabung der hochwertigen Weinkartons erhalten blieb.