09_2024_WE_CaseStory_Raumland 02-2

CASI DI STUDIO

Automazione della pallettizzazione per i produttori di vino | Raumland GmbH

Tradizione familiare e innovazione: La soluzione automatizzata di Raumland GmbH per la pallettizzazione dei cartoni di vino.

40 tonnellate

Peso totale dell'imballaggio

5 milioni

Bottiglie trattate all'anno

2500

Vari vini trattati annualmente

Informazioni sul Raumland GmbH

Raumland GmbH fornisce soluzioni di imbottigliamento complete per un'ampia gamma di produttori di vino. I suoi servizi comprendono l'analisi del vino, il filtraggio, l'etichettatura, l'imbottigliamento e la spedizione, assicurando ai clienti un processo snello ed efficiente. Grazie al suo team di esperti enologi, tecnologi delle bevande e tecnici, Raumland GmbH garantisce ai suoi clienti un processo trasparente e completo. Grazie a questo approccio integrato, Raumland GmbH è diventata un partner di fiducia per l'intera industria del vino, mantenendo la sua attenzione alla qualità e alla competenza.

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Raumland GmbH: l'eccellenza familiare incontra l'automazione all'avanguardia per preservare la qualità e l'artigianalità.
Il cobot rispecchia perfettamente le nostre esigenze. È una macchina flessibile, compatta, veloce da configurare e, infine, conveniente. Siamo riusciti ad automatizzare un compito che era estremamente noioso. Nessuno si lamenta più del mal di schiena. Almeno non per la pallettizzazione.
sebastian-raumland
Sebastian Raumland
Direttore generale, Raumland GmbH

Il problema

Raumland GmbH lavora oltre cinque milioni di bottiglie e 2.500 vini diversi ogni anno, creando un'enorme diversità nelle sue operazioni di imbottigliamento. In un solo turno di 8 ore, i dipendenti dovevano gestire fino a 40 tonnellate di imballaggi, il che era inefficiente e fisicamente impegnativo. Inoltre, tutte le soluzioni di automazione proposte si scontravano con grandi difficoltà, come la mancanza di flessibilità, i sistemi sovradimensionati o i costi proibitivi, rendendo difficile trovare una soluzione su misura per le esigenze dell'azienda.

La soluzione

Per affrontare questo problema, Raumland GmbH ha utilizzato con successo la soluzione di pallettizzazione PE20 di Robotiq con il cobot UR 20. La soluzione è posizionata all'estremità dell'impianto di pallettizzazione. La soluzione è posizionata alla fine della linea di imbottigliamento, tra due europallet. Utilizza una pinza a vuoto per prelevare simultaneamente due cartoni di vino dal nastro trasportatore e pallettizzarli con precisione. Quando un pallet è pieno, un dipendente lo sostituisce, mentre il cobot prosegue con il secondo pallet. Il design collaborativo del cobot gli consente di lavorare in sicurezza accanto al personale senza protezioni, migliorando l'efficienza e la sicurezza.

09_2024_WE_CaseStory_Raumland 15
I RISULTATI

Vittorie inaspettate.

Il cobot Robotiq per la pallettizzazione ha portato vantaggi a molti livelli:

  • Maggiore efficienza: Il cobot pallettizza continuamente, evitando colli di bottiglia e snellendo il processo.
  • Alleggerimento della manodopera: Il compito fisicamente impegnativo di impilare manualmente i pesanti cartoni di vino viene eliminato, alleggerendo il carico di lavoro dei dipendenti.
  • Rapido adattamento: La soluzione gestisce in modo efficiente diversi tipi di cartoni e schemi di pallettizzazione, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi alla diversità dei vini lavorati ogni anno.

LA SOLUZIONE ROBOTIQ

La soluzione di pallettizzazione Robotiq garantisce una pallettizzazione continua, riduce al minimo i colli di bottiglia e aumenta la produttività.
09_2024_WE_CaseStory_Raumland 12-2
09_2024_WE_CaseStory_Raumland 10-2
09_2024_WE_CaseStory_Raumland 06-1
09_2024_WE_CaseStory_Raumland 08-1
09_2024_WE_CaseStory_Raumland 15
PE20vac

APPLICAZIONI

Pallettizzazione

La soluzione di pallettizzazione Robotiq ha trasformato le operazioni di Raumland GmbH: non solo ha aumentato l'efficienza, ma ha anche eliminato il compito fisicamente impegnativo dell'impilamento manuale. Ciò ha permesso all'azienda di snellire il processo di confezionamento e di migliorare la produttività complessiva, preservando al contempo la delicata gestione dei cartoni di vino di alta qualità.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi