2F85-Wrist-Camera-Assembly-Beyerdynamics-7

ÉTUDES DE CAS

Automatisation du placement des composants pour les fabricants d'équipements audio | Beyerdynamic

Production doublée sur un espace limité

Robotiq logotype as a home icon • Centre de ressources • Études de cas • Beyerdynamic

50%

Augmentation de la productivité

3

Soudeurs de précision travaillant avec les robots

50%

Augmentation de l'indice de qualité

À propos de Beyerdynamic

Beyerdynamic, qui fêtera son centenaire en 2024, a une riche histoire de transformation continue et d'impact pionnier dans la technologie audio. Fondée par Eugen Beyer en 1924, l'entreprise a rapidement évolué de la production de haut-parleurs de cinéma à la création des premiers microphones et casques d'écoute.

Industrie

Matériel audio

Lieu d'implantation

Allemagne

Nombre d'employés

350

Produits

2F-85 et 2F-140 Préhenseurs adaptatifs - Caméra de poignet

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Beyerdynamic a doublé sa production dans un espace limité
En cas de problème avec les robots, nous sommes en mesure de les réparer nous-mêmes et de les remettre en marche. Ils sont vraiment très faciles à manipuler.
0c565d659b52ddf5bda05c7fa05d52df08bfe647993a3f37397f616435cb7297-1
Gülhan Boz
Employé, Beyerdynamic

RELEVER LES DÉFIS : NOS SOLUTIONS

Le problème

Le leader allemand de l'équipement audio Beyerdynamic avait pour objectif d'augmenter la productivité de son usine de 50 % dans le cadre d'un plan sur quatre ans. Cela devait se faire dans le même espace de production, avec le même nombre d'employés, sans compromettre les normes de qualité les plus élevées de la marque. L'entreprise recherchait des processus automatisés vraiment stables.

La solution

La combinaison de la caméra au poignet Robotiq et de la pince à deux doigts, installée sur un modèle UR5 d'Universal Robots, s'est rapidement imposée comme la meilleure option. Beyerdynamic a pu demander au robot de prendre chaque haut-parleur, quelle que soit sa présentation, et de le placer sur les gabarits pour qu'il soit vaporisé avec un produit de collage.
Schnitt_v3.00_00_50_00.Standbild002-2
LES RÉSULTATS

La robotique allégée à son meilleur.

Les pinces adaptatives 2F-85 et 2F-140 de Robotiq combinées à la caméra au poignet ont apporté des avantages à de nombreux niveaux :

  • Amélioration de la productivité et de la qualité : Avec les trois collaborateurs qui travaillaient déjà à ce poste, Beyerdynamic a réussi à augmenter le volume de 50 % tout en améliorant la qualité.
  • Maximisation du potentiel humain : Beyerdynamic peut désormais se concentrer sur les tâches où la valeur du travail humain est élevée.

La solution Robotiq

Beyerdynamic a doublé sa production dans un espace limité
Schnitt_v3.00_00_58_00.Standbild004-1
2F-84 2F-140 montage
PRODUITS

Pick & place et vision

La combinaison des pinces adaptatives 2F et de la caméra au poignet a offert à Beyerdynamic la meilleure solution pour s'adapter à son petit espace. Alors que les pinces adaptatives sont faciles à utiliser, la caméra au poignet résout le problème que rencontrent tous les fabricants, à savoir la prise de pièces qui ne sont pas dans la même position.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.