ÉTUDES DE CAS
Automatisation de la palettisation pour les fabricants agroalimentaires spécialisés | Nutriset
Alimenter l'innovation : La solution automatisée de Nutriset pour la nutrition mondiale
6 mois
Estimation du retour sur investissement
400
Cartons emballés quotidiennement
2.20
Mètres de hauteur pour les palettes
À propos de Nutriset
Nutriset, une entreprise française de premier plan dont le siège se trouve en Normandie, est spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la distribution mondiale d'aliments nutritionnels spécialisés destinés à traiter et à prévenir diverses formes de malnutrition. En réponse aux défis posés par l'ère post-Covid, Nutriset s'est lancée dans un projet d'automatisation visant à automatiser entièrement sa chaîne de production.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Le problème
La palettisation manuelle post-Covid a posé des problèmes majeurs à Nutriset. Souhaitant automatiser entièrement sa ligne de production, Nutriset a dû faire face à des obstacles tels que des tests non concluants en raison des exigences élevées en matière de charge utile, de l'espace limité, des plafonds bas, des cartons lourds et surdimensionnés, ainsi que des prédécoupes sur les cartons, ce qui a rendu le processus encore plus complexe.
La solution
Bien que les premiers essais n'aient pas été concluants, la Solution de palettisation de Robotiq avec l'UR20 offrait la solution de collaboration nécessaire sans avoir besoin de cages de sécurité pour obtenir une collaboration à 100 %. En s'appuyant sur l'expertise et l'équipe de Robotiq, Nutriset a trouvé la configuration d'automatisation idéale pour simplifier son processus de palettisation.
Les résultats
Des victoires convaincantes.
La solution de palettisation de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :
- Réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS) : réduction significative des blessures liées aux mouvements répétitifs associés aux tâches de palettisation, ce qui a permis d'améliorer la santé des employés.
- Augmentation de la productivité : l'amélioration de la flexibilité opérationnelle et la réduction des temps d'arrêt ont permis de gagner considérablement en productivité et de rationaliser tous les processus.
- Retour sur investissement rapide : l'intégration rapide de la solution automatisée a permis d'estimer le retour sur investissement à 6 mois.
Palettisation
La solution de palettisation Robotiq est un produit clé en main qui peut être installé en quelques jours seulement, ce qui permet aux fabricants de résoudre rapidement et de façon permanente l'instabilité de la production en fin de ligne.
Conçue pour s'adapter à diverses charges utiles et hauteurs de palettes, la solution de palettisation cobot de Robotiq répond à une variété de besoins d'applications de palettisation avec facilité et adaptabilité.
Les clients de Robotiq dans le monde entier ont connu d'importants gains de productivité en peu de temps et ont obtenu un retour sur investissement en moins de 12 mois.