Beyerdynamic

Casi di studio

Beyerdynamic

Raddoppio della produzione su uno spazio limitato

Robotiq logotype as a home icon Centro risorse Casi di studio Beyerdynamic

50%

Aumento della produttività

3

Saldatori di precisione al lavoro con i robot

50%

Aumento dell'indice di qualità

Informazioni su Beyerdynamic

Beyerdynamic, che festeggerà il suo centenario nel 2024, ha una ricca storia di continue trasformazioni e di impatto pionieristico nella tecnologia audio. Fondata da Eugen Beyer nel 1924, l'azienda si è rapidamente evoluta dalla produzione di diffusori cinematografici alla creazione dei primi microfoni e cuffie.

Industria

Apparecchiature audio

Numero di dipendenti

350

Prodotti

Pinze adattive 2F-85 e 2F-140 - Telecamera da polso

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Beyerdynamic ha raddoppiato la produzione su uno spazio limitato
In caso di problemi con i robot, siamo in grado di ripararli da soli e di rimetterli in funzione. Sono davvero facili da gestire.
Gülhan Boz
Gülhan Boz
Impiegato, Beyerdynamic

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Il leader tedesco delle apparecchiature audio Beyerdynamic aveva l'obiettivo di aumentare la produttività della fabbrica del 50% nell'ambito di un piano quadriennale. Questo obiettivo doveva essere raggiunto nello stesso spazio di produzione, con lo stesso numero di dipendenti, senza compromettere i più elevati standard di qualità del marchio. Si cercavano processi automatizzati veramente stabili.

La soluzione

La combinazione di telecamera da polso e pinza a due dita Robotiq, installata su un modello UR5 di Universal Robots, è diventata rapidamente l'opzione migliore. Beyerdynamic è stata in grado di far prelevare al robot ogni altoparlante, indipendentemente da come era presentato, e di posizionarlo sulle maschere per spruzzarlo con un prodotto collante.

Schnitt_v3.00_00_50_00.Standbild002-2
I risultati

La robotica snella al suo meglio.

Le pinze adattive 2F-85 e 2F-140 di Robotiq, combinate con la telecamera da polso, hanno portato vantaggi a molti livelli:

  • Miglioramento della produttività e della qualità: Con i tre collaboratori che già lavoravano in questa stazione Beyerdynamic ha ottenuto un aumento del 50% del volume con un contemporaneo incremento della qualità.
  • Massimizzazione del potenziale umano: Beyerdynamic può ora concentrarsi sulle attività in cui il valore del lavoro umano è elevato.

La soluzione Robotiq

Beyerdynamic ha raddoppiato la produzione su uno spazio limitato
Beyerdynamic ha raddoppiato la produzione su uno spazio limitato
2F-84 2F-140 montage
Prodotti

Scelta, luogo e visione

La combinazione delle pinze adattive 2F e della telecamera da polso ha offerto a Beyerdynamic la soluzione migliore per adattarsi al loro spazio ridotto. Mentre le pinze adattive sono facili da usare, la telecamera da polso risolve il problema che ogni produttore ha, ovvero il prelievo di pezzi che non si trovano nella stessa posizione.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi