Robotiq Palletizing Solution installed at Korea Pelagic

Casi di studio

Corea Pelagica

Come la pallettizzazione automatizzata ha aiutato Korea Pelagic a risolvere i problemi di carenza di manodopera e ad aumentare la produttività del 200%

Robotiq logotype as a home icon Centro risorse Casi di studio Corea Pelagica

2 m

Altezza del pallet

200%

Aumento della produttività

3

Partner per una collaborazione eccezionale

Informazioni su Korea Pelagic

Korea Pelagic è un'azienda di prodotti ittici attiva dal 2006. L'azienda è focalizzata sulla tecnologia e utilizza l'e-commerce, il marketing digitale e le più recenti tecnologie di produzione per offrire soluzioni innovative adatte al mondo moderno. Con tre stabilimenti di confezionamento a Busan, in Corea del Sud, l'azienda impiega oltre 100 persone tra sede centrale e personale esterno. L'azienda gestisce anche uno stabilimento in Indonesia. L'azienda è specializzata nel confezionamento e nella pallettizzazione di pesce congelato. La missione di Korea Pelagic è fornire consegne rapide per garantire ai clienti prodotti freschi e della migliore qualità.

Industria

Alimenti e bevande

Numero di dipendenti

15 | 100 Esternalizzato

Prodotti

Soluzione di pallettizzazione

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Robotiq è stato un partner esemplare durante l'intero processo di acquisto e di implementazione. Hanno fatto di tutto per assicurarsi che il pallettizzatore si adattasse perfettamente alle nostre esigenze, effettuando visite in loco e recandosi in Corea se necessario. Anche dopo il successo dell'implementazione, Robotiq continua a supportarci offrendo consigli per l'ottimizzazione e servizi di manutenzione. Non esiterei a rivolgermi a Robotiq per il suo servizio clienti e i suoi prodotti di qualità.
Korea-Pellagic_testimonials
Se-young Choi
Responsabile, Corea Pelagica

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Korea Pelagic era alla ricerca di modi per risolvere i problemi di manodopera e migliorare il processo di pallettizzazione. La carenza di manodopera riguardava in particolare l'attività di pallettizzazione, che prevedeva l'impilamento di scatole a 2 metri di altezza in un ambiente freddo. Un compito difficile e poco gratificante che comportava un elevato turnover.

La soluzione

Korea Pelagic ha utilizzato la soluzione di pallettizzazione Robotiq per ottimizzare il processo di pallettizzazione, ridurre la pressione sulla forza lavoro e aumentare la produttività del 200%.
Robotiq palletizer in Pelagic's Korean plant
I risultati

Le sfide risolte.

Il cobot Robotiq per la pallettizzazione ha portato vantaggi a molti livelli:

  • Adozione da parte dei dipendenti: I lavoratori sono felici di lavorare al fianco del robot, perché lo ritengono affidabile e degno di fiducia. Automatizzando l'attività di pallettizzazione, possono impiegare meglio questi lavoratori in compiti più gratificanti.
  • Produttività: Dopo l'entrata in funzione del robot, Korea Pelagic ha constatato che la produzione di pallettizzazione era aumentata di ben il 200% rispetto alla pallettizzazione manuale.

La soluzione Robotiq

La soluzione di pallettizzazione Robotiq ha ridotto la pressione sulla forza lavoro di Korea Pelagic e ha aumentato la produttività del 200%.
Korea Pellagic Robotiq Palletizing Solution in action
Soluzione di pallettizzazione - PE
Applicazioni

Pallettizzazione

La soluzione di pallettizzazione Robotiq ha trasformato le operazioni di Napco: non solo ha portato a un aumento del 15% della produzione, ma ha anche ridotto il rischio di infortuni e ha permesso all'azienda di riassegnare otto lavoratori al giorno a compiti più specializzati.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi