POURQUOI L'AUTOMATISATION
Valorisez votre équipe. Améliorez la productivité de votre usine. Renforcez votre adaptabilité.
Les tendances structurelles qui transforment l’industrie manufacturière: Pénurie de main-d'œuvre, vieillissement des travailleurs, augmentation des coûts salariaux
En tant que fabricant, vous êtes probablement confronté à des défis structurels qui redéfinissent l’industrie. Ces tendances de fond ne sont pas passagères, et les ignorer pourrait être une erreur coûteuse.
Il est essentiel de distinguer les événements VUCA (Volatilité, Incertitude, Complexité et Ambiguïté) des tendances durables.
Les événements VUCA sont très visibles pour les dirigeants, mais ils sont temporaires. Ils incluent, par exemple, les guerres commerciales, la fluctuation des prix du pétrole, l’instabilité politique ou encore les avancées technologiques.
Les tendances structurelles, en revanche, sont les véritables obstacles à la croissance à long terme et méritent toute votre attention. Parce qu’elles sont durables, ces mutations exigent une action stratégique immédiate.
Contrairement aux événements VUCA, les tendances de fond comme la pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement des travailleurs et la hausse des coûts salariaux ne disparaîtront pas avec le temps.
La combinaison de ces tendances place de plus en plus de fabricants dans une situation critique. De plus, la plupart doivent également gérer un taux de rotation du personnel en hausse et des attentes changeantes des jeunes générations vis-à-vis des métiers manufacturiers traditionnels.
S’appuyer sur une main-d’œuvre abondante n’est plus une option pour votre usine. Si vous n’agissez pas maintenant, vous risquez de peiner à maintenir votre niveau de production actuel, et encore moins à atteindre vos objectifs de croissance.
Alors, comment votre entreprise peut-elle non seulement survivre, mais aussi prospérer dans cette nouvelle ère industrielle ? C’est ici que l’automatisation entre en jeu.
Comment l'automatisation aide à faire face à la pénurie de main-d'œuvre
Des millions de travailleurs partent à la retraite dans les grandes puissances industrielles, réduisant encore davantage un bassin de main-d’œuvre déjà limité. Selon une enquête de la National Association of Manufacturers (NAM), 65 % des responsables manufacturiers considèrent la pénurie de main-d'œuvre comme leur principal défi. Cette même étude prévoit que, sans solution, le déficit de main-d'œuvre pourrait dépasser 1,9 million de postes vacants dans l’industrie manufacturière d’ici 2033.
L’automatisation est essentielle pour combler ces lacunes laissées par les départs à la retraite et assurer la croissance de la production. Compter uniquement sur la main-d'œuvre humaine est un pari risqué.
En plus du vieillissement des travailleurs, de nombreux fabricants doivent gérer un taux de rotation élevé, mettant en péril la continuité de leur activité. Sans stratégie efficace pour contrer cette instabilité, vous risquez de vous retrouver dans un cycle sans fin de recrutement et de formation, limitant votre capacité à vous concentrer sur des initiatives stratégiques. Dans un marché hautement concurrentiel, offrir un environnement de travail attractif est devenu une nécessité.
L’automatisation est une solution efficace pour réduire votre dépendance à une main-d'œuvre fluctuante. Les systèmes automatisés prennent en charge les tâches répétitives et physiquement exigeantes, permettant à vos employés de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée et garantissant une productivité stable.
En automatisant les tâches les plus contraignantes, vous rendez les postes plus attractifs. Offrez à votre équipe la possibilité d’élargir ses compétences avec des technologies faciles à utiliser, et laissez-les se consacrer à des missions plus complexes et enrichissantes.
Comment l'automatisation améliore la santé et la sécurité
Les troubles musculosquelettiques (TMS) comptent parmi les blessures professionnelles les plus fréquentes dans le monde. Ces troubles affectent la santé et le bien-être des employés. Assurer la sécurité de votre personnel et mettre en place des pratiques ergonomiques n’est pas seulement une priorité, c’est une nécessité.
Les TMS ont également un impact financier majeur pour les entreprises : perte de productivité, augmentation de l’absentéisme et hausse des primes d’assurance. Saviez-vous qu’en 2022, le coût total des blessures professionnelles aux États-Unis s’élevait à 167 milliards de dollars ?!
La bonne nouvelle ? L’automatisation de tâches comme la palettisation peut réduire considérablement ces risques. En faisant ce choix, vous ne protégez pas seulement votre équipe, vous libérez aussi du temps et des ressources pour vous concentrer sur la croissance et l’innovation.
Avec l’automatisation, vous bénéficiez d’une main-d’œuvre en meilleure santé et d’une production plus efficace et rentable.
Comment l'automatisation aide à faire face à la hausse des coûts de main-d’œuvre
Selon une étude récente de Deloitte, 60 % des répondants estiment que le coût moyen pour remplacer un travailleur qualifié en première ligne se situe entre 10 000 et 40 000 USD.
En tant que fabricant dans le climat économique actuel, vous pouvez prendre des mesures pour limiter l’impact de la hausse des coûts de main-d’œuvre sur vos opérations.
Les technologies d’automatisation permettent de rationaliser les processus, de réduire la dépendance au travail manuel et d’augmenter la productivité.
Des solutions comme les robots collaboratifs (cobots) offrent un retour sur investissement rapide et une réponse efficace aux défis liés à la main-d’œuvre.
Les avantages de l'automatisation avec les cobots
Productivité améliorée
Productivité améliorée
En moyenne, les fabricants constatent une augmentation de 20 à 30 % de la productivité après la mise en œuvre des cobots.
Intégration sans faille
Intégration sans faille
En suivant une approche de fabrication Lean, la mise en œuvre d'une solution cobot peut être réalisée en 3 jours avec une formation minimale et sans interruption de production.
Sécurité collaborative
Sécurité collaborative
Rendez votre usine plus sécuritaire pour vos travailleurs et réduisez vos risques de blessures associées aux tâches répétitives et au levage de charges lourdes.
Flexibilité adaptative
Flexibilité adaptative
Soyez entièrement autonome dans la programmation de votre cobot pour répondre aux demandes changeantes et pérenniser votre usine.
Qualité constante
Qualité constante
Réduisez les erreurs manuelles, éliminez les temps d'arrêt et maintenez une production uniforme.
Autonomisation
Autonomisation
Laissez les cobots s'occuper des tâches répétitives, libérant ainsi les humains pour des activités à valeur ajoutée. Proposez des emplois que les gens veulent faire.