JCi-13

ケーススタディ

食品・スナックメーカー向けパレタイジング自動化 | Deanan Gourmet Popcorn

家族経営のディーナン・ポップコーンが、Robotiqのパレタイジングソリューションで業務を拡大します。

1/2パレット

の占有面積

3日間

でのインストール

2 - 1

2つのコンベヤから1つのパレタイジングオプション

Deanan Popcorn について

ディーナン・グルメ・ポップコーンは、高品質のポップコーン製品を生産することで知られる家族経営の企業です。1979年に設立され、元々は学校や団体の地域募金活動を支援する手段として始まりました。年々、ディーナンはさまざまなフレーバーのポップコーンを製品ラインに追加し、成長してきました。ディーナン・グルメ・ポップコーンが拡大を続ける中で、増大する需要を満たすために戦略的に業務の拡大に投資しています。

会社概要

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

JCi-21
大きなケージがなく、占有面積が非常に小さく、まるで半分のパレットのようです。そして移動可能です。この2つの要因が私をすぐに納得させました。それに加えて、他のロボット会社が提案した予算の3分の1でした。
Screenshot 2024-10-16 at 10.18.01 AM
Tref Hodge
ディーナン・グルメ・ポップコーン、最高執行責任者(COO)

課題

ディーナンの限られた工場スペースは大きな制約となり、物理的な拡張なしでコンパクトなソリューションを必要とします。ディーナンが生産を増やそうとすると、このスペース制約はさらに重要になり、現在のレイアウトを最適化する必要性が浮き彫りになります。さらにこの問題に加えて、パレタイジングのような反復的な作業の質のために労働力不足が生じています。

ソリューション

この問題に対処するために、ディーナン・ポップコーンはRobotiqのPE20パレタイジングソリューションを成功裏に使用しています。このソリューションは、既存のレイアウトでほとんどスペースを使わずに2つのコンベヤの終端に配置されています。この自動化により、以前は手作業に頼っていた反復的な作業が解消され、全体的な作業の質が向上し、スタッフがより重要な生産の側面に集中できるようになります。コラボレーティブデザインのコボットは、防護柵なしでもスタッフと安全に協働作業が可能で、効率と安全性を向上させます。

Robotiqパレタイジングソリューションによる説得力のある成果


現在のレイアウトへの影響が最小限

PE20はわずか半パレットのサイズで利用されることで、ディーナンがRobotiqのコボットパレタイジングソリューションを選ぶ決め手となりました。これにより、ディーナンは利用可能なスペースの最適化を効果的に行うことができました。

迅速なインストール

リーンロボティクスの原則を用いて自動化プロジェクトを実施し、工場の生産が迅速に開始され、最小限の混乱で済むようにしました。パートナーであるOlympus Controlの支援を受けて、インストールはわずか3日で、スタートアップアシスタントの助けを借りて完了しました。

スケーラビリティ

ディーナンからの需要の増加に伴い、PE20は2つのコンベヤが1つのパレタイザーにリンクされた構成を使用して、生産レベルを増加させることができます。このソリューションは1分間に最大13サイクルの処理が可能です。

 

Robotiqのソリューション

Robotiqパレタイジングソリューションは、一貫したパレタイジング、使いやすさ、生産性の向上を保証します。
JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20
PE20vac
アプリケーション

パレタイジング

Robotiqのパレタイジングソリューションは、ディーナン・ポップコーンの業務を大きく変革しました。単調なパレタイジング業務を自動化することにより、同社は人員をより戦略的な役割に再配置させ、より快適で魅力的な作業環境を作り出し、従業員の定着を容易にしました。スタッフは反復的な要求の軽減と、より充実した責任に焦点を当てる機会を喜んで受け入れました。さらに、このソリューションの採用により、効率の向上と人件費の削減が初期コストを迅速に相殺し、素早い投資回収を促進しました。

このような成果をあなたのために達成する方法をご覧ください。