CASOS DE ESTUDIO
Automatización del paletizado para fabricantes de vino y bebidas | Martin Ray
Cómo Martin Ray Winery automatizó la paletización de cajas de vino con un paletizador robótico
Resultados clave
ROI en 18 meses
Se logró un retorno de la inversión rápidamente gracias al ahorro en mano de obra y a las mejoras en eficiencia. Esto permitió que los empleados pasaran a roles de mayor valor dentro de la bodega.
Cajas de vino de 15 kg
La eliminación del levantamiento repetitivo de cajas de 15 kg mejoró la moral y redujo significativamente la carga física de los empleados.
10 picks por minuto
Se mantuvo el rendimiento completo de la línea de embotellado, gestionando todos los SKU con volúmenes de producción en aumento.
Descripción de la empresa
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Sobre Martin Ray Winery
Martin Ray Winery es una bodega histórica de California con raíces que se remontan a la década de 1940. Aunque la empresa combina tradición con prácticas modernas de elaboración de vino, sus operaciones de producción funcionan durante todo el año para satisfacer la demanda del mercado.
Como muchas bodegas, Martin Ray dependía de la paletización manual al final de la línea de embotellado, donde los empleados apilaban cajas pesadas de vino durante toda la jornada. A medida que aumentaban los volúmenes de producción, el equipo comenzó a explorar la automatización mediante paletización robótica para mejorar la eficiencia, reducir la carga física y controlar los costos laborales.
El desafío
Antes de la automatización, la paletización se realizaba completamente de forma manual. Dos operarios trabajaban al final de la línea de embotellado apilando cajas de vino durante todo el día.
Este proceso presentaba varios desafíos:
- Levantamiento repetitivo de cargas pesadas, generando fatiga y riesgo de lesiones
- Costos laborales elevados, estimados en 100 000 USD al año
- Dificultad creciente para contratar y retener personal para tareas repetitivas
- Sistemas tradicionales grandes, complejos y costosos
Además, Martin Ray tenía un proceso particular: en lugar de usar pallets de madera, construyen las cargas directamente en el suelo y las mueven con montacargas de pinza. Esto requirió adaptar el sistema robótico a su flujo de trabajo.
La solución
Para automatizar el final de línea, Martin Ray Winery implementó el paletizador robótico Robotiq PE20, impulsado por un robot colaborativo UR20 y una pinza de vacío PowerPick 30.
El sistema incluye:
- Robotiq Lean Palletizing PE20
- Robot colaborativo UR20
- Pinza de vacío PowerPick 30
- Transportador de entrada con sistema de compuerta
- Escáner de seguridad con vallado y relé de seguridad
- Área de paletización modificada para el apilado en el suelo
En esta aplicación, el sistema opera a una velocidad de 6 a 10 picks por minuto y puede construir cargas de entre 67 y 96 pulgadas de altura, permitiendo mantener el ritmo de la línea de embotellado.
A pesar del enfoque poco convencional de apilado en el suelo, los ingenieros de Robotiq adaptaron con éxito el sistema para esta aplicación.
Por qué Martin Ray eligió Robotiq
Huella compacta
El espacio en la línea era limitado. El paletizador colaborativo se integró sin modificaciones importantes.
Más simple que los sistemas tradicionales
Los sistemas tradicionales son grandes y complejos. Robotiq ofrece una alternativa más simple y flexible.
Experiencia comprobada en aplicaciones vinícolas
Robotiq ya había implementado soluciones en bodegas y destilerías a nivel internacional.
Flexibilidad operativa
Permite cambios rápidos mediante recetas, facilitando la adaptación a diferentes tamaños de cajas.
The Robotiq solution
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Robotiq está especializada en automatización de paletización para bodegas?
Sí. Robotiq cuenta con amplia experiencia en bodegas y plantas de bebidas. Sus sistemas están diseñados para manejar cargas pesadas, mantener un flujo constante y adaptarse a espacios reducidos.
¿Los paletizadores robóticos pueden manejar cajas pesadas?
Sí. El sistema en Martin Ray maneja cajas de aproximadamente 15 kg a 6–10 picks por minuto.
Robotiq puede manejar hasta 32 kg y hasta 13 picks por minuto.
¿Qué ROI pueden esperar las bodegas?
Muchas logran retorno en 1–2 años.
¿Requieren mucho espacio?
No. Son mucho más compactos que los sistemas tradicionales.
¿Se pueden ajustar para diferentes formatos?
Sí. Basta con ingresar dimensiones, peso y patrón de paletización.
¿Su línea de embotellado también podría automatizarse?
Si su operación:
- realiza paletización manual con riesgos ergonómicos
- tiene altos costos laborales
- presenta crecimiento en la producción
Un paletizador robótico podría ofrecer un ROI en menos de dos años.