ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM505000

CASI STUDIO

Automazione della pallettizzazione per i produttori di vino e bevande | Martin Ray

Come Martin Ray Winery ha automatizzato la pallettizzazione delle casse di vino con un pallettizzatore robotizzato

Risultati chiave

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM505213

ROI in 18 mesi

Ritorno sull’investimento rapido grazie al risparmio sui costi di manodopera e ai miglioramenti di efficienza. Ha permesso ai dipendenti di passare a ruoli a maggior valore aggiunto all’interno della cantina.

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7M402599

Casse di vino da 15 kg

Eliminazione del sollevamento ripetitivo di casse da 15 kg, migliorando il morale e riducendo significativamente lo sforzo fisico per i dipendenti.

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM504998

10 prese al minuto

Mantenimento della piena produttività della linea di imbottigliamento, gestendo tutti gli SKU con volumi di produzione in aumento.

Panoramica dell’azienda

Settore

Imbottigliamento e confezionamento del vino

 

Posizione

California, USA

Partner

Olympus Controls

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Informazioni su Martin Ray Winery

Martin Ray Winery è una storica cantina californiana con origini che risalgono agli anni ’40. Pur combinando tradizione e pratiche moderne di vinificazione, le operazioni produttive si svolgono tutto l’anno per soddisfare la domanda del mercato.

Come molte cantine, Martin Ray si affidava alla pallettizzazione manuale alla fine della linea di imbottigliamento, dove gli operatori impilavano casse pesanti di vino durante tutta la giornata. Con l’aumento dei volumi di produzione, il team ha iniziato a esplorare l’automazione robotizzata della pallettizzazione per migliorare l’efficienza, ridurre lo sforzo fisico e controllare i costi del lavoro.

 

“La pallettizzazione manuale è un lavoro impegnativo. Con il pallettizzatore robotizzato abbiamo ridotto lo sforzo fisico del nostro team mantenendo il ritmo della linea di imbottigliamento.”
Bill Batchelor
COO, Martin Ray Winery

La sfida

Prima dell’automazione, la pallettizzazione era interamente manuale. Due operatori lavoravano alla fine della linea di imbottigliamento impilando casse di vino durante tutta la giornata.

Questo processo comportava diverse sfide:

  • Sollevamento ripetitivo di carichi pesanti, con rischio di affaticamento e infortuni
  • Costi di manodopera elevati, stimati in 100.000 USD all’anno
  • Difficoltà crescente nel reclutare e trattenere personale per attività ripetitive
  • Sistemi tradizionali di pallettizzazione ingombranti, complessi e costosi

Martin Ray aveva anche un processo unico: invece di utilizzare pallet in legno, costruisce i carichi direttamente sul pavimento e li sposta con carrelli elevatori a pinza. Ciò ha richiesto l’adattamento del sistema robotizzato al loro flusso operativo.

 

La soluzione

Per automatizzare la fine linea, Martin Ray Winery ha implementato il pallettizzatore robotizzato Robotiq PE20, alimentato da un robot collaborativo UR20 e una pinza a vuoto PowerPick 30.

Il sistema include:

  • Robotiq Lean Palletizing PE20
  • Robot collaborativo UR20
  • Pinza a vuoto PowerPick 30
  • Nastro di alimentazione con sistema di blocco
  • Scanner di sicurezza con recinzione e relè di sicurezza
  • Area di pallettizzazione modificata per l’impilamento a terra

In questa applicazione, il sistema opera a una velocità di 6–10 prese al minuto e può costruire carichi tra 67 e 96 pollici di altezza, consentendo di mantenere il ritmo della linea di imbottigliamento.

Nonostante l’approccio non convenzionale di impilamento a terra, gli ingegneri Robotiq hanno adattato con successo il sistema all’applicazione.

Perché Martin Ray ha scelto Robotiq


Ingombro ridotto

Lo spazio sulla linea era limitato. Il pallettizzatore collaborativo si integra senza modifiche strutturali importanti.

Più semplice rispetto ai sistemi tradizionali

I sistemi tradizionali sono grandi e complessi. Robotiq offre una soluzione più semplice e flessibile.

Esperienza comprovata nel settore vinicolo

Robotiq ha già implementato soluzioni in cantine e distillerie a livello internazionale.

 

Flessibilità operativa

Consente cambi formato rapidi tramite ricette, facilitando l’adattamento a diverse dimensioni di scatole.

 

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

FAQ

Domande frequenti

Robotiq è specializzata nella pallettizzazione robotizzata per cantine?

Sì. Robotiq ha una vasta esperienza nel settore. I suoi sistemi sono progettati per gestire carichi pesanti, mantenere una produttività costante e adattarsi a spazi ridotti.

I pallettizzatori robotizzati possono gestire casse pesanti?

Sì. Il sistema utilizzato da Martin Ray gestisce casse di circa 15 kg a 6–10 prese al minuto.
Robotiq Lean Palletizing può gestire fino a 32 kg e fino a 13 prese al minuto.

Quale ROI possono aspettarsi le cantine?

Molte cantine raggiungono un ritorno sull’investimento in 1–2 anni.

Richiedono molto spazio?

No. Sono molto più compatti rispetto ai sistemi tradizionali.

Gli operatori possono adattare il robot a diversi formati?

Sì. È sufficiente inserire dimensioni, peso e schema di pallettizzazione.

ROBOTIQ-AT-MARTIN-RAY-WINERY_ILCE-7RM505238

La tua linea di imbottigliamento può essere automatizzata?

Se la tua operazione:

  • utilizza pallettizzazione manuale con rischi ergonomici
  • ha alti costi di manodopera
  • presenta una produzione in crescita

Un pallettizzatore robotizzato può offrire un ROI in meno di due anni.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20