ÉTUDES DE CAS
Automatisation de la palettisation pour les producteurs de vin et de boissons | Martin Ray
Comment Martin Ray Winery a automatisé la palettisation de caisses de vin avec un palettiseur robotisé
Résultats clés
ROI en 18 mois
Retour sur investissement rapide grâce aux économies de main-d’œuvre et aux gains d’efficacité. Cela a permis aux employés de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée au sein du domaine.
Caisses de vin de 15 kg
Élimination des levages répétitifs de caisses de 15 kg, amélioration du moral et réduction significative de la pénibilité physique pour les employés.
10 prises par minute
Maintien du débit complet de la ligne d’embouteillage, gestion de tous les SKU avec une production en augmentation.
Présentation de l’entreprise
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
À propos de Martin Ray Winery
Martin Ray Winery est un domaine viticole historique de Californie dont les origines remontent aux années 1940. Bien que l’entreprise combine tradition et pratiques modernes de vinification, ses opérations de production fonctionnent toute l’année pour répondre à la demande du marché.
Comme de nombreux domaines viticoles, Martin Ray s’appuyait sur une palettisation manuelle en fin de ligne, où les employés empilaient des caisses de vin lourdes tout au long de la journée. Avec l’augmentation des volumes de production, l’équipe a commencé à explorer l’automatisation de la palettisation robotisée afin d’améliorer l’efficacité, réduire la pénibilité physique et maîtriser les coûts de main-d’œuvre.
Le défi
Avant l’automatisation, la palettisation était entièrement manuelle. Deux opérateurs travaillaient en fin de ligne pour empiler des caisses de vin toute la journée.
Ce processus présentait plusieurs défis :
- Levage répétitif de charges lourdes, entraînant fatigue et risques de blessures
- Coûts de main-d’œuvre élevés, estimés à 100 000 USD par an
- Difficulté croissante à recruter et retenir du personnel pour des tâches répétitives
- Systèmes de palettisation traditionnels volumineux, complexes et coûteux
Martin Ray avait également un procédé particulier : au lieu d’utiliser des palettes en bois, les charges sont construites directement au sol puis déplacées avec des chariots élévateurs à pinces. Cela a nécessité d’adapter le système robotisé à ce flux de travail.
La solution
Pour automatiser la fin de ligne, Martin Ray Winery a implanté le palettiseur robotisé Robotiq PE20, alimenté par un robot collaboratif UR20 et une pince à vide PowerPick 30.
Le système comprend :
- Robotiq Lean Palletizing PE20
- Robot collaboratif UR20
- Pince à vide PowerPick 30
- Convoyeur d’alimentation avec système de portail
- Scanner de sécurité avec clôture et relais de sécurité
- Zone de palettisation modifiée adaptée à l’empilage au sol
Dans cette application, le système fonctionne à un rythme de 6 à 10 prises par minute et construit des charges de 67 à 96 pouces de hauteur, permettant de suivre le rythme de la ligne d’embouteillage.
Malgré l’approche atypique d’empilage au sol, les ingénieurs Robotiq ont su adapter avec succès le système à cette application.
Pourquoi Martin Ray a choisi Robotiq
Empreinte compacte
L’espace sur la ligne étant limité, le palettiseur collaboratif s’intègre sans modifications majeures.
Plus simple que les systèmes traditionnels
Les palettiseurs classiques sont volumineux et complexes. Robotiq offre une solution plus simple et flexible.
Expérience éprouvée dans le secteur viticole
Robotiq a déjà déployé des solutions dans des caves et distilleries à l’international.
Flexibilité opérationnelle
Changements rapides grâce à des recettes simples, permettant de s’adapter facilement à différents formats de boîtes.
The Robotiq solution
FAQ
Questions fréquentes
Robotiq est-elle spécialisée dans la palettisation robotisée pour les domaines viticoles ?
Oui. Robotiq possède une vaste expérience dans ce domaine. Ses solutions sont conçues pour manipuler des charges lourdes, maintenir un débit constant et s’intégrer dans des espaces restreints.
Les palettiseurs robotisés peuvent-ils manipuler des caisses lourdes ?
Oui. Le système utilisé chez Martin Ray manipule des caisses d’environ 15 kg à 6–10 prises/minute.
Robotiq peut gérer jusqu’à 32 kg et 13 prises/minute.
Quel ROI peut-on attendre ?
Un retour sur investissement en 1 à 2 ans est courant.
Les palettiseurs nécessitent-ils beaucoup d’espace ?
Non. Les systèmes collaboratifs sont beaucoup plus compacts que les systèmes traditionels
Peut-on ajuster le robot pour différents formats de carton ?
Oui. Il suffit d’entrer les dimensions, le poids et le schéma de palettisation.
Votre ligne d’embouteillage pourrait-elle être automatisée ?
Si votre opération :
- utilise la palettisation manuelle avec des risques ergonomiques
- présente des coûts de main-d’œuvre élevés
- connaît une croissance de production
Un palettiseur robotisé peut offrir un ROI en moins de deux ans.