Alliora case study

Casi di studio

Alliora

Come un produttore di scatole ha affrontato i problemi di manodopera automatizzando le attività di pallettizzazione

Robotiq logotype as a home icon Centro risorse Casi di studio Alliora

23

Tonnellate metriche: La quantità approssimativa di peso che un lavoratore sposta per turno.

1

Settimana: Passare dalla ricezione della soluzione all'accatastamento delle scatole

18 mesi

ROI

Informazioni su Alliora

Alliora ha sede a Fougères, una piccola città nella regione della Bretagna, nella Francia nord-occidentale, dove produce scatole per una vasta gamma di clienti in settori come i giochi da tavolo, i cosmetici e lo champagne. Da tempo Alliora desiderava aggiungere l'automazione alle sue linee di produzione. Purtroppo, la prima esperienza è stata difficile. I robot industriali erano troppo complessi. Ne acquistarono uno, ma non riuscirono mai a farlo funzionare correttamente. Nel frattempo, l'esigenza di automazione rimaneva, poiché l'azienda era costretta ad assumere molti lavoratori temporanei per soddisfare la domanda stagionale. In collaborazione con Sterkelec, il partner locale di Robotiq, si è concentrato sul fine linea e ha implementato la soluzione di pallettizzazione robotica collaborativa di Robotiq. I dipendenti sono riconoscenti e la linea di produzione funziona meglio che mai.

Industria

Beni di consumo

Numero di dipendenti

50

Prodotti

Soluzione di pallettizzazione

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Pallettizzazione Robotiq: come un produttore di scatole ha affrontato i problemi di manodopera automatizzando le attività di pallettizzazione
Perché automatizzare prima la pallettizzazione? Le scatole hanno un peso compreso tra 5 e 12 kg. È un'attività molto ripetitiva, molto pesante e molto fisica. Le persone non amano fare il lavoro di pallettizzazione.
Headshot Alliora
Antoine Bruno
Presidente Alliora

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Alliora è specializzata nella creazione e produzione di imballaggi di alta gamma. Essendo un'azienda stagionale, assume molti lavoratori temporanei quando arrivano gli ordini. Avevano bisogno di un modo per stabilizzare la produzione, in modo da ridurre il numero di lavoratori temporanei e aiutare il loro gruppo principale di dipendenti a svolgere le attività di impilamento più faticose.

La soluzione

Dopo alcune ore di ricerca, hanno contattato Sterkelec, un partner locale di Robotiq. Insieme hanno individuato il fine linea e implementato la soluzione di pallettizzazione serie AX di Robotiq. I dipendenti sono riconoscenti e la linea di produzione ora scorre meglio.
alliora_case_study_347
I risultati

Un ROI veloce

Robotiq Palletizing Solution aiuta a stabilizzare la linea di produzione:

  • Produttività: La presenza del cobot consente ad Alliora di assumere due lavoratori temporanei in meno nei periodi di alta produzione, contribuendo a stabilizzare la linea di produzione.
  • ROI: Alliora stima il ROI in 18 mesi, un tempo rapido. È un'esperienza di successo che intendono replicare presto, con l'obiettivo di aggiungere una soluzione di pallettizzazione Robotiq ad altre tre o quattro linee di produzione.

La soluzione Robotiq

Poiché questa soluzione consente agli utenti finali di creare rapidamente programmi diversi, era perfetta per Alliora, che produce un prodotto unico per ogni cliente.
Alliora Palletizing Solution
Soluzione di pallettizzazione - PE
Applicazioni

Pallettizzazione

Una pallettizzazione efficiente è fondamentale per collegare i prodotti ai clienti. Date le sfide del settore, come l'elevato turnover e la carenza di manodopera, dipendere dall'uomo per attività ripetitive come la pallettizzazione è sempre più impraticabile.

La soluzione di pallettizzazione Robotiq, più che un semplice cobot, si adatta rapidamente alle vostre operazioni, garantendo un'evasione efficiente e costante della domanda con tempi di inattività minimi. Il suo software di facile utilizzo semplifica il processo, preparando l'azienda alle sfide attuali e future.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi