Usinatech

Casi di studio

Usinatech

L'arte di implementare i cobot in un'area di produzione affollata

Robotiq logotype as a home icon Centro risorse Casi di studio Usinatech

3 CNC

Il numero di stazioni che un operatore può gestire contemporaneamente (invece di una sola).

6 Kit per la manutenzione delle macchine Robotiq

Per far fronte alla carenza di manodopera e aumentare la produttività degli operatori

50%

Costi di implementazione inferiori rispetto ai robot industriali

Informazioni su Usinatech

Situata a Melbourne, in Quebec, Usinatech produce componenti critici per la trasmissione, come ingranaggi e alberi, dal 1986. Impiega 300 persone in Canada e altre 50 in Messico. Usinatech ha automatizzato le sue celle di produzione per molti anni. Tuttavia, la crescente carenza di manodopera e la necessità di diventare ancora più competitivi sul mercato hanno costretto Usinatech ad accelerare il passaggio all'automazione.

Industria

Automotive

Numero di dipendenti

350

Prodotti

Soluzione per la manutenzione delle macchine

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Usinatech: L'arte di implementare i cobot in un'area di produzione affollata
Le pinze di Robotiq sono un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Vincent Roussy
Vincent Roussy
Responsabile dell'ingegneria di produzione

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Dal 2017, la crescente carenza di manodopera e la necessità di diventare ancora più competitivi sul mercato hanno creato una forte pressione sui reparti produttivi. Secondo Usinatech, l'automazione era la strada da percorrere!

La soluzione

Usinatech ha accelerato il passaggio all'automazione. Patrick Coté e Vincent Roussy sono lieti di affermare che questo passaggio si è tradotto in un significativo aumento della produttività, in una riduzione dei costi operativi e in un minor tasso di turnover dei dipendenti, che ha stabilizzato tutti gli aspetti della produzione e della distribuzione.

ROI efficace.
I risultati

ROI efficace.

La soluzione Robotiq per il Machine Tending ha portato benefici a molti livelli:

  • Facile da usare: Usinatech ha integrato da sola i primi tre cobot. Una volta testato e standardizzato, il processo è diventato così semplice ed efficiente che l'implementazione dei cobot è ora un progetto di stage per gli studenti universitari.
  • ROI: Il costo totale del progetto per l'implementazione di un cobot presso Usinatech è inferiore di almeno il 50% rispetto a quello di un robot industriale.

La soluzione Robotiq

La decisione di Usinatech di automatizzare le celle utilizzando sia i robot collaborativi di Robotiq che le intuizioni della robotica snella ha portato a un ROI più rapido.
La soluzione Robotiq
Manutenzione delle macchine
Applicazioni

Manutenzione delle macchine

La decisione di Usinatech di automatizzare le celle utilizzando sia la soluzione Robotiq Machine Tending che le intuizioni della robotica snella ha portato a un ROI più rapido.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi