STORIE DEI PARTNER
Integrazione automatica per la pallettizzazione | Alumotion
Come un system integrator ha spostato il proprio focus dai progetti altamente personalizzati, ha aiutato i clienti ad arrivare più rapidamente a una soluzione e ha incrementato il fatturato nella pallettizzazione adottando il Robotiq Way.
Risultati chiave
CRESCITA COMMERCIALE | Dal 5% al 22% delle vendite chiuse
Adottando soluzioni di pallettizzazione standardizzate, ha costruito un fattore di ricavo centrale, portando il settore dal 5% del totale dei contratti chiusi nel 2023 al 22% nel 2025.
CAPACITÀ PROGETTUALE | Produttività annua triplicata
Grazie al software Robotiq IQ e a flussi di qualificazione strutturati, ha reso più efficiente l'esecuzione dei progetti, aumentando le consegne annuali da 4 a 10–12 progetti all'anno.
EFFICIENZA INGEGNERISTICA | Rischio di progetto ridotto
Ha sostituito la realizzazione di prototipi una tantum con una PAL Ready Workcell standardizzata, liberando preziosa capacità ingegneristica per analizzare i progetti dei clienti più in linea con il proprio profilo ideale.
Panoramica aziendale
Credenziali
Oltre 15 anni di esperienza nella cobotica
Oltre 1.200 cobot installati
Oltre 400 clienti
Soluzione
Workcell di pallettizzazione
Robotiq IQ
(+ Business Qualification Sheet)
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Chi è Alumotion
Con sede a Cernusco sul Naviglio (area di Milano), Alumotion è un integratore italiano di primo piano specializzato in robotica collaborativa e automazione di fine linea. Guidato dal CEO Fabio Facchinetti, il team ha formato finora oltre 2.000 operatori, unendo una profonda competenza tecnica all'impegno per il successo a lungo termine dei clienti.
Come Alumotion ha fatto crescere la pallettizzazione concentrandosi su ciò che conta davvero
La sfida
Prima di adottare il Robotiq Way, il principale ostacolo alla crescita di Alumotion non era la mancanza di talento tecnico o di opportunità di mercato, bensì il "busyness" reattivo. Grazie all'elevata competenza tecnica, il team sceglieva tradizionalmente di investire grandi energie per affrontare ogni complessa sfida ingegneristica su misura che si presentava.
Le principali pressioni che l'azienda affrontava:
- Reinventare la ruota: i team tecnici e di progettazione dedicavano molto tempo a sviluppare da zero meccanica e software unici per ogni richiesta.
- Inseguire ogni lead: in passato ogni lead in arrivo era trattato come prioritario, con un notevole impegno ingegneristico iniziale su richieste a bassa probabilità di successo.
- Limiti di capacità: realizzare applicazioni completamente diverse per ciascun cliente poneva un limite naturale al numero di progetti completabili ogni anno. La dirigenza ha riconosciuto questo limite e ha preso la decisione strategica di concentrare l'impegno ingegneristico su un'unica applicazione standardizzata.
- Invece di essere impegnata su ogni richiesta personalizzata, Alumotion ha scelto di concentrarsi sul "busyness" di valore, adottando un processo di qualificazione strutturato per indirizzare la propria competenza ingegneristica dove genera il maggiore impatto.
La soluzione
Il punto di svolta è arrivato durante un workshop di formazione commerciale Robotiq a Lione. Collaborando con Alessio Cappellaro, Regional Sales Manager di Robotiq, Alumotion ha analizzato la propria pipeline e ha vissuto un cambio di mentalità radicale: non tutte le opportunità sono uguali.
Per trasformare questa consapevolezza in un ritmo operativo ripetibile, Alumotion ha adottato il Robotiq Way, che combina flussi di lavoro software intelligenti con hardware standardizzato:
-
Robotiq IQ (la piattaforma di intelligenza e flussi di lavoro): semplifica l'intero ciclo di vita del progetto, dal primo contatto all'implementazione. IQ automatizza i processi di pre-vendita, tra cui analisi dei lead, simulazioni degli SKU, generazione dei preventivi e modellazione del ROI, offrendo ad Alumotion un metodo strutturato per qualificare i potenziali clienti e allinearsi con loro fin dall'inizio.
- PAL Ready Workcell (hardware standardizzato): sostituisce i prototipi su misura costruiti da zero con kit di pallettizzazione standardizzati e collaudati, eliminando il metodo per tentativi ed errori e garantendo un'esecuzione dei progetti prevedibile.
Perché Alumotion ha avuto successo con Robotiq
Disciplina della pipeline anziché volume di lead
Grazie agli strumenti di pre-vendita di Robotiq IQ, Alumotion qualifica fin dall'inizio i requisiti chiave del progetto, assicurando che le risorse tecniche si concentrino su opportunità ad alta probabilità e ad alta coerenza con il proprio profilo.
Realizzazioni ripetibili anziché rischio della personalizzazione
L'impiego di workcell PAL Ready standardizzate ha eliminato la necessità di ampie attività di ingegneria su misura, garantendo un'esecuzione dei progetti prevedibile e preservando la capacità tecnica.
Validazione preventiva anziché sorprese in cantiere
Simulare e convalidare in anticipo i layout delle celle in Robotiq IQ offre ad Alumotion e all'utente finale piena chiarezza prima ancora della spedizione dei componenti, garantendo un'implementazione puntuale.
Partnership strategica anziché affari occasionali
Abbandonare i progetti altamente personalizzati ha permesso al personale tecnico di concentrarsi sulla strategia di lungo periodo con i clienti, sull'inserimento degli operatori e su un'assistenza post-vendita ad alto valore.
The Robotiq solution
La filosofia dell'abitudine
Consigli per i partner che si sentono "troppo impegnati" per cambiare
Domande frequenti
Che cos'è il "Robotiq Way" e in che modo va oltre il semplice utilizzo del software IQ?
Robotiq IQ è la piattaforma di intelligenza, ma il Robotiq Way è un sistema di crescita completo, end-to-end, per partner e integratori. Combina una formazione commerciale dedicata (per definire il proprio profilo di cliente ideale e porre le giuste domande di scoperta), strumenti pratici come la Business Qualification Sheet e gli strumenti di simulazione automatizzata di IQ, per trasformare il caos dell'ingegneria su misura in un business scalabile e ripetibile.
È difficile per i nostri team commerciali e di ingegneria adottare questo nuovo processo?
La piattaforma IQ è di per sé rapida e intuitiva da imparare. Il vostro team può iniziare a generare scansioni 3D e simulazioni quasi subito. La vera chiave è la costanza: una volta che il team integra la Business Qualification Sheet nelle chiamate commerciali quotidiane e utilizza IQ regolarmente per simulazioni rapide, il cambiamento diventa naturale.
Come aiuta questo metodo a evitare che il nostro team di ingegneria sprechi ore non retribuite nella fase di pre-vendita?
Blocca i progetti poco adatti prima ancora che l'ingegneria se ne occupi. Il team commerciale utilizza la Business Qualification Sheet già nella prima chiamata per scartare i lead non idonei. Per i potenziali clienti qualificati, IQ genera simulazioni 3D e modelli di ROI istantanei, fornendo ai clienti una dimostrazione visiva di fattibilità senza impegnare ore di ingegneria.
Standardizzarsi su un ICP e sulle PAL Ready Workcell non limiterà i progetti che possiamo acquisire?
Pronto a ridefinire il tuo "busyness"?
Se il tuo team di ingegneria è costantemente sommerso da prototipi personalizzati e progetti a basso margine, il Robotiq Partner Method è pensato proprio per risolvere questo problema. Scopri come semplificare la tua pipeline commerciale, standardizzare l'ingegneria e far crescere le tue installazioni di pallettizzazione.
Contatta oggi stesso il tuo Regional Sales Manager Robotiq per analizzare la tua pipeline e scoprire come Robotiq IQ può aiutarti a far crescere la tua attività di integrazione.
Non sai chi è il tuo RSM? Clicca su "Parla con un esperto" per metterti in contatto.