Assa Abloy

Casi di studio

Assa Abloy

Colmare il divario di competenze con l'esperienza interna nella robotica

Robotiq logotype as a home icon Centro risorse Casi di studio Assa Abloy

20%

Aumento della produttività

20 s

Tempo di ciclo

10

Assunzione di nuovi dipendenti nel reparto automazione

Informazioni su Assa Abloy

L'offerta di Assa Abloy comprende prodotti e servizi relativi a serrature, porte, cancelli e automazione degli ingressi. I prodotti e i servizi correlati comprendono il controllo degli accessi e la conferma delle identità con chiavi, tessere, tag, sistemi mobili e biometrici di verifica dell'identità.

Industria

Materiale da costruzione

Posizione

Stati Uniti d'America

Numero di dipendenti

500

Prodotti

Soluzione per la manutenzione delle macchine

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Guarda come Assa Abloy ha sfruttato l'automazione: Superare il gap di competenze con la soluzione Machine Tending
Le fabbriche non comprano un robot per sostituire le persone, ma perché non trovano persone. Non ho mai visto qualcuno in Romania perdere il lavoro a causa di un robot.
Razvan Isac
Razvan Isac
Responsabile vendite, RobotsNET

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Assa Abloy Romania assembla serrature che vengono poi inviate ad altri stabilimenti Assa Abloy in tutto il mondo, dove vengono trasformate in prodotti finiti. La fabbrica soffriva di un'enorme carenza di competenze a Bucarest, la capitale del Paese, dove il tasso di disoccupazione è basso. La difficoltà di attrarre nuovi lavoratori nel settore manifatturiero ha costretto a una rivoluzione dell'automazione.

La soluzione

L'esperienza robotica interna è stata costruita intorno a un gruppo di ingegneri e tecnici incaricati di automatizzare i processi con nuove tecnologie. Il team ha scelto la pinza adattiva a 2 dita e la telecamera da polso Robotiq da abbinare a Universal Robots UR5 per un processo di piegatura della macchina. Due pezzi vengono posizionati dal robot su un'attrezzatura e poi saldati dalla macchina.

Lean robotics at their best.
I risultati

La robotica snella al suo meglio.

La soluzione Robotiq per il Machine Tending ha portato benefici a molti livelli:

  • Design: Le pinze adattive Robotiq 2F-140 hanno permesso di programmare diverse posizioni e di adattarle perfettamente a ogni parte del processo.
  • Integrare: L'integrazione è avvenuta in meno di una settimana. La maggior parte dei dipendenti non sapeva nulla di robot. Hanno impiegato alcune ore per imparare a programmare, a far funzionare le pinze e a capire come dovevano funzionare le macchine.
  • Operare: Ora le macchine funzionano a tempo pieno e la capacità produttiva è raddoppiata.

La soluzione Robotiq

Le competenze interne in materia di robotica sono state costruite attorno a un gruppo di ingegneri e tecnici incaricati di automatizzare i processi con le nuove tecnologie.
Robotiq Machine tending solution installed at Assa Abloy
Machine Tending
Applicazioni

Manutenzione delle macchine

La soluzione Machine Tending di Robotiq ha offerto ad Assa Abloy l'opportunità di automatizzare il processo di saldatura, che comprende la localizzazione della piastra anteriore, il suo posizionamento nella saldatrice, il prelievo della cassa e il suo corretto posizionamento sopra la piastra sull'attrezzatura. 

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi