Header-ChampagneGosset-CaseStudy

ÉTUDES DE CAS

Palettisation automatisée pour les maisons de champagne et vignobles | Champagne Gosset

Comment Champagne Gosset a automatisé la palettisation de ses cartons avec un palettiseur collaboratif

Résultats clés

Robotiq_ChampagneGosset-Deploiement

5 semaines

Déploiement complet de la solution après une simulation validée avec Sysaxes, sans réorganiser la fin de ligne. 

Robotiq_ChampagneGosset-Repetition

11,5 kg

Le port répétitif de cartons pouvant atteindre 11,5 kg est supprimé, ce qui réduit l'exposition aux TMS et la charge mentale du poste.

Robotiq_ChampagneGosset-Recette

Quelques heures

Suffisent aux opérateurs pour créer et ajuster eux-mêmes les recettes de palettisation, des cartons classiques aux magnums. 

Présentation de l'entreprise

Industrie

Viniculture (Champagne)

Localisation

Épernay, France

Solution

PE20

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

À propos de Champagne Gosset

Fondée à Aÿ en 1584, Gosset est la plus ancienne Maison de Vins de la Champagne. Familiale et indépendante, elle est la seule Maison de Champagne à la fois membre de L’Excellence Française et labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Comme de nombreuses maisons, Gosset reposait sur une palettisation manuelle en fin de ligne d’habillage. Pour réduire la pénibilité de ce poste sans renoncer à la souplesse de son organisation, la Maison s’est tournée vers la palettisation collaborative.

On a pu se familiariser avec le cobot, le tester et voir les différentes recettes. Une fois qu’on nous l’a prêté, personne ne voulait le laisser repartir.
Yvain-Leblond-ChampagneGosset
Yvain Leblond
Responsable de production, Champagne Gosset

Le défi

Avant l’automatisation, la palettisation était le dernier maillon manuel de la ligne d’habillage. Un opérateur soulevait les cartons et les empilait sur palette en suivant une fiche de production.

Cette opération manuelle posait plusieurs difficultés :

  • Un port de charges répétitif : des cartons jusqu’à 11,5 kg et une exposition aux TMS
  • Une charge mentale importante sur un poste pénible
  • Un goulot d’étranglement en fin de ligne
  • Un atelier contraint : espace réduit, plafond bas et palettes jusqu’à 1,85 m
  • Des formats variés, des cartons classiques aux magnums

Gosset avait aussi des exigences propres : certains cartons-étuis doivent être posés sur chant. Surtout, la Maison voulait conserver ses méthodes de travail, ce qui avait écarté plusieurs solutions.

La solution

Pour automatiser sa fin de ligne, Champagne Gosset a choisi la solution de palettisation PE20 de Robotiq, avec un cobot UR20 d’Universal Robots et un préhenseur à ventouses Robotiq.

La cellule de palettisation comprend :

  • Lean Palletizing PE20 de Robotiq
  • Cobot UR20 (portée de 1 750 mm, charge utile de 20 kg)
  • Préhenseur à ventouses Robotiq [modèle à confirmer]
  • Logiciel de palettisation Robotiq
  • Deux palettes traitées simultanément
  • Détection de contact pour travailler sans cage

Sysaxes, notre partenaire local et distributeur officiel d’Universal Robots et de Robotiq, a assuré la vente et l’installation de la solution. La configuration a d’abord été validée par simulation. Le système a été déployé en cinq semaines et construit des palettes de 1,85 m sous un plafond bas.

Pourquoi Champagne Gosset a choisi Robotiq


Un faible encombrement

L’espace et la hauteur sous plafond étaient limités. Le PE20 s’est intégré dans l’atelier existant tout en constituant des palettes de 1,85 m.

Une solution qui s’adapte aux méthodes de la Maison

Le logiciel Robotiq gère plusieurs recettes, dont les magnums et les cartons-étuis posés sur chant, sans changer la façon de travailler des opérateurs.

Une prise en main en quelques heures

Avec l’appui de l’UR Academy, quelques heures ont suffi. Les opérateurs créent et lancent les recettes eux-mêmes, sans compétences en programmation.

 

Un cobot adapté par l'équipe

Le cobot travaille sans cage aux côtés des opérateurs, qui se concentrent sur le contrôle qualité et la finition. L’équipe lui a même donné un nom.

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

Foire aux questions

Robotiq est-il spécialisé dans la palettisation pour les maisons de champagne et de vins?

Oui. Robotiq a déployé des solutions de palettisation dans des domaines viticoles, des maisons de champagne et des distilleries. Ses palettiseurs collaboratifs manipulent des cartons lourds et s’intègrent dans des espaces restreints.

Un palettiseur collaboratif peut-il manipuler des cartons de champagne lourds?

Oui. Chez Champagne Gosset, le PE20 manipule des cartons pouvant peser jusqu’à 11,5 kg grâce à un préhenseur à ventouses Robotiq. Lean Palletizing de Robotiq prend en charge des cartons jusqu’à 32 kg et jusqu’à 13 prises par minute.

Comment palettiser différents formats de cartons de champagne?

Le plan de palettisation tient compte du format des bouteilles, des dimensions et de l’orientation des cartons, et de la hauteur de palette visée. Chez Gosset, le PE20 gère des cartons classiques, des magnums et des cartons-étuis posés sur chant.

Un palettiseur peut-il s’intégrer dans un petit atelier?

Oui. Les palettiseurs collaboratifs ont une empreinte au sol bien plus faible que les systèmes traditionnels. Chez Gosset, le PE20 constitue des palettes de 1,85 m sous un plafond bas, sans cage de protection.

Les opérateurs peuvent-ils ajuster le palettiseur eux-mêmes?

Oui. Le logiciel Robotiq permet de créer et lancer des recettes en saisissant les dimensions des cartons, leur poids et le plan de palettisation, sans formation avancée en programmation.

Robotiq_ChampagneGosset-2

Votre fin de ligne pourrait-elle être automatisée?

Si votre entreprise :

  • palettise manuellement, avec des risques ergonomiques
  • gère des formats de conditionnement variés
  • dispose d’un espace de production limité

Une cellule de palettisation robotisée peut être opérationnelle en quelques semaines.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20