Header-ChampagneGosset-CaseStudy

Caso di studio

Pallettizzazione automatizzata per maison di champagne e cantine | Champagne Gosset

Come Champagne Gosset ha automatizzato la pallettizzazione dei suoi cartoni con un pallettizzatore collaborativo

Risultati principali

Robotiq_ChampagneGosset-Deploiement

5 settimane

Implementazione completa dopo una simulazione convalidata con Sysaxes, senza riorganizzare il fine linea.

Robotiq_ChampagneGosset-Repetition

11,5 kg

Viene eliminata la movimentazione ripetitiva di cartoni fino a 11,5 kg, riducendo l’esposizione ai DMS e il carico mentale della postazione.

Robotiq_ChampagneGosset-Recette

Poche ore

Bastano agli operatori per creare e regolare da soli le ricette di pallettizzazione, dai cartoni standard ai magnum.

Profilo dell’azienda

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Informazioni su Champagne Gosset

Fondata ad Aÿ nel 1584, Gosset è la più antica Maison di vini della Champagne. Familiare e indipendente, è l’unica Maison di Champagne a essere sia membro de L’Excellence Française sia titolare del marchio «Entreprise du Patrimoine Vivant».

Come molte maison, Gosset si affidava alla pallettizzazione manuale a fine linea di confezionamento. Per ridurre la gravosità di questa postazione senza rinunciare alla flessibilità della propria organizzazione, la Maison ha scelto la pallettizzazione collaborativa.

Abbiamo potuto familiarizzare con il cobot, testarlo e vedere le diverse ricette. Una volta che ce l’hanno prestato, nessuno voleva più lasciarlo andare.
Yvain-Leblond-ChampagneGosset
Yvain Leblond
Responsabile di produzione, Champagne Gosset

La sfida

Prima dell’automazione, la pallettizzazione era l’ultimo anello manuale della linea di confezionamento. Un operatore sollevava i cartoni e li impilava sul pallet seguendo una scheda di produzione.

Questa operazione manuale presentava diverse difficoltà:

  • Movimentazione ripetitiva di carichi: cartoni fino a 11,5 kg ed esposizione ai DMS
  • Un carico mentale importante in una postazione gravosa
  • Un collo di bottiglia a fine linea
  • Un reparto con vincoli: spazio ridotto, soffitto basso e pallet fino a 1,85 m
  • Formati diversi, dai cartoni standard ai magnum

Gosset aveva anche esigenze specifiche: alcuni astucci devono essere posati di taglio. Soprattutto, la Maison voleva mantenere i propri metodi di lavoro, cosa che aveva già escluso diverse soluzioni.

La soluzione

Per automatizzare il fine linea, Champagne Gosset ha scelto la soluzione di pallettizzazione PE20 di Robotiq, con un cobot UR20 di Universal Robots e una pinza a ventose Robotiq.

La cella di pallettizzazione comprende:

  • Lean Palletizing PE20 di Robotiq
  • Cobot UR20 (sbraccio di 1.750 mm, carico utile di 20 kg)
  • Pinza a ventose Robotiq [modello da confermare]
  • Software di pallettizzazione Robotiq
  • Due pallet gestiti contemporaneamente
  • Rilevamento dei contatti per lavorare senza recinzioni

La configurazione è stata convalidata in anticipo con una simulazione realizzata con Sysaxes, distributore ufficiale di Universal Robots e Robotiq. Il sistema è stato implementato in cinque settimane e compone pallet da 1,85 m sotto un soffitto basso.

Perché Champagne Gosset ha scelto Robotiq


Ingombro ridotto

Lo spazio e l’altezza del soffitto erano limitati. Il PE20 si è integrato nel reparto esistente componendo pallet da 1,85 m.

Una soluzione che si adatta ai metodi della Maison

Il software Robotiq gestisce più ricette, tra cui magnum e astucci posati di taglio, senza cambiare il modo di lavorare degli operatori.

Operativi in poche ore

Con il supporto della UR Academy, sono bastate poche ore. Gli operatori creano e avviano le ricette da soli, senza competenze di programmazione.

 

Un cobot adottato dal team

Il cobot lavora senza recinzioni accanto agli operatori, che si concentrano sul controllo qualità e sulla finitura. Il team gli ha persino dato un nome.

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

Domande frequenti

Robotiq è specializzata nella pallettizzazione per maison di champagne e cantine?

Sì. Robotiq ha implementato soluzioni di pallettizzazione in cantine, maison di champagne e distillerie. I suoi pallettizzatori collaborativi movimentano cartoni pesanti e si integrano in spazi ridotti.

Un pallettizzatore collaborativo può movimentare cartoni di champagne pesanti?

Sì. Da Champagne Gosset, il PE20 movimenta cartoni fino a 11,5 kg grazie a una pinza a ventose Robotiq. Lean Palletizing di Robotiq gestisce cartoni fino a 32 kg e fino a 13 prese al minuto.

Come pallettizzare diversi formati di cartoni di champagne?

Lo schema di pallettizzazione tiene conto del formato delle bottiglie, delle dimensioni e dell’orientamento dei cartoni e dell’altezza del pallet desiderata. Da Gosset, il PE20 gestisce cartoni standard, magnum e astucci posati di taglio.

Un pallettizzatore può integrarsi in un reparto piccolo?

Sì. I pallettizzatori collaborativi hanno un ingombro molto inferiore rispetto ai sistemi tradizionali. Da Gosset, il PE20 compone pallet da 1,85 m sotto un soffitto basso, senza gabbia di protezione.

Gli operatori possono regolare il pallettizzatore da soli?

Sì. Il software Robotiq consente di creare e avviare ricette inserendo le dimensioni dei cartoni, il peso e lo schema di pallettizzazione, senza formazione avanzata in programmazione.

Robotiq_ChampagneGosset-2

La tua linea di imbottigliamento potrebbe essere automatizzata?

Se la tua azienda:

  • pallettizza manualmente, con rischi ergonomici
  • gestisce formati di confezionamento diversi
  • dispone di uno spazio di produzione limitato

Un pallettizzatore collaborativo può essere operativo in poche settimane.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20