Casi di studio
Glenhaven
Come Glenhaven ha scalato con la soluzione di pallettizzazione e i servizi di installazione di Robotiq per i pasti pronti al forno
Rapida implementazione
10 settimane dall'ordine all'installazione
Rapido ritorno sugli investimenti
13 mesi
Produttività
15 scatole/min - 25 SKU
Informazioni su Glenhaven
Glenhaven è un'azienda leader a conduzione familiare, specializzata nella produzione di pasti surgelati a base di pollame, con sede ad Arklow, in Irlanda. Con più linee di produzione, si affidava al lavoro manuale per la pallettizzazione, impiegando tre lavoratori per turno su due turni giornalieri. Per soddisfare la crescente domanda e gestire al contempo la carenza di manodopera, ha cercato una soluzione di automazione in grado di migliorare l'efficienza senza interrompere le operazioni.
Panoramica dell'azienda
 
                    
                    Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
 
                    
                    Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
 
                    
                    Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
 
                
Il problema
L'azienda doveva affrontare diverse questioni urgenti:
- Produttività incoerente: la pallettizzazione manuale comportava un ritmo di lavoro fluttuante, con conseguenti tempi morti e inefficienze.
- Carenza di manodopera: la difficoltà di assumere e trattenere i lavoratori rendeva difficile sostenere le operazioni.
- Aumento dei costi: l'aumento delle spese di manodopera metteva sotto pressione i margini.
- Esitazione all'automazione: senza alcuna esperienza precedente nella robotica, erano cauti nel fare un grande investimento iniziale.
Fortunatamente, il nuovo amministratore delegato aveva già implementato le soluzioni di pallettizzazione Robotiq in un'altra azienda e ne aveva riconosciuto il potenziale per questa operazione.
La soluzione
Il pallettizzatore PE20 di Robotiq si è rivelato perfetto per le loro esigenze:
- Semplicità chiavi in mano con un unico punto di contatto: una soluzione completa che ha eliminato la complessità della gestione di più fornitori.
- Facilità d'uso: un software intuitivo ha consentito l'inserimento rapido delle dimensioni delle scatole, del peso e delle configurazioni dei pallet, richiedendo una formazione minima.
- Affidabilità comprovata: con quasi 700 installazioni in tutto il mondo, il track record di Robotiq ha dato fiducia nelle prestazioni della soluzione.
- Scalabilità e ROI: l'azienda ha adottato un approccio graduale, automatizzando prima una linea prima di passare a una più grande. Otterranno un ROI di 13 mesi, con ulteriori miglioramenti previsti con l'avvio della seconda fase.
Vittorie convincenti con la soluzione di pallettizzazione Robotiq
I servizi di installazione di Robotiq hanno applicato la metodologia Lean Robotics al progetto Glenhaven, come facciamo con tutti i nostri progetti. Questo significa iniziare in modo semplice e apportare valore aggiunto. Una volta individuate le esigenze di Glenhaven, scoperto il motivo per cui volevano automatizzare e ciò che desideravano ottenere, abbiamo iniziato a studiare il loro processo manuale e come automatizzarlo.
 
DESIGN
Il processo di progettazione è iniziato con una riunione di avvio tra Robotiq e Glenhaven per esaminare la proposta commerciale. Abbiamo tenuto riunioni settimanali durante tutto il processo, tenendo Glenhaven informata su ogni sviluppo del progetto e rispondendo a tutte le loro domande. Tutto è stato esaminato e sottoposto ad approvazione prima della produzione e della spedizione. Questo processo richiede solitamente dalle quattro alle sei settimane, a seconda della complessità del progetto.
INTEGRATE
Le aziende hanno la possibilità di sottoporsi a un Factory Acceptance Testing (FAT) per ridurre al minimo i rischi o accelerare l'implementazione. Durante un FAT, Robotiq testa tutto ciò che deve essere personalizzato, nonché i potenziali rischi che vediamo o che il cliente vede.
Un'installazione tipica viene completata in soli tre giorni. Un giorno per l'installazione fisica e l'assemblaggio, un secondo giorno per la messa in funzione in produzione, la messa a punto del programma e la regolazione del pallettizzatore per ottenere prestazioni ottimali, e un terzo giorno per la formazione e il test di accettazione in loco (SAT).
OPERATE
Per Glenhaven sono stati aggiunti moduli aggiuntivi, tra cui una pinza personalizzata progettata per scatole di varie dimensioni e forme, un sistema di alimentazione a due zone con gate per l'accumulo controllato, un sistema di alimentazione interstrato e un sistema di protezione con scanner di sicurezza. La soluzione può gestire 15 scatole al minuto e tutte le 25 diverse SKU prodotte su questa linea a Glenhaven.
The Robotiq solution
 
                        
                      
                    
                    
                  Applicazioni
Pallettizzazione
Implementando la soluzione di pallettizzazione PE20 di Robotiq, Glenhaven ha ottimizzato le operazioni, ridotto la dipendenza dalla manodopera e gettato le basi per una crescita continua. La loro esperienza dimostra che l'automazione non deve essere necessariamente travolgente, ma può essere un processo pratico, graduale, con notevoli vantaggi.