Dipendenti St-Gobain al lavoro con un robot Robotiq

Casi di studio

Automazione della lucidatura per i produttori di vetro | Saint-Gobain

Riduzione degli infortuni e aumento della produttività con il sensore di coppia FT-300

Robotiq logotype as a home icon • Centro risorse • Casi di studio • Saint-Gobain

1

Turno di otto ore risparmiato

30%

Aumento della produttività

Informazioni su Saint-Gobain

Saint-Gobain è stata fondata nel 1665 come società pubblica che produceva specchi e vetri di lusso sotto il regno di Re Luigi XIV. L'azienda ha mantenuto standard di alta qualità nel corso dei secoli, espandendo la propria attività in tutto il settore dell'edilizia abitativa. Oggi è un'azienda globale che impiega più di 185.000 persone in tutto il mondo. Lo stabilimento Saint-Gobain di Sully-sur-Loire, in Francia, si concentra sulla produzione di vetro per l'industria blindata e aeronautica e per il mercato civile.

Numero di dipendenti

185 000

Prodotti

Finitura - Sensore di coppia FT-300

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Saint-Gobain ha ridotto gli infortuni e aumentato la produttività con FT 300-S
Le fabbriche non comprano un robot per sostituire le persone, ma perché non trovano persone. Non ho mai visto qualcuno in Romania perdere il lavoro a causa di un robot.
Images - Case Studies Saint-Gobin
Razvan Isac
Responsabile vendite, RobotsNET

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Nello stabilimento Saint-Gobain di Sully-sur-Loire, in Francia, il lavoro umano fornisce un valore aggiunto al prodotto finito. Nel passaggio all'Industria 4.0 per liberare i dipendenti da compiti ripetitivi, Saint-Gobain voleva automatizzare un estenuante processo di lucidatura del vetro, in cui era necessario programmare un movimento complesso per ogni diversa, piccola serie di vetro.

La soluzione

Grazie alla funzione di registrazione del percorso del sensore di forza e coppia Robotiq FT 300, l'operatore può afferrare il dispositivo ed eseguire il movimento; Universal Robots UR10 registra e riproduce il movimento dell'operatore. L'operatore evita i frequenti disturbi muscolo-scheletrici e si concentra sulla preparazione del vetro, un'operazione indolore e a valore aggiunto.
_MG_7271-2
I risultati

La robotica snella al suo meglio.

Il sensore di forza torcente di Robotiq ha portato vantaggi a molti livelli:

  • Collaborazione uomo-robot: Mentre la lucidatura è in corso, l'operatore lava contemporaneamente il vetro precedentemente lucidato.
  • Produttività: La capacità è aumentata del 30%, consentendo a Saint-Gobain di consegnare gli ordini oltre a quelli inizialmente previsti.

La soluzione Robotiq

L'UR10 e l'FT-300 hanno sostituito in parte l'operatore e hanno iniziato a lavorare insieme. Senza l'FT-300, questa operazione sarebbe stata piuttosto complessa, poiché la programmazione di un movimento robotico che deve seguire un volume nello spazio è una cosa complicata da fare. Con la funzione di registrazione del percorso dell'FT-300, l'operatore può afferrare il dispositivo ed eseguire il movimento; l'Universal Robots UR10 registra e riproduce il movimento dell'operatore.
Robotiq FT 300-s and Sanding Kit in action at SG
FT-300-S_3Drender_white-background_fade_square
Prodotti

Sensore di forza e coppia

Dando all'operatore la possibilità di eseguire il programma da solo, evitiamo di chiamare un integratore ogni volta che un prodotto torna in produzione.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi