molino-merano

FALLSTUDIEN

Palettierautomatisierung für italienische Lebensmittelhersteller | Molino Merano

Wie ein italienischer Mehlhersteller die manuelle Palettiertätigkeit eliminiert und die Ergonomie der Mitarbeiter mit der Robotiq Palettier-Workcell verbessert.

Zentrale Ergebnisse

molino-pal

5 Tage bis zur vollständigen Installation

Von der Lieferung der Teile bis zur vollständig in Betrieb genommenen Palettier-Workcell, einschließlich Montage, Verkabelung, Konfiguration und abschließenden Tests. Die Workcell war am fünften Tag in Betrieb und verarbeitete Produkte.

molino-merano (3)

Schnelle Amortisationszeit

Die Automatisierungsinvestition hat sich schnell amortisiert, getragen von Einsparungen bei den Arbeitskosten, gesteigertem Durchsatz und der Umverteilung von Mitarbeitern auf wertschöpfendere Aufgaben.

molino-merano (2)

0 zusätzliche Einstellungen erforderlich

Trotz wachsender Produktionsvolumina hat Molino Merano seine Palettierkapazität vollständig durch Automatisierung skaliert. Kein zusätzliches Personal erforderlich, kein Kompromiss beim Output.

Unternehmensübersicht

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Über Molino Merano

Molino Merano ist ein traditionsreicher italienischer Mehlhersteller mit Sitz in Meran, in der Region Trentino-Südtirol. Mit rund 80 Mitarbeitern und ganzjähriger Produktion ist das Unternehmen auf hochwertige Mehle und eine breite Palette von Getreideprodukten für den Industrie- und Einzelhandelsmarkt spezialisiert.

Verwurzelt in einer Tradition aus Qualität und operativer Exzellenz hat sich Molino Merano zu einem führenden regionalen Lebensmittelhersteller entwickelt, der sich dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf all seinen Produktionslinien verpflichtet hat. Mit wachsender Nachfrage wuchs auch der Druck, intelligentere und effizientere Methoden für den Betrieb am Linienende zu finden, ohne die Qualitätsstandards der Kunden zu gefährden.

„Der große Vorteil ist der Platz, denn auf unserer Linie war nicht genug Platz für einen weiteren Palettierer, und deshalb sind wir zu Robotiq gekommen, und wir sind auch zufrieden."
Sebastian Obrist
Sebastian Obrist
Technischer Leiter, Molino Merano

Die Herausforderung

Mit steigenden Produktionsvolumina bei Molino Merano wurde der manuelle Palettierungsprozess am Ende der Verpackungslinie zunehmend schwieriger aufrechtzuerhalten. Die Mitarbeiter mussten während jeder Schicht jeden Karton manuell anheben und auf Paletten platzieren, eine körperlich anspruchsvolle Tätigkeit, die erhebliche operative und menschliche Kosten verursachte.

Die wichtigsten Probleme des Unternehmens:

  • Die Produktion stieg, aber die Verfügbarkeit von Arbeitskräften war begrenzt und schwer zu finden
  • Das manuelle Palettieren verlangsamte den Betrieb und verursachte körperliche Belastungen bei den Mitarbeitern, einschließlich chronischer Rückenschmerzen durch repetitives Heben und Stapeln während jeder Schicht
  • Begrenzte Bodenfläche im Produktionsbereich machte traditionelle Automatisierungslösungen unpraktisch
  • Kein Platz im bestehenden Team für einen dedizierten Palettieroperator

Was Molino Merano brauchte, war kein langwieriges, komplexes Automatisierungsprojekt, sondern ein praktischer Automatisierungspartner, der schnell Ergebnisse liefern konnte.

 

Die Lösung

Nachdem Molino Merano Robotiq auf einer Messe entdeckt hatte, wählte das Unternehmen die Robotiq Palettier-Workcell (PE20), eine kollaborative roboterbasierte Palettierlösung für schnellen Einsatz und Flexibilität.

Wichtige Anforderungen, die der PE20 erfüllte:

  • Schnelle Bereitstellung, abgeschlossen in nur fünf Tagen
  • Einfache Bedienerschulung ohne spezialisierte Robotikkenntnisse
  • Kompakter Platzbedarf für die bestehende, beengte Produktionsstätte
  • Beseitigung repetitiver manueller Hebetätigkeiten, die bei den Mitarbeitern Rückenschmerzen und körperliche Belastungen verursachten

Die Lösung umfasste auch ein vertikales Zwischenlagensystem und einen integrierten Smart-Infeed, der Molino Merano die Verwaltung mehrerer SKUs und die Optimierung des vertikalen Raums ermöglicht. Mitarbeiter können Paletten wechseln, während die Workcell weiter palettiert, damit die Linie ohne Unterbrechung läuft.

 

Warum Molino Merano Robotiq gewählt hat


Schnelle Bereitstellung

Von der Lieferung der Teile bis zur funktionierenden Palettier-Workcell in fünf Tagen. Für einen Lebensmittelhersteller, bei dem Produktionskontinuität entscheidend ist, war diese Geschwindigkeit wesentlich.

Kompakter Platzbedarf

Die bestehende Anlage hatte begrenzte Bodenfläche. Der PE20 respektierte das tatsächliche Linienlayout von Molino Merano, ohne Zäune oder Sicherheitsscanner zu benötigen.

Multi-SKU-Flexibilität

Das vertikale Zwischenlagensystem und der integrierte Smart-Infeed ermöglichen der Workcell die Handhabung einer großen Produktvielfalt, eine wesentliche Anforderung angesichts des breiten Produktportfolios von Molino Merano.

 

Benutzerfreundlichkeit

Die Mitarbeiter haben die Workcell schnell übernommen, ohne dass spezielle Robotikkenntnisse erforderlich waren. Das Team kann Paletten wechseln, während die Palettierung fortgesetzt wird.

 

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Installation einer Palettier-Workcell?

Die Installationszeiten variieren je nach Lösung, aber die Robotiq Palettier-Workcell ist für einen schnellen Einsatz konzipiert. Molino Merano ging von der Teilelieferung bis zur vollständig betriebsbereiten Palettier-Workcell in fünf Tagen — mit Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme in drei bis vier Tagen und dem abschließenden Test am fünften Tag. Dies ist deutlich schneller als traditionelle industrielle Automatisierungsprojekte, die Monate dauern können. Ein wesentlicher Faktor für diese Geschwindigkeit ist eine sorgfältige Projektplanung vor der Auslieferung. Die IQ-Plattform von Robotiq validiert das Workcell-Design — einschließlich Zykluszeit, Reichweite, Palettenkonfiguration und Förderlayout — per Simulation, bevor die Bereitstellung beginnt, sodass es am Installationstag keine Überraschungen gibt.

Was ist ein realistischer ROI für die Palettierautomatisierung am Linienende?

Der ROI hängt von Arbeitskosten, Produktionsvolumina und der Neuverteilung der Mitarbeiter ab. Die IQ-Plattform von Robotiq enthält einen integrierten ROI-Rechner, der eine personalisierte Amortisationsschätzung auf Basis Ihrer tatsächlichen Eingaben generiert.

Woher weiß ich, ob robotergestützte Palettierung für meine Produktionslinie geeignet ist?

Der schnellste Weg ist der Fit Check von IQ, eine fünfminütige Bewertung, die prüft, ob eine Palettieranwendung basierend auf Produktionsvolumina, Arbeitskontext, Verpackungstypen und grundlegenden Standortbeschränkungen machbar ist.

Kann ein Roboterpalettierer mehrere Produkt-SKUs handhaben?

Ja. Moderne kollaborative Palettierlösungen sind darauf ausgelegt, Produktvielfalt ohne größere Hardwareänderungen zwischen den Läufen zu bewältigen. Die Robotiq Palettier-Workcell bei Molino Merano umfasst ein vertikales Zwischenlagensystem und einen integrierten Smart-Infeed, der eine effiziente Verwaltung mehrerer SKUs ermöglicht. Palettenmuster und Produktkonfigurationen können auch per Software aktualisiert werden, was Herstellern Flexibilität gibt, wenn sich ihre Produktlinien weiterentwickeln.

Ist robotergestützte Palettierung für Anlagen mit begrenztem Platz geeignet?

Ja. Kollaborative Palettierlösungen sind speziell dafür ausgelegt, in bestehenden Anlagenlayouts zu funktionieren — auch in Einrichtungen mit begrenztem Platz. Die Robotiq Palettier-Workcell arbeitet im kollaborativen Modus, was den Bedarf an Sicherheitszäunen oder Flächenscannern eliminiert und den Platzbedarf im Vergleich zu traditionellen Industriepalettierern erheblich reduziert. Molino Merano installierte die Lösung auf einem aktiven Produktionsboden mit beengtem Platz ohne strukturelle Änderungen.

Was passiert nach der Installation einer Palettier-Workcell? Ist laufende Unterstützung verfügbar?

Absolut. Post-Installations-Support ist ein kritischer Teil jeder erfolgreichen Automatisierungsbereitstellung. Nach der Bereitstellung bei Molino Merano arbeitete das Robotiq-Ingenieurteam direkt mit dem Wartungsteam des Kunden zusammen, um Palettiertrajektorien zu optimieren, die Zwischenlagenplatzierung zu verbessern und etwaige Bewegungsplanungsanpassungen zu lösen, während sich die Lösung an reale Produktionsbedingungen anpasste. Laufender Support stellt sicher, dass die Lösung weiterhin optimal funktioniert, wenn sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln.

Was sind die Hauptvorteile der Automatisierung der Endlinienpalettierung in der Lebensmittelherstellung?

Die Automatisierung der Endlinienpalettierung in der Lebensmittelherstellung bietet mehrere kumulative Vorteile: Sie eliminiert repetitive manuelle Hebetätigkeiten, die ergonomische Verletzungen verursachen, befreit Mitarbeiter für wertschöpfendere Aufgaben, beseitigt einen Engpass, der den Durchsatz begrenzt, und reduziert die Abhängigkeit von einem zunehmend schwierigen Arbeitsmarkt. Für Hersteller wie Molino Merano ermöglicht die Automatisierung auch eine Skalierung der Produktion ohne proportionale Erhöhung der Belegschaft.

IMG_1214

Bereit, Ihre Endlinienoperationen zu automatisieren?

Wenn Ihr Team noch manuell Paletten am Ende einer Verpackungslinie stapelt und mit Mitarbeiterbelastung, Durchsatzengpässen oder Schwierigkeiten bei der Einstellung für körperlich anspruchsvolle Arbeit zu kämpfen hat, ist die Robotiq Palettier-Workcell genau dafür konzipiert.

 

Ob Sie eine einzelne Verpackungslinie betreiben oder die Automatisierung auf mehrere Linien ausweiten möchten — das Team von Robotiq kann Ihnen helfen, Ihre Anwendung zu bewerten, den Business Case mit IQ zu modellieren und Ihnen schnell eine einsatzbereite Lösung vorzustellen.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20