CASI DI STUDIO
Automazione della pallettizzazione per i produttori alimentari italiani | Molino Merano
Come un produttore italiano di farina elimina l'impilamento manuale dei pallet e migliora l'ergonomia degli operatori con la Palletizing Workcell di Robotiq.
Risultati chiave
5 giorni per l'installazione completa
Dalla consegna dei componenti a una Palletizing Workcell completamente messa in funzione e operativa, inclusi assemblaggio, cablaggio, configurazione e collaudo finale. La Workcell era operativa e in produzione al quinto giorno.
Periodo di ammortamento breve
L'investimento nell'automazione si è ripagato in breve tempo, un ritorno solido determinato dai risparmi sul lavoro, dall'aumento della produttività e dalla riassegnazione degli operatori ad attività a maggior valore.
0 nuove assunzioni necessarie
Nonostante l'aumento dei volumi di produzione sulla linea, Molino Merano ha ampliato la propria capacità di pallettizzazione interamente grazie all'automazione. Nessuna nuova assunzione necessaria e nessun compromesso sulla produzione.
Panoramica aziendale
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Informazioni su Molino Merano
Molino Merano è uno storico produttore italiano di farine con sede a Merano, in Trentino-Alto Adige. Con circa 80 dipendenti e una produzione attiva tutto l'anno, l'azienda è specializzata in farine di alta qualità e in un'ampia varietà di prodotti a base di cereali per i mercati sia industriali sia al dettaglio.
Radicata in una tradizione di qualità ed eccellenza operativa, Molino Merano è cresciuta fino a diventare un'azienda alimentare leader a livello regionale, con un impegno costante verso il miglioramento continuo lungo le sue linee di produzione. Con l'aumentare della domanda, è cresciuta anche la necessità di trovare modi più intelligenti ed efficienti per gestire le operazioni di fine linea senza compromettere gli standard attesi dai suoi clienti.
La sfida
Con l'aumento dei volumi di produzione presso Molino Merano, il processo di pallettizzazione manuale al termine della linea di confezionamento è diventato sempre più difficile da sostenere. Gli operatori dovevano sollevare e posizionare manualmente ogni scatola sui pallet durante ogni turno. Un'attività fisicamente impegnativa che generava costi reali sul piano operativo e umano.
Le principali pressioni affrontate dall'azienda:
- La produzione era in aumento, ma la disponibilità di manodopera era limitata e difficile da reperire
- La pallettizzazione manuale rallentava le operazioni e causava affaticamento fisico agli operatori
- Lo spazio limitato sul reparto produttivo rendeva impraticabili le soluzioni di automazione tradizionali
- Non c'era spazio nel team esistente per un altro operatore addetto alla pallettizzazione
Ciò di cui Molino Merano aveva bisogno non era un progetto di automazione lungo e complesso, bensì un partner di automazione concreto in grado di offrire risultati rapidi.
La soluzione
Dopo aver scoperto Robotiq a una fiera di settore, Molino Merano ha scelto la Palletizing Workcell di Robotiq (PE20), una soluzione di pallettizzazione collaborativa basata su robot e progettata per un'implementazione rapida e flessibile.
Requisiti chiave soddisfatti dal PE20:
- Implementazione rapida, completata in soli cinque giorni
- Adozione semplice da parte degli operatori senza una formazione specialistica in robotica
- Ingombro compatto, adatto al layout produttivo esistente con spazi ridotti
- Eliminazione del sollevamento manuale ripetitivo che causava mal di schiena e affaticamento fisico agli operatori
La soluzione comprendeva inoltre un sistema di interfalda verticale e un sistema di alimentazione intelligente integrato, che consentono a Molino Merano di gestire più referenze (SKU) e di ottimizzare l'uso dello spazio verticale. Gli operatori possono cambiare i pallet mentre la Workcell continua a pallettizzare, mantenendo la linea in funzione senza interruzioni.
Perché Molino Merano ha scelto Robotiq
Velocità di implementazione
Dalla consegna dei componenti a una Palletizing Workcell operativa in cinque giorni. Per un produttore alimentare in cui la continuità produttiva è essenziale, questa rapidità era fondamentale.
Ingombro ridotto
Lo stabilimento esistente disponeva di uno spazio limitato. Il PE20 ha rispettato l'attuale configurazione della linea di Molino Merano, pur entro dimensioni ridotte, senza necessità di recinzioni o scanner di sicurezza.
Flessibilità multi-SKU
Il sistema di intercalari verticali e l’alimentazione intelligente integrata consentono alla Workcell di gestire un’ampia varietà di prodotti. Un requisito fondamentale, vista l’ampia gamma di prodotti di Molino Merano.
Facilità d'uso
Gli operatori hanno adottato rapidamente la Workcell senza che fosse richiesta alcuna competenza specifica in materia di robotica. Il team può sostituire i pallet mentre la pallettizzazione prosegue, rendendo le operazioni quotidiane semplici e senza interruzioni.
The Robotiq solution
Domande frequenti
Quanto tempo occorre per installare una cella di lavoro per la pallettizzazione?
I tempi di installazione variano in base alla soluzione, ma il Robotiq Palletizing Workcell è progettato per un deployment rapido. Molino Merano è passata dalla consegna dei componenti a un Palletizing Workcell completamente operativo in cinque giorni, con assemblaggio, cablaggio e messa in servizio completati in tre o quattro giorni e il test finale il quinto giorno. Questo è significativamente più rapido rispetto ai tradizionali progetti di automazione industriale, che possono richiedere mesi. Un fattore chiave per raggiungere tale velocità è avere il progetto correttamente definito prima che qualsiasi cosa venga spedita. La piattaforma IQ di Robotiq valida il design del Workcell, inclusi tempo di ciclo, portata, configurazione del pallet e layout del nastro trasportatore, tramite simulazione prima dell'inizio del deployment, in modo da non avere sorprese il giorno dell'installazione.
Qual è un ROI realistico per l'automazione della palettizzazione a fine linea?
Il ROI dipende dai costi del lavoro, dai volumi di produzione e dalla modalità di reimpiego degli operatori dopo l'automazione. La piattaforma IQ di Robotiq include un calcolatore ROI integrato che genera una stima personalizzata del periodo di rimborso in base ai tuoi dati reali.
Come si sa se la palettizzazione robotizzata è adatta alla propria linea produttiva?
Il modo più rapido è attraverso il Fit Check di IQ di Robotiq, una valutazione di cinque minuti che verifica se un'applicazione di palettizzazione è fattibile in base ai volumi produttivi, al contesto lavorativo, ai tipi di confezione e ai vincoli di spazio.
Un palettizzatore robotico può gestire più SKU di prodotto?
Sì. Le soluzioni di palettizzazione collaborativa sono specificamente progettate per funzionare all'interno dei layout di impianto esistenti, incluse le strutture con spazio limitato. Il Robotiq Palletizing Workcell opera in modalità collaborativa, il che elimina la necessità di recinzioni di sicurezza o scanner di area, riducendo significativamente l'ingombro rispetto ai palettizzatori industriali tradizionali. Molino Merano ha installato la soluzione su un pavimento produttivo attivo con spazio limitato senza richiedere modifiche strutturali.
La palettizzazione robotica è adatta a impianti con poco spazio?
Assolutamente sì. Il supporto post-installazione è una parte fondamentale di qualsiasi deployment di automazione di successo. Dopo il deployment a Molino Merano, il team di ingegneria di Robotiq ha lavorato direttamente con il team di manutenzione del cliente per ottimizzare le traiettorie di palettizzazione, il posizionamento degli intercalari e qualsiasi adeguamento della pianificazione del movimento man mano che la soluzione si adattava alle condizioni di produzione reali. Il supporto continuo garantisce che la soluzione continui a funzionare in modo ottimale con l'evolversi dei requisiti produttivi.
Cosa succede dopo l'installazione di un Palletizing Workcell? È disponibile un supporto continuo?
L'automazione della palettizzazione a fine linea nel settore alimentare offre diversi vantaggi cumulativi: elimina i sollevamenti manuali ripetitivi che causano infortuni ergonomici, libera gli operatori per attività a maggior valore aggiunto, rimuove un collo di bottiglia che limita il throughput e riduce la dipendenza da un mercato del lavoro sempre più difficile da cui assumere. Per produttori come Molino Merano, l'automazione consente anche di scalare la produzione senza aumenti proporzionali del personale.
Quali sono i principali vantaggi dell'automazione della palettizzazione a fine linea nel settore alimentare?
Se il vostro team sta ancora impilando pallet manualmente alla fine di una linea di confezionamento, alle prese con lo stress degli operatori, i colli di bottiglia nella produttività o le difficoltà nell'assumere personale per lavori fisicamente ripetitivi, il Robotiq Palletizing Workcell è progettato per risolvere esattamente questo problema.
Che stiate gestendo una singola linea di confezionamento o stiate cercando di scalare l'automazione su più linee, il team di Robotiq può aiutarvi a valutare la vostra applicazione, modellare il business case con IQ e presentarvi una soluzione pronta al deployment, rapidamente.
Sei pronto ad automatizzare le tue operazioni di fine linea?
Se il tuo team sta ancora impilando manualmente i pallet alla fine di una linea di confezionamento, dovendo affrontare problemi quali l’affaticamento degli operatori, i colli di bottiglia nella produttività o la difficoltà a reperire personale per lavori fisici ripetitivi, la cella di lavoro per la pallettizzazione Robotiq è stata progettata proprio per risolvere questi problemi.
Che tu gestisca una singola linea di confezionamento o desideri estendere l’automazione a più linee, il team di Robotiq può aiutarti a valutare la tua applicazione, modellare il business case con IQ e fornirti rapidamente una soluzione pronta per l’implementazione.