ÉTUDES DE CAS
Automatisation de la palettisation en fin de ligne pour les fabricants alimentaires italiens | Molino Merano
Comment un fabricant de farine italien élimine la palettisation manuelle et améliore l'ergonomie des opérateurs avec le Palettizing Workcell de Robotiq.
Résultats clés
5 jours pour une installation complète
De la livraison des pièces à un Cellule entièrement mis en service, comprenant l'assemblage, le câblage, la configuration et les tests finaux. Le Cellule de Palettisation était opérationnel et traitait des produits dès le cinquième jour.
Retour sur investissement rapide
L'investissement dans l'automatisation a été rentabilisé rapidement, grâce aux économies de main-d'œuvre, à l'augmentation du débit et à la réaffectation des opérateurs à des tâches à plus haute valeur ajoutée.
0 recrutement supplémentaire nécessaire
Malgré la croissance des volumes de production sur la ligne, Molino Merano a entièrement fait évoluer sa capacité de palettisation grâce à l'automatisation. Aucun recrutement supplémentaire nécessaire, sans compromis sur la production.
Présentation de l’entreprise
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
À propos de Molino Merano
Molino Merano est un fabricant de farine italien historique basé à Merano, dans la région du Trentin-Haut-Adige. Avec environ 80 employés et une production tout au long de l'année, l'entreprise est spécialisée dans les farines haut de gamme et une grande variété de produits à base de céréales pour les marchés industriel et de détail.
Ancrée dans une tradition de qualité et d'excellence opérationnelle, Molino Merano est devenue un fabricant alimentaire régional de premier plan, avec un engagement envers l'amélioration continue sur toutes ses lignes de production. Avec la croissance de la demande, la pression pour trouver des moyens plus intelligents et plus efficaces de gérer les opérations en fin de ligne s'est accrue, sans compromettre les standards attendus par ses clients.
Le défi
Avec l'augmentation des volumes de production chez Molino Merano, le processus de palettisation manuelle en fin de ligne de conditionnement est devenu de plus en plus difficile à maintenir. Les opérateurs devaient soulever et placer manuellement chaque carton sur des palettes tout au long de chaque poste, une tâche physiquement exigeante qui engendrait des coûts opérationnels et humains réels.
Les principales pressions auxquelles l'entreprise était confrontée :
- La production augmentait mais la disponibilité de main-d'œuvre était limitée et difficile à recruter
- La palettisation manuelle ralentissait les opérations et causait des contraintes physiques aux opérateurs, notamment des douleurs dorsales dues aux soulèvements répétitifs tout au long de chaque poste
- L'espace limité au sol dans l'atelier de production rendait les solutions d'automatisation traditionnelles impraticables
- Pas de place dans l'équipe existante pour un opérateur dédié à la palettisation
Ce dont Molino Merano avait besoin, ce n'était pas d'un projet d'automatisation long et complexe, mais d'un partenaire d'automatisation pratique capable de livrer des résultats rapidement.
La solution
Après avoir découvert Robotiq lors d'un salon professionnel, Molino Merano a sélectionné la Cellule de Palettisation (PE20), une solution de palettisation basée sur un robot collaboratif, conçue pour un déploiement rapide et une flexibilité réelle.
Exigences clés satisfaites par le PE20 :
- Déploiement rapide, réalisé en seulement cinq jours
- Adoption facile par les opérateurs sans formation spécialisée en robotique
- Empreinte compacte pour s'adapter au layout de production existant et contraint
- Élimination des soulèvements manuels répétitifs qui causaient des douleurs dorsales et des contraintes physiques aux opérateurs
La solution comprenait également un système d'intercalaires vertical et un infeed intelligent intégré, permettant à Molino Merano de gérer plusieurs SKU et d'optimiser l'utilisation de l'espace vertical. Les opérateurs peuvent changer les palettes pendant que la Cellule continue de palettiser, maintenant la ligne en fonctionnement sans interruption.
Pourquoi Molino Merano a choisi Robotiq
Rapidité de déploiement
De la livraison des pièces à un Cellule de Palettisation opérationnel en cinq jours. Pour un fabricant alimentaire où la continuité de la production est critique, cette rapidité était essentielle.
Empreinte compacte
L'installation existante disposait d'un espace au sol limité. Le PE20 a respecté le layout réel de la ligne de Molino Merano, sans nécessiter de clôtures ni de scanners de sécurité.
Flexibilité multi-SKU
Le système d'intercalaires vertical et l'infeed intelligent intégré permettent à la Cellule de gérer une grande variété de produits, une exigence clé compte tenu de la large gamme de produits de Molino Merano.
Facilité d'utilisation
Les opérateurs ont adopté la Cellule rapidement sans expertise spécialisée en robotique. L'équipe peut changer les palettes pendant que la palettisation continue, rendant les opérations quotidiennes simples et ininterrompues.
The Robotiq solution
Foire aux questions
Combien de temps prend l'installation d'un Cellule de Palettisation ?
Les délais d'installation varient selon la solution, mais la Robotiq Cellule de Palettisation est conçue pour un déploiement rapide. Molino Merano est passée de la livraison des pièces à une Cellule de Palettisation entièrement opérationnelle en cinq jours, avec l'assemblage, le câblage et la mise en service réalisés en trois à quatre jours et les tests finaux le cinquième jour. C'est nettement plus rapide que les projets d'automatisation industrielle traditionnels, qui peuvent prendre des mois. Un facteur clé pour atteindre cette rapidité est d'avoir le projet correctement cadré avant toute expédition. La plateforme IQ de Robotiq valide la conception de la Cellule de Palettisation, notamment le temps de cycle, la portée, la configuration des palettes et la disposition du convoyeur par simulation avant le début du déploiement, afin qu'il n'y ait aucune surprise le jour de l'installation.
Quel est un ROI réaliste pour l'automatisation de la palettisation en fin de ligne ?
Le ROI sur l'automatisation de la palettisation dépend des coûts de main-d'œuvre, des volumes de production et de la façon dont les opérateurs sont réaffectés après l'automatisation. Pour Molino Merano, le délai de récupération a été rapide, grâce à la réduction du travail manuel, à l'augmentation du débit et à la réaffectation du personnel à des tâches à plus haute valeur ajoutée. De nombreux fabricants alimentaires voient un ROI dans un à deux ans, faisant de la palettisation l'un des investissements d'automatisation les plus prévisibles financièrement. La plateforme IQ de Robotiq comprend un calculateur ROI intégré qui génère une estimation personnalisée du délai de récupération basée sur vos données réelles, afin que le dossier financier soit confirmé avant tout engagement.
Comment savoir si la palettisation robotisée convient à votre ligne de production ?
Le moyen le plus rapide est le Fit Check d'IQ de Robotiq, une évaluation de cinq minutes qui détermine si une application de palettisation est viable en fonction des volumes de production, du contexte de main-d'œuvre, des types d'emballages et des contraintes de base du site. Il donne une réponse claire sur la viabilité du business case et le chemin de déploiement, en filtrant rapidement les applications inadaptées afin que le temps et les ressources soient consacrés aux projets qui valent vraiment la peine d'être poursuivis.
Un palettiseur robotisé peut-il gérer plusieurs SKU de produits ?
Oui. Les solutions modernes de palettisation collaborative sont conçues pour gérer la variété de produits sans nécessiter de modifications matérielles majeures entre les cycles. La Robotiq Cellule de Palettisation utilisée chez Molino Merano comprend un système d'intercalaires vertical et un infeed intelligent intégré qui lui permettent de gérer plusieurs SKU efficacement. Les configurations de palettes et de produits peuvent également être mises à jour par logiciel, offrant aux fabricants la flexibilité nécessaire à mesure que leurs gammes de produits évoluent.
La palettisation robotisée convient-elle aux installations disposant d'un espace au sol limité ?
Oui. Les solutions de palettisation collaborative sont spécifiquement conçues pour fonctionner dans les layouts d'usine existants, y compris les installations disposant d'un espace au sol limité. La Robotiq Cellule de Palettisation fonctionne en mode collaboratif, ce qui élimine le besoin de clôtures de sécurité ou de scanners de zone, réduisant considérablement l'empreinte par rapport aux palettiseurs industriels traditionnels. Molino Merano a déployé la solution sur un atelier de production actif avec un espace contraint sans nécessiter de modifications structurelles.
Que se passe-t-il après l'installation d'une Cellule de Palettisation ? Un support continu est-il disponible ?
Absolument. Le support post-installation est une partie essentielle de tout déploiement d'automatisation réussi. Après le déploiement chez Molino Merano, l'équipe d'ingénierie de Robotiq a travaillé directement avec l'équipe de maintenance du client pour affiner les trajectoires de palettisation, optimiser le placement des intercalaires et résoudre les ajustements de planification de mouvement au fur et à mesure que la solution s'adaptait aux conditions de production réelles. Le support continu garantit que la solution continue de fonctionner de manière optimale à mesure que les exigences de production évoluent.
Quels sont les principaux avantages de l'automatisation de la palettisation en fin de ligne dans l'industrie alimentaire ?
L'automatisation de la palettisation en fin de ligne dans l'industrie alimentaire offre plusieurs avantages cumulatifs : elle élimine les soulèvements manuels répétitifs qui causent des blessures ergonomiques, libère les opérateurs pour des tâches à plus haute valeur ajoutée, supprime un goulot d'étranglement qui limite le débit et réduit la dépendance à un marché du travail de plus en plus difficile. Pour des fabricants comme Molino Merano, l'automatisation permet également de faire évoluer la production sans augmentations proportionnelles des effectifs.
Prêts à automatiser vos opérations en fin de ligne ?
Si votre équipe empile encore manuellement des palettes en fin de ligne de conditionnement, aux prises avec les contraintes des opérateurs, les goulots d'étranglement de débit ou les difficultés de recrutement, la Robotiq Cellule de Palettisation est conçue pour résoudre exactement ce problème.
Que vous gériez une seule ligne de conditionnement ou que vous souhaitiez déployer l'automatisation sur plusieurs lignes, l'équipe de Robotiq peut vous aider à évaluer votre application, modéliser le business case avec IQ et vous proposer rapidement une solution prête au déploiement.