Casi di studio
Automazione della pallettizzazione per le aziende alimentari | Panovo
Il produttore di prodotti da forno Panovo automatizza la pallettizzazione per migliorare l'efficienza e il benessere degli operatori con 5 soluzioni Robotiq
Pallet alti
2,5 m (98 pollici) di altezza di impilaggio
Successo ripetuto
5 linee automatizzate e altre in arrivo!
Bassa temperatura
Prodotti da forno surgelati
Panoramica dell'azienda
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Informazioni su Panovo
Panovo, parte del Grupo Proan, il secondo produttore mondiale di uova, opera senza interruzioni, tre turni al giorno, sette giorni alla settimana. Con 1.000 dipendenti e un portafoglio che include i dolci snack Vualá e prodotti da forno surgelati, Panovo prende sul serio due cose: l'automazione e la cura delle proprie persone.
Il problema
Panovo doveva affrontare diverse sfide operative e legate al fattore umano nelle aree di imballaggio e pallettizzazione:
- Elevato sforzo fisico e affaticamento degli operatori, soprattutto durante i turni notturni.
- Elevato turnover dovuto a mansioni ripetitive e fisicamente impegnative.
- Limiti ergonomici, in particolare a causa dell'altezza dei pallet di 2,5 metri, che rendeva difficile per gli operatori impilare le scatole in modo sicuro.
- Qualità dei pallet incostante, causata da errori di impilaggio manuale che influivano sulla logistica e sul trasporto.
- Necessità di soluzioni salvaspazio, poiché gli impianti esistenti avevano uno spazio limitato per macchinari di grandi dimensioni.
La soluzione
Panovo ha collaborato con Robotiq e HTL per implementare cellule di pallettizzazione robotizzate collaborative nelle linee di produzione di snack e prodotti da forno surgelati.
- 5 soluzioni di pallettizzazione Robotiq AX10 in grado di gestire diversi formati di prodotto e raggiungere un'altezza di impilamento fino a 2.750 mm (108 pollici).
- Formazione dei pallet coerente e standardizzata, con conseguente miglioramento dell'efficienza logistica.
- Soluzioni implementate in ambienti a bassa temperatura senza problemi.
- Interfaccia intuitiva, che consente agli operatori di imparare rapidamente e interagire con i robot “con la stessa facilità con cui si usa uno smartphone”.
- Formazione rapida e di supporto da parte dei team tecnici di Robotiq e HTL.

Vittorie convincenti con la soluzione di pallettizzazione Robotiq
Con l'intenzione di espandersi fino a 10 celle di pallettizzazione, il percorso di automazione di Panovo è solo all'inizio. I primi successi stanno già spingendo il team a esplorare l'automazione in altre parti dello stabilimento, segno di un forte consenso interno e di una visione a lungo termine.
BENESSERE DEI DIPENDENTI
Con la pallettizzazione manuale, i rischi ergonomici stavano diventando impossibili da ignorare. La soluzione di pallettizzazione Robotiq ha eliminato completamente questo stress, migliorando sia la sicurezza che il comfort sul posto di lavoro.
La sostituzione di attività ripetitive e fisicamente impegnative con l'automazione non solo ha ridotto gli infortuni, ma ha anche cambiato il modo in cui i lavoratori vedono il proprio lavoro. Invece di resistenza, Panovo ha riscontrato curiosità ed entusiasmo. Gli operatori hanno accolto con favore la nuova tecnologia, con un conseguente aumento della fidelizzazione e una maggiore soddisfazione sul lavoro.
EFFICIENZA OPERATIVA
Oltre ai vantaggi per le persone, il pallettizzatore Robotiq ha soddisfatto gli obiettivi principali dello stabilimento: pallettizzazione affidabile e costante che ha migliorato il trasporto e la logistica. La flessibilità del sistema nel gestire più tipi di prodotti e formati di scatole offre inoltre a Panovo la sicurezza necessaria per adattarsi a qualsiasi novità futura.
ROI RAPIDO E SENZA INTERRUZIONI
Tutte le soluzioni di pallettizzazione sono state selezionate con un chiaro obiettivo in mente: un ritorno sull'investimento in meno di 3 anni. Grazie a tempi di avvio più rapidi e interruzioni minime, Robotiq ha permesso a Panovo di investire facilmente nell'efficienza senza rallentare la produzione.
The Robotiq solution
Applicazioni
Pallettizzazione
Integrando le soluzioni di pallettizzazione collaborativa di Robotiq, Panovo Alimentaria non solo ha affrontato le sfide legate alla manodopera, ma ha anche creato un ambiente di lavoro più sicuro e coinvolgente. Il suo salto verso l'automazione, iniziato con la pallettizzazione, ha stimolato ulteriori innovazioni in tutti i suoi stabilimenti, rafforzando al contempo il suo duplice impegno per il benessere dei dipendenti e l'efficienza operativa.