我々は、人間の手を反復作業から解放します
Robotiq のツールとノウハウは、協働ロボットのアプリケーションを簡素化し、工場の生産開始を迅速にします
あなたの緊急の課題に対する解決策
あなたの人々
- 労働力不足を機会に変えます。
- より安全でけがのない職場を提供します。
- あなたの従業員をエンパワーメントします:反復作業から価値駆動の役割へ。
あなたの生産性
- 生産性と利益を向上させます。
- コストとダウンタイムを削減します。
- 安定した出力で品質を向上させ、手動のエラーを減らします。
あなたの適応力
- システムを変化するニーズに合わせて適応させ、敏捷性を保ちます。
- 標準技術で規模を拡大できるようにします。
なぜ私たちが最上級のクラスであるのかを発見してください
デザイン
Robotiqの配備はすべて、標準化され、実績のある最適化された設計に基づいています。設計済みのソリューションは、リードタイムが短く、信頼性が高く、コスト効率に優れています。 モジュール化されたハードウェア、使いやすいユーザーインターフェース、最適化された性能と堅牢性というユニークな組み合わせです。
お客様はプロセスに集中することができます。お客様に最適なソリューションを構成します。
統合
Robotiqは、リーン生産方式に基づく標準化された手法とツールを使用し、ロボットセル展開の各段階で付加価値のない作業を排除します。私たちのお客様は、最小限の混乱でより迅速な配備を行い、迅速な投資収益率(ROI)を達成することができます。
私たちはお客様の工場現場に適応します。
運営
Robotiqソリューションは、ロボットの専門知識を必要としないユーザーフレンドリーな設計で、コンポーネントはまさに「プラグ&プレイ」です。一度設置すれば、生産変更に対応するために、スタッフは迅速かつ自律的にプログラムを修正することができます。当社のお客様は、システムの適合をロボット・インテグレーターに頼ることはありません。
私たちは、シームレスな運用を保証するため、導入プロセスからそれ以降もメーカーをサポートします。業界最大の認定販売パートナーのネットワークにより、現地でのサポートと専門知識を提供します。
私たちのコボットコンポーネント
ユーザーからの実際のストーリー
オーブン調理済み食品向けパレタイジングソリューションと設置サービスで、Glenhaven社がどのようにして成功を収めたか
Glenhaven社がRobotiqのPE20パレタイジングソリューションを導入することで、どのように業務を最適化し、労働力への依存を軽減し、継続的な成長の基盤を築いたかをご覧ください。
ユーザーにとってのコボットのシンプルさが、私にとって魅力的だった点のひとつです。そして、それがどれほど使いやすいかということでした。
Stephen Murphy
Glenhaven社プロジェクトマネージャー
家族経営のデアナン・グルメ・ポップコーンが、Robotiqパレタイジングソリューションで運営を拡大。
デアナン・ポップコーンが、現在のレイアウトに最小限の影響を与え、迅速な装置設置、そしてRobotiqパレタイジングソリューションによる拡張性をどのように実現したかをご覧ください。
それは大きなケージがなく、フットプリントが非常に小さく、パレットの半分のサイズで、移動可能です。これらの2つの点がすぐに私を引き付けました。それに加えて、他のロボット会社が提案した予算の3分の1しかありませんでした。
TRef HodGE
最高業務責任者、デアナン・グルメ・ポップコーン
Eckerts GmbH社、最高品質のスピリッツ生産を保証しながら生産性を向上
壊れやすいカートンの取り扱いを管理することで、手作業を減らし、従業員にとってより安全で効率的なワークフローを実現しています。
このソリューションは、ここ数年で購入したものの中で最高のもののひとつです。システムは初日から完璧に稼動しています。
Andreas Klemp
製造マネージャー, Eckerts GmbH
Raumland GmbH社、高品質のワイン生産を維持しながら効率を改善
このソリューションが、年間500万本以上のボトルと2,500種類のワインを処理し、従業員の手作業を軽減している様子をご覧ください。
cobotは私たちが必要としているものを完璧に反映しています。フレキシブルな機械で、コンパクトで、セットアップが早く、最終的には手頃な価格です。非常に面倒だった作業を自動化することができました。腰痛を訴える人はもういません。少なくとも、パレタイジングでは。
Sebastian Raumland
常務取締役, Raumland GmbH
Hack AGは、パレタイジング業務をより効率的で、適応性が高く、ユーザーフレンドリーなシステムに効果的に転換しました。
Robotiqパレタイジングソリューションが800のSKUを処理し、ライン間をわずか8分強で移動する方法をご覧ください。
私たちの生産工程にとって重要な結果は、工程と製品企画がより柔軟になり、従業員のハードワークが減少したことです。
Simon Gunnemann
中央生産担当常務取締役, Hack AG
Robotiqの実際のアプリケーションをご覧ください。
Cascade Coffee が Robotiq のパレタイジングソリューションを使用して安全性、パフォーマンス、従業員の満足度をどのように向上させたか。
労働力をどれだけ節約できたかを考えると、ROI は初めから大成功でした。インストールプロセスは、私が 28 年間で経験した中で最もスムーズなインストールでした。
Greg Thayer
副社長 (ふくしゃちょう, Cascade coffee